globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 已添加
{{totalQuantityInBom}} BOM合计 查看BOM >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合计
查看BOM >>

 

Panduit 借助 Atlona AV 演示来充实体验中心

 

伊利诺伊州廷利公园 (2019 年 7 月 16 日)— 全球领先的创新型电气和网络基础设施解决方案提供商 Panduit 借助 Atlona 的端到端 AV 解决方案增强其体验中心,Atlona 是 Panduit 于今年年初收购的全球 AV 制造商。

Atlona 产品的加入展示了 AV 分发的四大关键支柱:基于电路的分发、AV over IP、自带设备以及控制和管理。新显示屏的焦点是九屏电视墙。视频墙配置了多款屡获殊荣的产品:Atlona OmniStreamTM 的 AV over IP 产品套件和 Panduit 的 6A 类 Vari-MaTriX 线缆,这款线缆将 AV 信号和以太网供电 (PoE) 电力传输到视频墙上的编码器。Atlona VelocityTM 墙面和桌面触摸屏让用户可以轻松切换视频墙和房间内其他三个屏幕的输入。除了展示 Atlona 产品外,新安装的产品还包括 26RU PanZone® 壁挂式机柜,其坚固的外壳可容纳和保护 Atlona 设备,并充当中央交换点,在整个房间内提供 AV 连接和以太网供电电力。

Panduit AV 部门总监 Jamey Swigert 表示:“该安装展现了 Panduit 通过结构化布线交付融合应用的强大能力。AV 已成为我们日常在各种类型的组织中工作不可或缺的一环。现在,我们可以向访问者展示 Velocity 控制系统的拖放功能如何让用户在无需编程的情况下,轻松配置他们的系统。这使得 Atlona AV 系统易于安装、管理和操作。视频墙的影响力如此之大,我们发现那些来参观其他 Panduit 解决方案的客户也想谈谈 AV。”

Panduit 体验中心 (PEC) 是展示 Panduit 所有业务的展览馆,位于 Jack E. Caveney 创新中心,该中心设有 Panduit 研发机构、实验室和工程部门。有兴趣参观 PEC 的组织请联系当地 Panduit 客户代表安排访问。

关于 Panduit

自 1955 年以来,Panduit 的进取精神和解决问题的探索热情帮助许多公司在业务目标与市场成功之间搭建起了桥梁。Panduit 为从数据中心到电信机房、从台式机到工厂的各种企业级环境创建领先的物理、电气、网络基础设施和音视频解决方案。Panduit 总部位于美国伊利诺伊州廷利公园,在全球 112 个地区开展业务,在质量和技术领先地位方面享有盛誉,并拥有强大的合作伙伴生态系统,可帮助支持、维护和促进互联世界的业务增长。

 

 

媒体联系人