BOM

已添加
BOM合计 查看BOM >>

了解物理基础设施对 IT 环境的影响

数据中心评估服务

无论您正在实施云或移动计算和虚拟化等新技术、整合数据中心还是正遇到性能问题,您都需要全面了解物理基础设施对 IT 环境的影响。

 

数据中心的性能取决于冷却优化、电源管理、空间优化和高速数据传输之间复杂的相互关系,所有这些对于最大程度地提高关键系统和应用的性能及正常运行时间至关重要。

 

我们可提供完整的物理基础设施评估,以帮助您应对您的数据中心的挑战,并为新举措打好基础。

 

技术简介

查看我们的全新技术简介,了解使用计算流体动力学 (CFD)、CFD 分析或实时监控的优势,以更好地管理数据中心内的热环境。

我们的评估产品包括:

  • 了解数据中心的整体运行状况。

    该评估将提供对物理基础设施关键方面的全面评估。本服务中包含一份报告,其中列出了物理基础设施满足当前和未来需求的就绪情况。此外,还提供基准比较,包括评估物理基础设施几十个具体方面是否符合行业标准和最佳实践。

     

    最终将得到可靠的信息,使您能够针对如何优化当前数据中心的运营做出明智的决策,并准备好物理基础设施以支持未来技术部署。了解更多。

  • 发现通过提高能源利用效率和解锁容量,节省高达 30%。

    确保 IT 设备内的温度合适对于设备的连续运行十分重要。不断增加的功率密度和空间限制让冷却问题的管理变得更加复杂。导致热管理效率低下的很多问题容易被忽视。

    在现场检查期间,Panduit 会记录数据中心的气流、气压和温度读数。通过这些信息,我们使用计算流体动力学 (CFD) 建模方法构建基础设施的虚拟模型。借助 CFD 模型,我们能够评估降低冷却效率的当前热条件,发现导致热管理效率低下的具体根本原因,例如热点、气流不足、空气再循环和设备布局不当等。我们根据这些信息给出建议,以提高冷却性能并提供成本节约机会。了解更多。

  • 面对不断上升的运营和能源成本,数据中心专业人员正受到挑战,需要制定节能方案。这些方案还必须在最大程度地提高设施电力、空间和冷却能力的需求之间实现平衡。

     

    我们的能源效率实践专注于优化物理基础设施以应对能源挑战。我们的服务基于数据中心机房级冷却能力的基准线评估进行构建,现已扩展到包括电力和冷却链分析,以确定特定时间点的 PUE,或通过提供持续分析和监控的动态测量持续确定 PUE。

     

    能源效率优化服务使得数据中心经理能够分析电力和冷却系统,以解决容量问题,确保为未来增长做准备,同时了解如何有效地利用电力。了解更多。