BOM

已添加
BOM合计 查看BOM >>

自 2002 年推出以来,以太网供电的发展在市场上逐渐呈上升势头。随着标准和设备的不断引入,以太网供电的功率水平不断提高,通过双绞线布线,功率最高可达 71 瓦。

以太网供电的设备类型不断扩展。VoIP 电话代表以太网供电的首次广泛应用。如今,无线接入点是增长最快的应用,随着对无线的需求不断增加,它将使得以太网供电的应用更加广泛并且提高 WAP 速度。未来,有望看到以太网供电为各种设备供电,包括数字标牌、LED 照明、销售点阅读器、护理呼叫系统、访问控制甚至是自动售货机。

以太网供电的优势

简单、灵活。

以太网供电可在为 WAP、安防摄像头或数字标牌提供数据连接的同一铜缆上运行。可由一个低电压承包商运行提供数据和电力的线缆。即插即用特性进一步简化了安装。安装设备和线缆,连接到以太网供电交换机,即可开始运行。需要添加或移除 WAP 以解决密度问题?或者需要调整摄像头位置?以太网供电提供解决这些问题的灵活性,并且无需安装或移除电源插座。

Panduit 的以太网供电解决方案

Panduit 获得专利的 MaTriX 技术可提供优于市面上任何解决方案的以太网供电解决方案。随着通过数据线缆传输的功率越来越大,将导致温度升高,进而影响线缆性能。我们的 6A 类 MaTriX 解决方案使用铝箔胶带消散热量以保护信号完整性。

此外,RJ45 插座中集成有灭弧功能,可从接触点移除插座中的起弧点,以确保性能持久。Panduit 的 TG 插座是市面上唯一一款 65°C 级的接头,可应对插座中温度升高的问题。

以太网供电资源



案例研究

点播网络研讨会

Cisco 在位于加拿大的新总部部署了超过 2,500 个以太网供电端口。了解 Panduit 如何在其中发挥作用。

由 Panduit、Cisco 和 Cree 提出的以太网供电 LED 照明的优势和实施

下一代以太网供电代码和标准更新