BOM

已添加
BOM合计 查看BOM >>

 

Panduit 将在电线加工技术博览会上展示电线管理解决方案的创新

 

2018 年 5 月 9 日

今天,在电线加工技术博览会 (EWPTE) 上,全球领先的电气和网络基础设施解决方案提供商 Panduit 将展示其在线束组装和捆绑设计方面的创新。

“数十年来,我们一直在发明和创造线束产品,为客户提供竞争优势,并为世界上一些最重要的制造工艺创造更灵活的工作环境,”Panduit 的 OEM 高级业务开发经理 W. Adam Simms 如此说道。

 

利用业界领先的线束创新技术发挥作用

Panduit 将重点介绍和演示一些线束产品,这些产品旨在提高包括能源、军事和国防、航空航天、医疗设备等在内的多个行业的性能、效率和生产力。与会者可在现场了解和测试各种最新的创新产品,例如:

  • CP-881 卷筒式馈线套圈工具 - 这款半自动工具提供快速的三步工艺(剥线、套圈放置和套圈压接),循环时间仅为 1.5 秒,可实现最高的作业现场灵活性和生产率。
  • PAT 4.0 自动扎线带系统 – 速度达到传统手动扎线带安装方式的六倍。PAT 4.0 系统在卷轴上使用连续模制的扎线带,具有行业领先的循环时间,速度比其他自动扎线带系统快 25%,能够提高生产率。
  • 手动工具包括 BlackFin® 电池供电的微型压接工具 CT-2300/ST 和 BlackFin 压接工具 CT-2500/L,其采用创新的内嵌人体工学设计,只需要使用较少的手力,降低了受伤风险。
  • Easy-Mark Plus™ 标记软件 - 提供诸如“拖放”功能和向导工具等高级功能,可帮助创建自定义标签以及数据导入、符号导入和预加载的标签格式。
  • Panduit 工作站 – 优化的线束装配站,利用 PAT 4.0 和 QuckBuild™ 线束板系统的生产力增强解决方案,是传统板式和钉式方法的模块化替代方案。

 

统一的标准,以加速创新、确保互操作性、降低成本和风险

Panduit 早期致力于提供各种标准,以帮助转变工业制造业的整体增长。例如,在电线管理方面,Panduit 认为 UL/CSA/ANCE/EN 62275 中的新统一标准以及将于 2019 年推出的修改内容将确保公司线束产品得到全球市场的认可,并提供更高的可靠性和产品性能,同时降低安装成本和风险。EWPTE 与会者可在 5 月 9 日(星期三)下午 2:30-3:30 参加 Panduit 的“电线管理产品全球标准 - 62275 统一过程”了解更多信息。

广泛的合作伙伴生态系统利用 Panduit 解决方案

制造业要求创新产品可与许多生态系统合作伙伴进行互操作。Panduit 与包括以下所列的业内合作伙伴合作提供全面的线束解决方案:

  • Cirris Systems(第 1726 号展位)– 30 多年来,Cirris 一直专注于线缆和线束测试,为全球各地的公司提供产品和专业知识。Cirris 测试设备可分析消费设备、医院和医疗设备、航空航天等数千种应用中的线缆和线束。Cirris 测试设备和 Panduit Quick-Build 系统已合并,为线束制造商提供一种快速有效的方法,可以通过重复使用配套连接器来测试多个线束组件,而无需重新配置测试设备。
  • Delta Sigma Company(第 1611 号展位)– Delta Sigma Company 是一家位于佐治亚州肯尼索的公司,已通过 ISO 9001:2008 认证,专注于开发系统和工具,以实现大型、复杂、精密组装和制造过程的自动化。Panduit 和 Delta Sigma 合作将 Delta Sigma 的 2D 投影系统与 Panduit 的 Quick-Build 系统相结合,生成易于使用的“路线图”,有助于正确进行线束组装。与 Cirris 测试系统集成后,该工作站允许用户快速配置、组装和测试复杂的线束设计,同时提高效率而不牺牲质量。
  • Gem(第 1843 号展位)– 60 多年来,Gem Gravure 一直致力于提供高质量的印刷技术和印刷液,以用于为从瓶装工艺酿造到制造电子产品等在内的各种产品组合标记电线和线缆。Panduit 和 Gem 联手提供从喷墨打印到各种标签、打印机和一体化标签软件的全系列电线和线缆标识解决方案,以简化电线和线缆的标识和标记。
  • Telsonic Ultrasonics(第 1845 号展位)– 自 1966 年以来,Telsonic Ultrasonics 一直是工业超声波技术方面的专家。Telsonic Ultrasonics 已通过 ISO 9001 (SQS) 认证,并采用精益生产原则。其技术文件基于 ISO/DIS 17100 开发,在全球范围内为超声波系统的合格应用提供支持。Panduit 和 Telsonic Ultrasonics 联手为线束制造工艺提供超声波焊接功能,为增值链提供关键环节。
  • Schleuniger(第 1732 号展位)- Schleuniger 是国际领先的高精度线缆加工机制造商。无论是切割、剥离、压接、密封还是标记,Schleuniger 的自动和半自动机器都能够可靠、经济、精确地加工线缆。Schleuniger 机械产品与 Panduit 涂布机和产品相结合,综合了两者的优点,打造出功能强大的线材加工设备进行切割、剥离和卷曲,以提供自动化工艺所能提供的最有效、最可靠且可重复的终端。
  • 线束制造商协会(第 1155 号展位)– 成立于 1993 年,致力于为全球线缆和线束行业提供各种资源。WHMA 是唯一一家专门代表线缆和线束制造行业的贸易协会,该协会包括制造商、供应商和客户。
关于 Panduit

自 1955 年以来,Panduit 的进取精神和解决问题的探索热情帮助许多公司在业务目标与市场成功之间搭建起了桥梁。Panduit 为从数据中心到电信机房、从台式机到工厂的各种企业级环境创建领先的物理、电气、网络基础设施和音视频解决方案。Panduit 总部位于美国伊利诺伊州廷利公园,在全球 112 个地区开展业务,在质量和技术领先地位方面享有盛誉,并拥有强大的合作伙伴生态系统,可帮助支持、维护和促进互联世界的业务增长。

 

 

媒体联系人