0 行 0 商品
与泛达合作,释放组织的全部潜力。
提供最佳的功能、性能与可靠性,与此同时满足您的财务预算要求。
欢迎来到泛达与 Atlona:音视频解决方案的新领导者。
用于短路保护的泛达防颤夹解决方案对于基础设施至关重要。
工程师在开发泛达数据访问端口时采用 PtD 方法
VeriSafe AVT 是世界上首款符合 UL 1436 标准的无电压测试仪,按下按钮即可在 10 秒内验证设备是否断电,从而提高工厂车间的安全和效率。
业内最容易端接的插头!TX6A™ UTP 现场端接插头体积更小,可轻松适应狭小的空间,非常适合直连应用。
SmartZone Gen5 PDU 具有极高的功率密度、高额定温度值、卓越的可靠性并可提供高成本效益的配电效果。
通过我们对环境、社会和公司治理的承诺,使我们的客户和合作伙伴在一个可持续的、互联的世界中取得成功。
泛达的战略网络基础设施和工业布线解决方案从各行各业汲取了丰富的经验,将连接转化为竞争优势。
物联网正在改变组织生成、收集和存储数据的方式。让您的企业做好实时响应的准备,了解边缘计算与合适的物理层技术可以如何减少网络延迟、增强网络安全并彻底改变您的工业网络。
在泛达,我们的使命是帮助客户确保未来的市场地位。我们坚信,客户的成功将决定我们自己的成功。以下是我们如何解决客户面临的一些挑战的几个例子。