globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 已添加
{{totalQuantityInBom}} BOM合计 查看BOM >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合计
查看BOM >>

HD Flex 光纤布线系统

扩大能力边界:消除光纤连接障碍

数据中心运营商对快速部署高密度网络基础设施的需求很高,随着业务需求的发展,这些基础设施需要能够适应更高的数据速度。传统的光纤外壳已成为实现可维护性、网络可靠性和部署的障碍,因为相邻回路可能会中断,从而导致代价高昂的中断。HD Flex™ 光纤布线系统旨在通过消除架构、部署、可扩展性和维护挑战方面的障碍,让您高枕无忧。

 

为什么更优

  • 外壳和面板适用于 6 端口和 12 端口之间的配置
  • 增大空间并最大程度降低成本
  • 灵活性不受限制,可以用在任何位置
  • 可以从外壳的左侧和右侧进入,从而消除“电缆堵塞物”
  • 可在前后部操作,能够在不干扰相邻连接的情况下进行移动、添加和更换 (MAC)
  • 熔接盘特性允许盘的每一半独立拉出,可防止连接避免受到破坏,从而延长正常运行时间并提高可靠性
  • 接线盒采用提升式设计,因此跳线可以保持在原位而不会影响附近的回路
  • HD Flex 光纤配备 MPO 停驻功能,缩短了安装光纤中继线缆的时间

 

了解全球支持组织如何选择 Panduit 光纤解决方案

 

光纤的未来

如今,人们对更高密度级别的要求持续提高,而 HD Flex 布线系统可满足这些要求,该系统提供简化的管理,同时帮助最大程度提高资产回报和减少停机时间。该集成式光纤系统经过专门设计,可适应当今高性能数据中心的动态生命周期。这是适用于下一代数据中心的综合性光纤布线系统。

 

利用 PanMPO™ 光纤连接器Signature Core™ 光纤布线系统完成设计,确保创建真正的高性能光纤网络