BOM

已添加
BOM合计 查看BOM >>

Panduit 最终用户许可协议 (EULA)

生效日期:2017 年 2 月 20 日

重要提示认真阅读该最终用户许可协议的所有条款与条件。您使用 Panduit 软件的行为受该最终用户许可协议条件约束。在您、“最终用户”或您的授权代表点击以下“接受”图标以接受该最终用户软件许可协议(“协议”)之前,不会对该软件进行部署。通过点击“我接受”或准许代表以代表您点击“我接受”,则确认您的授权代表已阅读并理解本协议,且您接受并同意受其条款约束。

请在接受之前认真阅读本协议,若您在阅读后选择拒绝接受本协议的条款与条件,将无法使用该软件。

点击以下“我接受”图标,表示并保证其拥有代表最终用户签订该最终用户许可协议的完全以及无条件的权力。

1. 定义。根据该最终用户许可协议,以下其他定义应适用:

   a.“认证来源”是指 (a) Panduit;或 (b) 经 Panduit 授权分销和转售软件的其他第三方。

   b.“Panduit”是指 Panduit 公司及其任何全资子公司与附属公司。

   c.“报价书”是指对 Panduit 或认证来源向买方提供的,对软件的使用限制、软件许可费和技术规格进行详细描述并且自认证来源接受买方的采购订单时生效的文档。其可采用报价书、提案或工作说明书的形式。

2. 许可授予。按照该最终用户许可协议的条款和条件,Panduit 授予您一项永久性、非排他的,按照与相关文档不一致的方式安装并在您已支付适用许可费的使用限制范围内将相关软件的目标代码版本用于自身内部业务用途的许可。

3. 捆绑套餐。若在捆绑套餐内提供该软件(该套餐包含 Panduit 提供的所有组件与功能),您应仅使用您已支付适用许可费或可免费使用的这些组件与功能,且禁止在未获得许可密匙的情况下使用组件或功能。您不可禁用或回避许可密匙或该软件内包含的其他终点限制。一些组件与功能为该文档内的“集成工具”和/或“API”,且您使用该等组件或功能的行为受最终用户许可协议附件内规定的特殊条款与条件管制。您必须遵守该文档、适用的销售订单或下载时所提供的采购说明内就特殊版本的软件(或组件)所规定的任何其他使用限制。

4. 软件使用

   a. 生产环境下使用。您可在单一生产服务器(“生产服务器”)上的生产环境中使用该软件。您仅可在一 (1) 台生产服务器使用该软件,并且您不可超过您根据认证来源向您发送的报价书所购买的使用限制。在未事先获得 Panduit 的书面同意或在您向认证来源支付管理转让费与其他的许可费(若适用)之前,您不可更改或替换该生产服务器。您可根据最终用户许可协议的条款规定允许第三方服务提供商,例如系统集成商,但是仅出于为该软件提供增值服务以仅供您内部业务之用的目的使用该软件。

   b. 非生产环境下使用。除了用以内部开发、培训与测试该软件以及备份之外,不允许您在非生产环境下使用该软件。您仅可在单一服务器上使用,且您不可超过您根据认证来源向您发送的报价书所购买的使用限制。您可同时在非生产环境与生产环境下使用该软件。您仅可在本协议规定的单一服务器上的一 (1) 个非生产环境下使用该软件。您可就非生产环境购买任何其他许可,但任何该等许可应遵循其他条款与条件规定。

   c. 灾难与恢复使用。您可以在灾难恢复环境下仅出于灾难恢复的目的在单一服务器上安装一 (1) 份软件副本但不用于任何其他用途,包括但不限于除了确保在发生灾难时该软件能够替代该软件原始用途之外的生产、开发、评估或测试用途。

   d. 评估使用。若您仅出于评估目的而提供该软件,Panduit 向您授予一项根据上述相同的条款与条件使用该软件与文档的权利,但使用时间仅为 Panduit 允许以进行评估的该等时间。该许可与您使用该软件与文档的权利将自动终止,除非您已从 Panduit 处获得单独许可,并向认证来源支付适用的许可费。

5. 集成产品。该软件可能包含 Panduit 供应商所提供的软件组件。该最终用户许可协议未授予您对此等供应商的软件组件进行任何形式的分销、复制、共享或转让的权利。

6. 版权与副本。该软件为 Panduit 或其供应商所有,并受以下一种或多种方式保护:版权与专利法与国际公约规定。该软件内的知识产权并非由您所有。其为该软件与文档的许可而非所有权转让。您可:(a) 仅出于备份或存档的目的复制一 (1) 份该软件,或 (b) 将该软件转移至单硬盘,但是前提条件是您仅出于备份或存档目的保留该软件原件。若您遗失该软件,您的认证来源无义务向您提供一份替换软件。除非经适用法律明确许可,否则不允许您另行复制该软件。并且,不允许您复制该软件随附的文档。您不可:(a) 复制该软件从而通过出售的方式向公众分销该软件或通过出租、租赁或出借的方式转让所有权;(b) 根据受版权保护的软件编制衍生自该软件的计算机程序;或 (c) 公开演示/展示该软件。Panduit 未向您授予任何其他或不同的权利,不论明示或默示。Panduit 保留该最终用户许可协议下未明确向您授予的所有权利,且该最终用户许可协议中未有任何条款构成放弃 Panduit 在版权法或任何其他国际、联邦或州法律或公约下的权利。

7. 限制权利。该软件是由私人开发、具备商业性质、经发布并受版权保护。除非经该最终用户许可协议内明确规定,Panduit 不提供任何专利权利、计算机软件或技术数据。若美国政府、美国政府机构或代表美国政府或美国政府机构索要该软件,则无论在何种情况下,Panduit 概不向买方或美国政府提供所附带权利超过 FAR 52.227-14(1987 年 6 月)或 DFARS 252.227-7013(1995 年 11 月)所定义“限制权利”的任何计算机软件,Panduit 亦概不提供所附带权利超过FAR 52.227-14(1987 年 6 月)或 DFARS 252.227-7013(1995 年 11 月)或后续援引所定义“有限权利”的技术数据。

8. 其他限制。您不可修改、更改或翻译该软件。明确禁止您转授权、出售、出租、租赁、分享、分包、在服务局环境下使用或以任何方式另行利用该软件和/或文档(商业上)。除非经适用法律明确许可,否则您不可进行反向工程、反编译或分解或另行试图获得该软件的源代码。您同意不以电子、光学或其他方式在任何公共或私人计算机网络(本地、广域或其他)、电话网络或其他通信方式或信道上传输、播放、转让或散布该软件和/或文档的任何部分,除非:(a) 该软件的正常操作有此内在需求,或 (b) 该文档内所有规定,(c) 经 Panduit 的明确书面许可。明确禁止您将该软件与开源软件(定义见下文)或采用开源软件(例如工具)所开发的软件合并或利用开源软件或采用开源软件所开发的软件进行分销,并使得 Panduit 或本协议下 Panduit 所提供的任何部分软件遵守该等开源软件的任何义务。“开源软件”是指根据要求以源代码的形式披露或分销与该等软件合并或利用该等软件进行分销的其他软件的条款规定所许可的任何软件。您不可删除或更改该软件和/或文档内的任何商标、标识、版权或其他所有权通知、图例、符号或标签。在未事先获得 Panduit 的书面同意之前,您不可向第三方披露或发布在该软件上所进行的基准测试的任何结果。您同意尽最大努力,并采取所有合理的措施以保护该软件与文档不会在未经授权的情况下遭到使用、面临非法复制或不正当分销。

 

9. 有限担保。Panduit 向您担保,在您购买该软件的九十 (90) 日内(需提供收据证明),在正常使用下,提供该软件的媒体(若有)在材料与工艺方面不会出现缺陷。除了上述规定外,该软件“按现状出售”。您在该有限保证下应享有的排他性补偿与 Panduit 在该有限担保下所应承担的全部责任将代替该软件媒体。

10. 免责声明。除了上述有限担保内的规定,该软件与文档“按现状出售”、不保证不存在缺陷且不提供任何类型的担保。与令人满意的质量、性能、准确性与软件成本相关的全部风险将由您承担。Panduit 未就该软件将能够连续运行或不出现故障或纠正任何问题作出任何担保、陈述或保证。除了 Panduit 所承担的提供支持服务(若有的话)的有限义务外,若该软件或其任何部件经证实在任何方面存在缺陷或不足,您(与非 Panduit 或其他附属公司或代表)将承担所有必要的检修、维修或纠正的全部费用。而且,Panduit 未依据其阻止未经授权使用软件的能力、与硬件或其他软件兼容性、其可靠性、通用性或其他就使用该软件或使用该软件所带来的后果作出任何担保、保证或任何陈述;并且您依赖该软件及其性能所带来的风险,由您自行承担。明确否认作出任何与所有其他陈述与担保,包括但不限于对特定用途的产品的适销性和/或适合性、质量、交易习惯、商业惯例、因 Panduit 的疏忽导致内容出现错误、稳定权或不侵权的默示担保。您确认本节对 Panduit 来说至关重要,以使得 Panduit 不会在未确定该等免责条款的情况下签订该最终用户许可协议,且软件价格表明对风险进行分摊。

11. 有限责任。不管该最终用户许可协议内作出的任何相反规定,无论在何种情况下并且无论依据何种法律理论,对于您因该软件或文档的许可、使用或未能使用该软件或文档造成的替代产品的任何成本、任何利润或收入损失、数据不准确的损失、任何资产使用的损失、资本损失、停机损失或任何其他连带性、特殊性、偶发的惩罚性赔偿或间接损失,Panduit 或其供应商概不负有责任,即使已通知 Panduit 可能存在该等损害且该最终用户许可协议内规定的补救措施未规定有实质性的用途。不管该最终用户许可协议内作出的任何相反规定,无论在何种情况下且无论依据何种法律理论,Panduit 或其供应商所承担的责任不应超过您所支付的软件的购买价格。责任与风险的限制将反映在软件的价格内。

12. 审计。在发出书面通知的三十(30) 日后,Panduit 或其授权的代表可对您对该软件与文档的使用和该等使用相关的所有设施、计算机设备、账簿与财务记录进行审计。您同意与 Panduit 就审计事项进行合作,提供合理的协议并获取信息。您同意 Panduit 无需承担您在审计做中所产生的任何费用。您同意在发出书面通知后的 30 日内支付您因超出该最终用户许可协议内规定的使用限制使用该软件而产生的任何适用费用。若您未进行支付,除了根据法律 Panduit 所享有的权利与可采用的补救措施,您的许可将终止,且无法再次使用该软件。

13. 商业秘密/限制使用。该文件与文档体现了 Panduit 及其供应商的专利技术与珍贵的商业秘密。该等专利技术与商业秘密对 Panduit 及其供应商的业务至关重要,且因其不为人所知的特性而显得更有价值。您同意对该软件与文档保密,并采取所有必要的措施,从而确保不会向除了您的善意员工或承包商以外的任何人员或实体提供使用该软件或文档的任何部分,其中该等员工或承包商经合理要求使用该等软件或文档以使得您能够根据该最终用户许可协议使用该软件。

14. 第三方要素。您确认 (i) 该软件会包含由第三方或不受版权限制的其他软件或组件,或可能要求您使用第三方软件,以安装和/或运行该软件,和 (ii) Panduit 在该等软件或组件中不享有任何业主权益,且同样地,不会向您授予使用该等软件和/或组件的许可。在文档内、各个软件或组件的“说明”文件内或另行向 Panduit 索要后,您可获取该等第三方软件清单。就并入该软件的第三方要素而言,Panduit 将向您提供从该等第三方处获取的任何必要转授权,且您应享有该等第三方软件和/或组件的所有人授予 Panduit 的权利。Panduit 未就该等第三方软件或组件(包括侵权)作出任何担保或陈述,并进一步拒绝承担因您使用该等软件或组件而产生的任何损失或损害的任何与所有责任(包括侵权索赔)。您将保护 Panduit、其人员、董事、代理、附属公司、分销商与员工免于承担此等受补偿方因您未能遵守该条款而面临的任何与所有损失、损害、成本或其他费用(包括诉讼费与律师费),并根据请求为其辩护。

15. 赔偿。  您将保护 Panduit 及其授权代表、主管、董事、代理、附属公司、分销商和员工免于承担此等受补偿方因您未能使用或误用相关软件和相关文档或因您违反本最终用户许可协议而承担的所有损失、损害、成本或其他费用(包括诉讼费和律师费),并根据请求为其辩护。

16. 合规:您有责任遵守美国与对您或您在该最终用户许可协议下的活动拥有司法管辖权的任何其他国家、省或市的所有适用的法律、条例、法规、命令与法令。在不限制上述规定的情况下,您同意遵守所有适用的出口/进口管制法律,并遵守由美国商务部、其他美国或国际政府实体适时颁布的任何规定,上述政府实体管辖软件与文档的出口、进口与再出口。您进一步同意,对于美国出口管理法与其规定所禁止的任何国家或人员,不向其直接或间接引进、发运、转让或出口软件或文档,或者不以本协议内所禁止的任何目的使用软件或文档。

17. 国际用户。该最终用户许可协议采用书面形式并以英语书写。您放弃您在自身所在国家的法律下就采用该国家的语言书写该最终用户许可协议的任何权利。

18. 衡平法救济。您在此同意,若该最终用户许可协议未明确执行,Panduit 将不可挽回地受到损害,因此您同意 Panduit 在依照法律或衡平法享受任何其他救济之外,有权享受与违反该最终用户许可协议相关的相应衡平法救济,无需缴纳保证金、其他抵押品或对损害进行证明。

19. 转让。在未事先获得 Panduit 的书面同意之前,您不可全部或部分转让该最终用户许可协议。任何违反本协议以试图转让本协议的行为(无论是自愿或非自愿的,通过运用法律、合并、重组、控制权变动、出售全部或绝大部分资产或自他)均无效。即使在未事先获得您的书面同意或未向您发出通知的情况下,Panduit 仍可转让其在该最终用户许可协议下的全部或部分权利。该最终用户许可协议应基于 Panduit、其继承人与受让人的利益而订立。

20. 有效期。该最终用户许可协议下所授予的许可在终止之前均应有效。您可在将该软件以及所有副本、修改内容与任何形式的合并内容归还 Panduit 后随时终止该许可。若您未能遵守本协议内所规定的任何条款或条件,该最终用户许可协议将全部自动终止。若发生该等终止情况,您同意销毁该软件的所有副本,并向 Panduit 证明销毁工作已经完成。在终止该最终用户许可协议后,Panduit 无需进一步履行本协议下的义务,且向您授予的软件许可应立即终止。

21. 仲裁。因最终用户许可协议而产生的或与最终用户许可协议相关的所有争议应最终根据国际商会(“ICC”)的仲裁规则进行解决。应由三名仲裁员组成的仲裁小组进行仲裁。各方应在提出仲裁要求后的 30 日内各选择一名仲裁员。然后,各方应在确定第二名仲裁员后的 30 日内对第三名仲裁员人选(“主席”)达成一致意见。若各方未能在该时间段内就主席人选达成一致意见,将由国际商会指定该等主席人选。在不考虑法律冲突原则的情况下,仲裁将在美国伊利诺斯州的芝加哥进行,并受伊利诺斯州的法律管制。应仅使用英语作为仲裁语言。仲裁员作出的任何裁决应为终局的并对各方具有约束力,且本协议各方在法律允许的范围内放弃任何其在任何司法管辖区法律下所享有的对该等裁决提出任何形式的上诉或禁止附带攻击的权利。仲裁员应有权给予其认为公正公平的任何补救或救济,包括但不限于临时和/或最终的法令救济。并且仲裁员所下令采取的任何临时措施可由拥有合法管辖权的任何法院实施。尽管有上述规定,本协议内的任何条款不应阻止各方向拥有合法管辖权的任何法院寻求任何临时/初步救济(包括但不限于禁令、扣押或在仲裁的帮助下的其他该等命令),且向法院提出的任何临时/初步救济申请不应视为与仲裁协议或放弃仲裁权利相矛盾。

22. 其他。该协议构成您与 Panduit 之间的完整协议,并替代之前就该最终用户许可协议的标的所作出的任何书面或口头协议。双方放弃采用联合国国际货物销售合同公约、美国统一商法典与计算机信息交易统一法。该最终用户许可协议受伊利诺斯州法律(不考虑法律选择原则)与适用的联邦法律与美国国际公约管制。该最终用户许可协议采用英语书写,应根据美国的词汇与短语的普遍含义进行解释。除非经 Panduit 的授权代表书面签署,否则不可对该最终用户许可协议进行修改。各方同意尽管任何采购订单、销售确认书、确认书或各方所发布的任何其他文件内有任何相反或其他条件,仍应以该最终用户许可协议内的条款与条件为准。若该最终用户许可协议的任何条款被认为违法、无效或无法实施,则该条款应可完全从该最终用户许可协议中分离开,且不应影响该最终用户许可协议的剩余条款的合法性、有效性或可实施性。若 Panduit 未能实施该最终用户许可协议的任何条款或条件,除非经书面放弃,否则不应构成放弃 Panduit 实施该最终用户许可协议的各个条款或条件的权利。

集成工具或 API 的特殊条款与条件

该软件可能包含在文档内被认定为“集成工具”或“API”的某些组件与功能。根据该最终用户许可协议规定,“集成工具”是指设计以与软件平台一起使用的且由 Panduit 为开发者提供仅作为参考使用的软件开发环境与软件组件,包括但不限于,API、参考引用、示例代码、测试脚本、数据文件和软件开发环境相关或涵括在软件开发环境中的任何文档,包括但不限于在软件平台上使用软件的流程图、培训手册、操作手册与其任何派生作品或修改。您使用集成工具的行为应受以下特殊条款与条件(“特殊条款”)管制。该最终用户许可协议内所规定的一般条款与条件也应适用;然而,若该等特殊条款内的条款与条件与该最终用户许可协议内的条款与条件之间出现不一致或冲突,应以该等特殊条款为准。

                 

1. 集成工具有效期:该等特殊条款自您下载该软件和/或文档的集成工具部分之日起或自交付之日起持续生效(以具体情况为准),除非按照此等特殊条款第 6 节规定提前终止(下文称“集成工具有效期”)。

2. 许可

   a. 使用:Panduit 按照该等特殊条款授予您一项安装和使用集成工具的个人、不可转让和非排他的许可:

       i. 仅在单个的物理位置上;

       ii. 仅在集成工具有效期期间;

       iii. 仅在您所有或租赁的计算机或设备上;和

       iv. 仅出于开发、测试与调试打算在软件平台上运行与软件连接的软件应用或部分软件应用的目的。您不可出于其他目的使用集成工具。

   b. 保留权利:任何未明确表示归属于您的与集成工具相关的权利均属 Panduit 所有。

3. 保密;使用限制

   a. 审计。您确认集成工具以及集成工具内所含或证实的所有 Panduit 技术的所有权利与所有权均为 Panduit 所有,且 Panduit 保留集成工具与所有 Panduit 技术内的所有权利、所有权与权益。您确认您对集成工具不享有任何业务权益,除了严格根据该等特殊条款使用集成工具的许可。您同意您不会作出与 Panduit 的所有权相矛盾的任何声明、索赔或陈述或采取与 Panduit 的所有权相矛盾的任何行动。

   b. 所有权。您同意,在收到合理通知的前提下,Panduit 可要求您向 Panduit 提交充分的书面报告以便 Panduit 或独立审计员仅出于确定您是否遵从此等特殊条款的条款和条件的目的对您对集成工具的使用进行审计。

   c. 使用限制。您同意:

       i. 您将对集成工具严格保密,不会对其进行披露、出口、展示、出借、公布、转让占有权(不管是否通过销售、交换、赠送、法律实施或其他方式)、转授权或将集成工具(或其任何部分)交由任何第三方使用(除了可以允许第三方服务提供商,例如系统集成商按照此等特殊条款并仅出于向您提供相关软件服务的目的使用集成工具),并采取所有合理措施和预防措施来保护集成工具的机密性。此外,您不可通过电子或光学方式在任何公共或私人计算机网络(本地、广域或其他)、电话网络或其他通信方式或信道上发布、传输、播放、转让或散布该集成工具的任何部分。

       ii. 您不得更改、删除或允许更改或删除集成工具包含的任何所有权标识,包括但不限于任何版权、商业秘密或专利通知或任何其他表明集成工具机密性和/或所有权性质的法律告示。

       iii. 除非此等特殊条款明确允许,您不得通过任何方式出于任何目的对集成工具(或其任何部分)进行拷贝或复制。

       iv. 除非法律明确允许,您不得对集成工具进行更改、反汇编、反编译、反向工程、妨碍或转让。

       v. 不论在何种情况下,Panduit 概不承担向您披露集成工具或相关软件源代码的义务。

       vi. 您不得通过任何方式将带任何开源软件或带使用开源软件开发的软件的集成工具用于致使 Panduit 或其许可方(或 Panduit 或其许可方提供的集成工具的任何部分或任何相关的衍生作品)承担适用于开源软件的任何许可义务(包括按照要求以源代码形式合并或分销的软件与其他软件合并或分销的条款获得许可的任何软件,或按照与此等特殊条款相冲突的任何条款获得许可的软件)。

       vii. 您仅可出于您的内部业务运营目的使用集成工具,而非出于商业目的或以创造收益的任何方式使用集成工具。您可以将集成工具加载至您拥有的任何计算机或设备以集成您使用相关软件创建的现有或将来的企业应用程序,以便与相关软件平台配套使用,但您不得将集成软件作为单独产品或与其他产品进行捆绑以装运、转授权、销售、转售、电子转让或通过其他方式分销给第三方,或将其用于第三方的任何服务。

       viii. 您不得公布在集成工具或其任何组件上运行的任何基准测试的任何结果。

       ix. 除非拥有合法管辖权的任何法院或政府机构颁布相关命令,您不得将此等特殊条款的任何条款、条件和/或费用金额披露给任何第三方。

       x. 您应采用严格的安全措施(在任何情况下,不少于您所采用的以保护您自有的保密信息的安全程序)在安全条件下维护集成工具。您不得向除了实际需要使用集成工具的员工或第三方服务提供商以外的任何人员披露(或允许披露)集成工具。此外,您同意通知使用集成工具的各个员工或第三方服务提供商 (a) 其作为个人在法律上受该等特殊条款约束和 (b) 负有不向任何人披露集成工具或不出于除了该等特殊条款内规定的目的以外的任何目的使用集成工具的法律义务。您将采取合理必要的该等措施以遵守。您应在发现任何未经授权使用或披露集成工具后立即通知 Panduit,并以任何合理的方式与 Panduit 合作,以帮助 Panduit 重新获取集成工具的所有权或防止集成工具在未经授权的情况下遭到进一步使用。

       xi. 您确认并同意 (a) 集成工具是 Panduit 的机密信息、有价资产和商业秘密;(b) 您对此等特殊条款所规定的保密义务或限制使用的违反将构成对此等特殊条款的重大违约;(c) 您对此等特殊条款所规定的保密义务或限制使用的违反可能导致 Panduit 承受不可弥补的伤害且可能无法得到充分的法律救济;以及 (d) 除了 Panduit 可能享有的任何其他救济之外,Panduit 有权针对任何此等违约享受初步和其他最终救济,并且无需缴纳保证金或对损害进行证明。

       xii. 此等特殊条款到期或终止之后,第 3 节将继续有效。

4. 不提供支持。Panduit 概不向您或任何其他方按照此等特殊条款对集成工具提供任何支持的义务,包括集成工具(或其组件)的错误修复、补丁、纠正、变通方案、改进、新版本或将来版本。

5. 保修与责任限制

   a. 集成工具“按现状出售”、“不保证不存在缺陷”且不提供任何类型的担保。就令人满意的质量、性能、准确性与工具成本相关的全部风险将由最终用户承担。Panduit 未就该软件将能够连续运行或不出现故障作出任何担保。Panduit 未作出任何明示或默示担保,包括但不限于特殊用途的适销性、适宜性、稳定权、不侵权、独创性或适合性的任何默示担保,不考虑各方之前的任何交易习惯、风俗或商业惯例。您确认您未依赖任何担保。

   b. 无论在何种情况下,对于任何情况下的任何事由导致的任何替代产品花销、任何利润或收入损失、数据不准确的损失、任何资产使用的损失、资本损失、停机损失或任何其他偶发性或连带性、间接性、特殊性、惩戒性或惩罚性损失,即使您已被告知此等损失的可能性,Panduit 亦概不承担责任。

   c. Panduit 承担的与此等特殊条款相关的(无论合同性质、侵权性质或其他)累计责任不得超过十美元。

   d. 您承认对此等特殊条款所规定的风险进行分摊并且承认在没有此等责任限制的前提下,Panduit 将不会签署此等特殊条款。

6. 终止

a. 在提前五 (5) 天书面通知的前提下,任何一方均有权随时以任何事由终止此等特殊条款。

   b. 该等特殊条款会在您违反该等特殊条件内规定的保密义务或使用限制后由 Panduit 立即终止。若发生任何该等违约行为,Panduit 应权选择终止该等特殊条款、该最终用户许可协议或您与 Panduit 所达成的任何其他书面协议。

   c. 如果任何一方被接管、破产、资不抵债、分配债权人利益或停止业务运营,另一方可在作出书面通知的前提下立即终止此等特殊条款,但不得偏袒终止协议方在此等特殊条款下的任何权利。该等终止将自该等事件之前一 (1) 天生效。

   d. 您同意在集成工具有效期到期或此等特殊条款由任何一方终止时,您不得再使用集成工具,您应在此等终止之日起的三十 (30) 天之内将集成工具从您已安装集成工具的 CPU 上卸载并对此等卸载进行证明并退还给 Panduit,或您应销毁集成工具的原始媒体和所有副本并对此等销毁进行证明。若该等特殊条款中的任何条款根据其条款规定应继续存续,则其应在该等特殊条款到期或终止后以任何理由继续有效。

7. 赔偿

   a. Panduit 无义务保护您免于承担因以下是由而导致的任何侵权索赔:(i) 使用集成工具;(ii) 将集成工具与其他产品、设备、软件开发套件或数据组合使用;(iii) 使用集成工具的任何版本;或 (iv) 更改集成工具。

   b. 您同意保护泛达及其附属公司和许可方免于承担因您使用集成工具(包括但不限于您使用集成工具创建的任何衍生作品)而导致的、造成的或与之相关的所有责任、费用(包括诉讼费和律师费)、损失和其他损害。其包括但不限于任何诋毁、诽谤、猥亵、疏忽、违反隐私权或形象权、服务损失、财产损失与侵犯知识产权或其他权利的索赔。