BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Produkte

Inhalt

Kategorie

Cross-Referenzen

Keine Ergebnisse gefunden

PRESSEMELDUNG

Mit Single Pair Ethernet von Feldbus auf Ethernet

Neues Kabelangebot von Panduit für Single Pair Ethernet

FRANKFURT AM MAIN, 12.08.2022 – Die neuen Single Pair Ethernet (SPE)-Kabel von Panduit unterstützen den Technologie-Sprung in der Gebäude- und Industrie-Automatisierung. Mit den weltweit verfügbaren Kabeln lassen sich z.B. Feldbus-Steuerungen in moderne Ethernet-Topologien migrieren. Damit wird ein Übergang in eine zukunftsorientierte Infrastruktur bereitgestellt. Langfristig wird die Komplexität in der Anlage reduziert sowie Inbetriebnahmen, Anwendungs- und Geräte-Upgrades vereinfacht.

Die Ethernet-Technologie bietet die Plattform für strukturierte Verkabelungen mit protokollunabhängiger physikalischer Schicht, die man derzeit bei jeglichen Netzwerk-Planungen in Betracht ziehen sollte. Ethernet ist rund um Industrie 4.0, das Internet der Dinge (IoT) und Smart Buildings die technologische Basis für kommende Anwendungen.
Mit den neuen SPE-Kabeln von Panduit lassen sich auch verschiedene Legacy-Netzwerke später zu einer universellen physikalischen Schicht migrieren. Mögliche Datenübertragungs-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Mb/s bei einer Länge von 1000 m und gleichzeitiger Power-over-Ethernet-Funktionalität mit einer Leistung von bis zu 52 W über 100 m Entfernung sind hier entscheidende Vorteile dieser Verkabelung für kommende Applikationen. Die Panduit SPE-Kabel unterscheiden sich grundsätzlich in den Ausführungen für unterschiedliche Anwendungsfelder wie Ethernet-APL-Prozesstechnik, industrielle Sensoren und Feldbussysteme oder Gebäudetechnik. Darüber hinaus sind die Kabel spezifiziert in verschiedene Brandschutzklassen, z.B. für feste Verlegung nach EuroClass Eca, Dca und Cca, oder auch generell halogenfreie und raucharme Varianten (LSZH - Low Smoke Zero Halogene) für flexible Verlegung.

SPE Table

„Die Single-Pair-Ethernet-Infrastruktur gewinnt zunehmend an Bedeutung als praktikable Alternative für die Verbindung von Systemen in intelligenten Gebäuden und in der industriellen Automatisierung“, sagt Mike Vermeer, Engineering Development Stratege bei Panduit. „Gewerbliche Gebäudebetreiber und Industrieunternehmen blicken hier schon in die nahe Zukunft. Sie wollen bestehende analoge, serielle und ältere Kommunikationsanwendungen zu einem einheitlichen Ethernet-Netzwerk weiterentwickeln.“

Die digitale Transformation von Industriestandorten erfordert moderne Architekturen, die eine Vernetzung aller (!) Komponenten ermöglichen. Erst damit macht man Daten sowohl lokal als auch zentral für Analysen verfügbar und setzt das Gesamtpotenzial innerhalb der Unternehmensanwendungen frei. Ethernet ist dabei die bekannteste und am leichtesten nutzbare Technologie, die die Netzwerksicherheit verbessert, die Flexibilität und Gerätetransparenz erhöht und es Unternehmen ermöglicht, sowohl ihre Fachkräfte als auch notwendige Werkzeuge und Hilfsmittel effizienter in eine einheitliche Richtung zu entwickeln.

In Verbindung mit der Kabeleinführung haben Panduit und Fluke Networks ein gemeinsames Whitepaper mit dem Titel „Evolving Building and Industrial Fieldbus to a Unified Ethernet Infrastructure“ ("Entwicklung von Gebäude- und Industrie-Feldbus-Systemen zu einer einheitlichen Ethernet-Infrastruktur".) veröffentlicht. Das Dokument untersucht gängige Feldbus-Anwendungen für die Gebäude- und Industrieautomatisierung und zeigt, wie sie in Zukunft auf Single Pair Ethernet migriert werden können.

Single Pair Ethernet Kabel
Über Panduit


Seit über 65 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, IL, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit 5.400 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.

Pressekontakt


Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager EMEA
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com