BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>
Panduit VeriSafe™無電圧テスター(AVT)が、電気安全の確保を簡素化したことにより業界で認められる

      

イリノイ州ティンリーパーク(2018年4月17日) エレクトリカル(配線部材)ネットワークインフラストラクチャ・ソリューションの一流グローバルプロバイダーであるPanduitは本日、その画期的なVeriSafe™無電圧テスター(AVT)が、電気安全の確保を簡素化したことにより業界から高い評価を受けたことを発表しました。

電気安全は常に製造業者やプラントエンジニアにとって最優先事項であり、安全性と生産性のバランスをとることは重要な課題であり続けてきました。特に規制遵守が重要な業界では、作業者の安全性を確保し、高い生産性を維持できるソリューションが不可欠となります。

PanduitのVeriSafe AVT製品は、施設や公益事業、その他の産業現場における電気安全の確保を支援してきました。これは、最近の受賞歴からも実証されています。

  • Control Engineering安全性(機械の安全性)カテゴリー、2018年「エンジニアズチョイス」賞
  • Electrical Construction & Maintenance、2018年「プロダクト・オブ・ザ・イヤー」賞
  • Plant Engineering電気安全カテゴリー、2017年「プロダクト・オブ・ザ・イヤー」賞

PanduitのVeriSafe AVTは、電気機器にアクセスする前に電圧がないことを確認することによって電気危険のリスクを最小限に抑えることを目的として設計されました。VeriSafeを使えば、従来であれば携帯型テスト装置で電圧がゼロであるのを確認しなければならないところを、ボタンを押すだけで電気的に安全な環境をあっという間に評価できるため、有資格の電気工事士の作業が簡単になります。VeriSafeがテスターのテスト、設備の確認、電圧の評価、設備の確認、テスターの再テストを行う、フェールセーフで信頼性の高い自動化プロセスによって、時間を節約することができます。

「安全は、プラントエンジニア、インテグレーター、施設管理者、製造業者にとって最も重要な責任であると考えています」と、PanduitのOEM担当バイスプレジデント、ボブ・クリセルは述べます。「VeriSafeのような製品を、そうした目標を達成するための効果的な手段として提供できることを誇りに思います。最近の受賞からも、業界が安全な電圧検知ソリューションを求めていることは明らかです。」

PanduitのVeriSafe AVTに関する詳細については、2018年4月26日木曜日午後1時(CDT)配信のウェビナー、「電圧検知の新たな選択肢」にご登録ください。

 

Panduitについて

1955年の創業以来、問題解決へ好奇心と情熱を持ち、飽くなき挑戦を企業文化とするPanduitは、企業のビジネスを市場での成功へと有意義に結びつける役割を果たしてきました。Panduitは、データセンターから通信施設、オフィスのデスクから工場施設のフロアに至るまで、企業全体の環境に最新の物理、エレクトリカル(配線部材)、ネットワークインフラストラクチャとAVソリューションをもたらします。米国イリノイ州ティンレイパークのPanduit本社および世界112の拠点は、品質とテクノロジー面でのリーダーシップで定評があり、強固なパートナーエコシステムを通じ「つながる世界」のビジネスをサポート、維持し、さらなる成長と発展に寄与します。

 

 

プレスリリースに関するお問い合わせ