Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>

Productos

Contenido

Categoría

Referencias cruzadas

No hemos encontrado resultados

COMUNICADO DE PRENSA

NetKey: la solución ideal de cableado estructurado para edificios comerciales, oficinas empresariales e incluso redes de datos residenciales.

 

Cableado 100% cobre garantizando óptima transmisión de energía PoE (Power over Ethernet) para dispositivos como sensores, cámaras de seguridad y teléfonos.

Lima - Perú, marzo de 2024 - Panduit fabricante de soluciones en infraestructura física, eléctrica, de red y AV para entornos empresariales, destaca los beneficios de su línea de cableado estructurado NetKey, diseñada para satisfacer las necesidades de empresas, locales comerciales de transito medio y entidades gubernamentales.

 

NetKey, una parte integral del portafolio de productos de Panduit, ofrece una solución completa tanto en cobre como en fibra óptica que cumple y excede las normas internacionales de cableado estructurado ANSI/TIA 568. Esta línea de productos está específicamente diseñada para abordar proyectos de infraestructura de comunicaciones que no requieran condiciones complejas en la implementación, siendo ideal para instalaciones tradicionales en entornos como oficinas de mediana demanda e incluso ambientes residenciales.

 

Pablo Huapaya, Gerente de cuentas Perú en Panduit, comentó: "La línea de NetKey es una alternativa viable para implementaciones donde no hay mucha complejidad en los requerimientos tecnológicos. Es adecuada para oficinas, edificios comerciales, y uso residencial, donde se necesita una instalación de red para servicios de datos, telefonía o cámaras de videovigilancia. Como una muestra de la oportunidad que representa de nuestra línea NetKey para el mercado peruano podemos comentar con satisfacción que en un solo proyecto se instalaron más de 15 mil puntos de red NetKey, en una entidad que tiene muchas sedes pequeñas a nivel nacional, convirtiéndose al final de la instalación en el proyecto con la cantidad de puntos de red más grande realizada en el Perú y manteniendo un excelente record de Cero puntos de red con problemas de funcionamiento hasta la fecha".

 

El ejecutivo destaca que el cableado es 100% cobre, lo que garantiza una óptima transmisión de energía PoE (Power over Ethernet) para dispositivos como cámaras de seguridad y teléfonos. Además, todos los productos NetKey son sometidos a pruebas de funcionamiento en laboratorios neutrales, como Intertek, para garantizar su rendimiento y compatibilidad tecnológica.

 

Actualmente, la solución NetKey se viene utilizando tanto en instalaciones tanto de tipo domiciliarias, como ambientes de oficinas de media demanda, y también en implementaciones donde se requiere una instalación rápida y a un costo efectivo bastante adecuado. Asimismo, NetKey elimina las intermitencias y fallos de red causados por un cableado inadecuado, brindando tranquilidad a los usuarios al asegurar una transmisión de datos confiable y eficiente a largo plazo.

 

En por todo esto que la línea de cableado estructurado NetKey de Panduit, ofrece una solución completa, confiable y compatible, adaptada para entornos comerciales y residenciales que buscan una implementación rápida, eficaz y de calidad.

Acerca de Panduit

Desde 1955, la cultura de Panduit de la curiosidad y pasión por la resolución de problemas han permitido conexiones más significativas entre las metas de negocio de las empresas y su éxito en el mercado. Panduit crea soluciones avanzadas de infraestructura física, eléctrica y de red para entornos empresariales, desde el centro de datos hasta el piso de manufactura, pasando por el escritorio y cuarto de telecomunicaciones. Con sede en Tinley Park, IL y operando en 112 países, la probada reputación de Panduit de liderazgo en calidad y tecnología, junto con un sólido ecosistema de socios, nos permiten apoyar, mantener e impulsar el crecimiento del negocio en un mundo conectado. Para obtener más información, visite www.panduit.com.

Contacto de prensa

Monica Lechuga
Marketing Communications Manager | LATAM 
monica.lechuga@panduit.com
Tel: 800 360 86 00