TINLEY PARK, Ill. (16 de julio de 2019). Panduit, líder mundial en soluciones innovadoras de infraestructura eléctrica y de red, ha mejorado su Centro de Experiencia con las soluciones audiovisuales integrales de Atlona, el fabricante mundial de soluciones audiovisuales que adquirió Panduit a principios de este año.
La incorporación de los productos de Atlona demuestra los cuatro pilares principales de la distribución de AV: distribución basada en circuitos, soluciones de AV por IP, modalidad de trabajo en dispositivos propios y control y gestión. Lo principal de la nueva presentación es una pantalla de video gigante de nueve pantallas. Esta pantalla de video gigante está configurada con un par de ofertas premiadas: el paquete integrado OmniStreamTM de Atlona de productos AV por IP y la línea de cable Vari-MaTriX categoría 6A de Panduit, que ofrece señal AV y alimentación a través de Ethernet (PoE) a los codificadores de la pantalla de video gigante. Con pantallas táctiles VelocityTM de Atlona en pared y mesa, los usuarios pueden cambiar fácilmente de entrada para la pantalla gigante y otras tres pantallas en la sala. Además de mostrar las ofertas de Atlona, la nueva instalación incluye un gabinete PanZone® 26 UR de montaje en pared, una sólida carcasa que alberga y protege el equipo Atlona y sirve de punto central de conmutación, que brinda conectividad AV y alimentación a través de Ethernet en toda la sala.
“Esta instalación demuestra la capacidad que tiene Panduit de ofrecer aplicaciones convergentes por cableado estructurado”, sostiene Jamey Swigert, director de AV para Panduit. “Las soluciones de AV se han convertido en una parte integral de nuestro trabajo diario en todo tipo de organizaciones. Ahora podemos mostrarles a los visitantes de qué manera las funciones de arrastrar y soltar del sistema de control Velocity permiten a los usuarios configurar su sistema fácilmente, sin necesidad de programación. Esto hace que los sistemas AV de Atlona sean fáciles de instalar, administrar y manejar. La pantalla de video gigante es tan impactante que notamos que los clientes que vienen a ver otras soluciones de Panduit igualmente quieren hablar de los productos AV”.
El Centro de Experiencia de Panduit (PEC, Panduit Experience Center) es una presentación para todas las empresas de Panduit, ubicado en el Centro de Innovación Jack E. Caveney, donde se encuentran las funciones de investigación y desarrollo, laboratorios e ingeniería de Panduit. Las organizaciones interesadas en recorrer el PEC deben comunicarse con su representante local de cuenta de Panduit para acordar una visita.
Desde 1955, la cultura de Panduit de la curiosidad y pasión por la resolución de problemas han permitido conexiones más significativas entre las metas de negocio de las empresas y su éxito en el mercado. Panduit crea soluciones avanzadas de infraestructura física, eléctrica y de red para entornos empresariales, desde el centro de datos hasta el piso de manufactura, pasando por el escritorio y cuarto de telecomunicaciones. Con sede en Tinley Park, IL y operando en 112 países, la probada reputación de Panduit de liderazgo en calidad y tecnología, junto con un sólido ecosistema de socios, nos permiten apoyar, mantener e impulsar el crecimiento del negocio en un mundo conectado. Para obtener más información, visite www.panduit.com.
Monica Lechuga
Marketing Communications Manager | LATAM
monica.lechuga@panduit.com
Tel: 800 360 86 00