Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>

 

Panduit amplía sus soluciones de audio/video

TINLEY PARK, Ill. (19 de marzo de 2018). Panduit Corp., proveedor mundial líder en soluciones de infraestructura de red, amplía su oferta de audio y video para responder a la creciente demanda de extensión de A/V sobre cable de par trenzado. Durante 2018, se presentarán varios productos nuevos, como las cajas de extensión HDBaseT y los latiguillos HDMI, ambos disponibles en la actualidad. Las cajas de extensión HDBaseT para instalación automática de Panduit son las más pequeñas del mercado, ahorran espacio y mantienen la estética al montarlas debajo de las mesas y detrás de los monitores con espigas de montaje incluidas. A diferencia de otras cajas de extensión en el mercado, solo un lado (transmisor o receptor) requiere una fuente de alimentación, que transmite energía al otro dispositivo para una instalación simplificada.

“HDBaseT se está convirtiendo en el estándar para transmitir audio y video de alta definición por cableado de categoría”, afirma Mike McGrath, director de gestión de productos e ingeniería de la Unidad de Negocios Empresariales de Panduit. “Estamos entusiasmados con poder apoyar aún más a aquellos clientes que están utilizando HDBaseT en sus edificios y a nuestros socios que instalan A/V como parte del sistema de cableado”.

Los latiguillos HDMI admiten paso de audio de alta velocidad de bits HDMI y cumplen con la certificación HDMI 2.0.

Ambas ofertas de A/V son ideales para usar en aulas, salas de conferencia, salas de formación, auditorios y señalización digital.

Además de estos dos productos nuevos, a partir de mediados de año, estarán disponibles los siguientes: cajas de salida de instalación en pared y en mesa, conductos portacables de planta ADA, latiguillos USB, un transmisor de placa de pared HDBaseT, un receptor HDBaseT con capacidad de audio separado y nuevas inserciones de placa frontal pasante. “A/V ya no es solamente proyectores y pantallas en las aulas”, explica Amy Hacker, gerente de productos de A/V de Panduit. “Es un componente fundamental de los edificios digitales actuales, que abarca una amplia variedad de aplicaciones utilizadas en todo tipo de organizaciones. Estamos felices de aportar la calidad de Panduit a los nuevos sistemas de A/V”.

 

Acerca de Panduit

Desde 1955, la cultura de Panduit de la curiosidad y pasión por la resolución de problemas han permitido conexiones más significativas entre las metas de negocio de las empresas y su éxito en el mercado. Panduit crea soluciones avanzadas de infraestructura física, eléctrica y de red para entornos empresariales, desde el centro de datos hasta el piso de manufactura, pasando por el escritorio y cuarto de telecomunicaciones. Con sede en Tinley Park, IL y operando en 112 países, la probada reputación de Panduit de liderazgo en calidad y tecnología, junto con un sólido ecosistema de socios, nos permiten apoyar, mantener e impulsar el crecimiento del negocio en un mundo conectado. Para obtener más información, visite www.panduit.com.

Contacto de prensa

Monica Lechuga
Marketing Communications Manager | LATAM 
monica.lechuga@panduit.com
Tel: 800 360 86 00