TINLEY PARK, Ill. (2 de octubre de 2019). Panduit, líder mundial en soluciones innovadoras de infraestructura eléctrica y de red, recibió hoy tres premios a los innovadores en cableado en la competencia de 2019. La categoría de instalación y mantenimiento de cableado (CIM, Cabling Installation & Maintenance) otorga los premios anuales a los innovadores por los mejores productos y proyectos de la industria.
Panduit recibió tres premios, incluido un premio Platino por los extensores de PoE, una nueva oferta de Panduit que extiende la alimentación a través de Ethernet y los datos más allá del canal estándar de 100 metros. Gracias a ello, las instalaciones pueden conectar y alimentar dispositivos como cámaras de seguridad o puertas de control en estacionamientos, o dispositivos de seguridad, control de acceso e iluminación en la entrada de un edificio, que pueden estar a más de 100 metros de la sala de telecomunicaciones más próxima. “Siempre es un honor ser reconocidos por la innovación, sostuvo Mike McGrath, director de gestión de productos e ingeniería de la Unidad de Negocios Empresariales de Panduit. “Aquí nos tomamos la innovación en serio. Siempre estamos buscando la manera de resolver los problemas de los clientes. Los extensores de PoE son un ejemplo ideal, ya que hemos encontrado la forma de conectar fácilmente dispositivos comunes que se encuentran ubicados más allá del canal, con una solución que es simple y económica de instalar”.
Panduit también recibió dos premios Oro en la categoría de estudios de casos:
“En nombre de los Premios a los Innovadores en Instalación y Mantenimiento de Cableado, quiero felicitar a Panduit por sus galardones”, expresó el editor en jefe de Instalación y Mantenimiento de Cableado, Patrick McLaughlin. “Este programa competitivo y objetivo celebra los productos más originales e innovadores de la industria”.
Desde 1955, la cultura de Panduit de la curiosidad y pasión por la resolución de problemas han permitido conexiones más significativas entre las metas de negocio de las empresas y su éxito en el mercado. Panduit crea soluciones avanzadas de infraestructura física, eléctrica y de red para entornos empresariales, desde el centro de datos hasta el piso de manufactura, pasando por el escritorio y cuarto de telecomunicaciones. Con sede en Tinley Park, IL y operando en 112 países, la probada reputación de Panduit de liderazgo en calidad y tecnología, junto con un sólido ecosistema de socios, nos permiten apoyar, mantener e impulsar el crecimiento del negocio en un mundo conectado. Para obtener más información, visite www.panduit.com.
Monica Lechuga
Marketing Communications Manager | LATAM
monica.lechuga@panduit.com
Tel: 800 360 86 00