Garantía del Sistema Certification Plus de Panduit™

 

Explicación de la Garantía del Sistema Certification PlusSM de Panduit™

 

Beneficio de la Garantía del Sistema Certification Plus para usuarios finales

La "Garantía del Sistema Certification Plus": es una garantía de rendimiento basada en estándares de 15, 20 o 25años que abarca el hardware de conectividad de cobre y de fibra de marca Panduit y los cables de marca Panduit o de un fabricante aprobado utilizados en sistemas de cableado estructurado que cumplan con los requisitos del programa[1]. En caso de que el canal o el enlace registrados no cumplan con los estándares de cableado para las Telecomunicaciones y los edificios comerciales a los que se hace referencia, Panduit reparará o reemplazará el producto Panduit relevante sin costo, siempre que se cumplan todos los requisitos del programa.

Los usuarios finales obtienen una Garantía del Sistema Certification Plus de manera directa y reciben un único punto de contacto en Panduit para las preguntas o problemas que puedan surgir. Asimismo, el programa es flexible y permite que los anuncios, mudanzas y cambios elegibles se envíen para su registro en el momento de finalización o en una fecha posterior cuando los cambios se hayan acumulado.

Las instalaciones elegibles que cumplan con los requisitos del programa cuentan con las siguientes garantías:

  1. Cada canal o enlace registrado cumplirá o superará las exigencias de rendimiento de la clasificación del canal o el enlace designados según se define en los estándares de cableado para las telecomunicaciones y los edificios comerciales enumerados en el certificado de garantía.
  2. Cada canal o enlace registrado será compatible con todas las aplicaciones de red actuales o futuras diseñadas para ejecutarse en la clasificación de canal o enlace definida en los estándares de cableado para las Telecomunicaciones y los edificios comerciales enumerados en el certificado de garantía.
  3. El hardware de conectividad y los cables utilizados en el sistema de cableado estructurado no presentarán defectos de materiales ni de mano de obra en condiciones normales de manipulación y uso.

Requisitos del instalador

Las "Garantías del Sistema Certification Plus" solo están disponibles cuando su instalación es llevada a cabo por un socio de Panduit ONESM acreditado con la competencia Deploy, en la fecha de la instalación.Dichos socios deben cumplir con varios criterios impuestos por Panduit para alcanzar el estatus, entre ellos, mantener niveles mínimos de técnicos capacitados y personal de ventas, y tener un miembro del personal RCDD[2] o equivalente aprobado por Panduit.Tenga en cuenta que la Garantía del Sistema Certification Plus no cubre problemas relacionados con la instalación inadecuada.

Emisión de un certificado de garantía

Después de la instalación, el registro y la validación del sistema de cableado estructurado de Panduit, se emitirá un Certificado de Garantía del Sistema Certification Plus al usuario final, que le proporcionará confianza y seguridad para su sistema de cableado estructurado de Panduit recientemente instalado.

 

[1] Para obtener más información sobre el Programa de Garantía del Sistema Certification Plus, visite https://www.panduit.com/content/panduit/en/legal-information/Certification-Plus-System-Warranty.html.

[2] La certificación Diseñadores Registrados de Distribución de Comunicaciones (Registered Communications Distribution Designer, RCDD) es ofrecida por el Servicio Internacional de Consultoría para la Industria de la Construcción (Building Industry Consulting Service International, BICSI).

 

Garantía del Sistema Certification PlusSM de Panduit: enlaces útiles

Guía de la garantía Certification Plus SM

Certificado de garantía Certification PlusSM(Muestra)

Control de las aplicaciones

Garantía del margen del canal, categoría 6A 

Encuentre un instalador certificado

Programa de Instaladores certificados