BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Produkte

Inhalt

Kategorie

Cross-Referenzen

Keine Ergebnisse gefunden

PRESSEMELDUNG

Digitales Mapping für Netzwerk-Kabel – RapidID

Sichere und effiziente Netzwerkdokumentation per App

FRANKFURT AM MAIN, 16.02.2023 – Panduit führt das neuartige System RapidID für Netzwerkkabel ein, mit dem sich noch schneller und cleverer Netzwerkkabel digital archivieren und dokumentieren lassen. Das RapidID Network Mapping Systems spart so bis zu 50% Zeit und Kosten für die Dokumentation von Patch-Kabeln. Dafür nutzen Netzwerktechniker und -Installateure die voretikettierten Patch-Kabel und den RapidID Bluetooth-fähigen Handscanner. Somit können Patch-Verbindungen schnell dokumentiert und im Bedarfsfall später einfacher nachvollzogen werden.

Diese innovative Lösung vereinfacht den aufwendigen und fehleranfälligen Prozess der Patch-Kabeldokumentation und hilft Netzwerkausfälle zu minimieren bzw. zu vermeiden. Darüber hinaus überzeugt RapidID als praktische Alternative zu bisherigen Verfahren. Die erstellte Dokumentation mit RapidID ist eine ideale Lösung für den Bau eines neuen Technikraumes, die Lokalisierung von Patch-Verbindungen oder beim Austausch eines Netzwerk-Switches. Fehlerhafte Patchverbindungen lassen sich in küzester Zeit aufspüren.

Das Basiselement der RapidID-Lösung ist das werkseitig beschriftete Patchkabel von Panduit. An beiden Enden des Patchkabels befinden sich eineindeutige Kennzeichnungsschilder, die mit dem Bluetooth-fähigen Handscanner eingelesen werden und in der RapidID-App der Hardware zugeordnet werden. Die Adressierung der Etiketten besteht aus einem 12-stelligen Barcode und den Buchstaben „A“ und „B“, welche Anfang und Ende des Kabels definieren. Damit lassen sich die netzwerküblichen Aufgaben Kennzeichnung, Rückverfolgung und Wartung/Fehlerbehebung in zwei einfachen Schritten automatisieren. Im ersten Schritt stellt man die Patch-Verbinungen mit den werkseitig beschrifteten Patch-Kabeln her. Anschließend lassen sich im zweiten Schritt werden die Etiketten der Patch-Kabel mit dem Bluetooth-Scanner in die zuvor installierte RapidID-App einlesen. Die Patchkabel werden während es Einlesens dem zuvor definierten Patch-Feld/Switchport zugeordnet. Die eingelesenen Daten lassen sich komfortabel exportieren und sicher weiterverarbeiten. Die manuelle, fehleranfällige Dateneingabe entfällt. Zur Fehlersuche oder bei anfallenden Patch-Arbeiten lassen sich Patchverbindungen schnell und einfach aufspüren bzw. korrigieren oder beseitigen. Dazu wird ein Ende des Patch-Kabels gescannt, die dokumentierte Verbindung wird in der RapidID angezeigt und das zweite Ende kann überprüft werden. Die App zeigt „PASS“ oder „FAIL“ an. Fazit: Die RapidID-Lösung von Panduit reduziert den Zeitaufwand für die Netzwerkdokumentation und für Fehlersuche und anfallende Patcharbeiten. Das aufwendige und fehleranfällige Dokumentieren von Hand entfällt.

Panduit RapidID
Über Panduit


Seit über 60 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit über 5.500 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.

Pressekontakt


Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager EMEA
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com