globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>
Keine Ergebnisse gefunden

PRESSEMELDUNG

Wire Basket - Innovatives Kabelmanagementsystem für Rechenzentren und mehr

Panduit bringt Wire Basket nach Europa

FRANKFURT AM MAIN, 14.11.2024 – Panduit, ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Netzwerkinfrastruktur und Rechenzentrumslösungen, erweitert sein vielseitiges Portfolio an Kabelmanagement- und Trassensystemen um den Wire Basket und führt dieses innovative Produkt nun auch auf dem europäischen Markt ein. Der Wire Basket ergänzt den bewährten gelben oder schwarzen FiberRunner™ Kanal in Rechenzentren und bietet eine ideale Lösung für die Verteilung aller anderen Kabel und Leitungen.

Das FiberRunner-Kanalsystem wurde vor Jahren speziell für die geschützte Führung von Hochleistungs-Glasfaserkabeln in Rechenzentren und Serverräumen entwickelt und kontinuierlich optimiert. Neben dem mechanischen Schutz der empfindlichen Glasfaserkabel sorgt die durchgängige Biegeradiuskontrolle für eine optimale Signalübertragung und höchste Netzwerksicherheit.

Die neue Wire Basket Trasse ist ein weltweit einheitlich verfügbares Kabeltrassensystem, das konstruktionsbedingt durch hohe Belastbarkeit, große Gitterabstände und biegeradiusgerechte Abgänge überzeugt. Das Prinzip einer bekannten Gittertrassenkonstruktion wurde neu definiert" und speziell für die Verteilung kritischer Infrastrukturen optimiert. Unterschiedliche Farbvarianten bieten die Möglichkeit, Dienste normgerecht durch getrennte Trassen optisch zu unterscheiden und flexibel kollisionsfrei zu gestalten.

Tragende Komponenten und Abgänge von Wire Basket und FiberRunner sind perfekt aufeinander abgestimmt und für eine gemeinsame Nutzung konzipiert. Die neuartige Gitterkonstruktion ermöglicht ein erstaunlich geringes Gesamtgewicht bei höchster Tragfähigkeit und Stabilität. Durchdachte Schnellbefestigungen an unterschiedlichen Tragsystemen und vorgefertigte Erdungspunkte reduzieren die Montagezeit um ein Vielfaches. Scharfe Kanten in der Kabeltrasse werden konsequent vermieden, um die Sicherheit des Netzes und der Nutzer zu erhöhen. Die Pulverbeschichtung der Trassen verhindert zudem die Gefahr sogenannter „Zinc Whisker“ - kleine Metallkristalle, die sich auf galvanisch verzinkten Bauteilen bilden, vom Luftstrom mitgerissen werden und durch Mikrokurzschlüsse erhebliche Störungen in elektronischen Schaltungen verursachen können.

Mit der Einführung von Wire Basket bietet Panduit ein einheitliches und komfortabel aufeinander abgestimmtes Kabelführungssystem für alle Arten von Rechenzentren, IT- oder Serverräumen, Etagenverteilern und darüber hinaus im gesamten Gebäude.

Wire Basket - Gittertrasse
Wire Basket - Anwendungsbeispiel
Über Panduit


Seit über 60 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit über 5.500 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.

Pressekontakt


Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager EMEA
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com