BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

„Certification Plus“-Systemgarantie von Panduit

 

Die „Certification PlusSM“-Systemgarantie von Panduit verstehen

 

Vorteile der „Certification Plus“-Systemgarantie für Endnutzer

Bei der „Certification Plus“-Systemgarantie handelt es sich um eine auf Standards basierende Leistungsgarantie mit einer Laufzeit von 15, 20 oder 25 Jahren, die für Kupfer- und Glasfaser-Verbindungshardware der Marke Panduit gilt, ebenso wie für Kabel der Marke Panduit oder Kabel anerkannter Hersteller, die in strukturierten Verkabelungssystemen verwendet werden, welche die Programmrichtlinien erfüllen[1]. Sollten registrierte Verbindungen und/oder Kanäle nicht die als Bezugswerte dienenden Leistungsanforderungen des Commercial Building Telecommunications Cabling Standards (Standards für die Verkabelung von Telekommunikationsanlagen in Gewerbegebäuden) erfüllen, wird Panduit das jeweilige Produkt von Panduit kostenfrei reparieren und/oder ersetzen, sofern sämtliche Programmanforderungen erfüllt sind.

Für die Endnutzer wird direkt eine „Certification Plus“-Systemgarantie ausgestellt. Außerdem wird ihnen ein Mitarbeiter von Panduit als Ansprechpartner zugewiesen, der sie bei etwaigen Fragen und Problemen unterstützen wird. Des Weiteren ist das Programm flexibel und zulässige Ergänzungen, Umzüge und Änderungen können entweder bei der Fertigstellung oder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn mehrere Änderungen vorliegen, eingereicht werden.

Für zugelassene Installationen, welche die Programmanforderungen erfüllen, wird Folgendes gewährleistet:

  1. Jede registrierte Verbindung und/oder jeder Kanal wird die für die entsprechende Verbindung und/oder den entsprechenden Kanal festgelegten Leistungsanforderungen, die in den auf dem Garantiezertifikat aufgelisteten Commercial Building Telecommunications Cabling Standards definiert sind, erfüllen oder übertreffen.
  2. Jede registrierte Verbindung und/oder jeder Kanal wird sämtliche derzeitigen und zukünftigen Netzwerkanwendungen unterstützen, die für den Betrieb über die entsprechende Verbindung und/oder den entsprechenden Kanal konzipiert wurden, deren Klassifizierung in den Leistungsanforderungen festgelegt wurde, welche in den auf dem Garantiezertifikat aufgelisteten Commercial Building Telecommunications Cabling Standards definiert sind.
  3. Sämtliche Verbindungshardware und Kabel, die für das strukturierte Verbindungssystem verwendet werden, werden bei normalem Gebrauch und normaler Handhabung frei von etwaigen Material- und Verarbeitungsfehlern sein.

Anforderungen an den Installateur

„Certification Plus“-Systemgarantien werden ausschließlich dann bereitgestellt, wenn die Installation von einem Partner von Panduit ONESM vorgenommen wird, der am Datum der Installation nach dem „Deploy Competency“-Standard zertifiziert ist. Solche Partner müssen verschiedene von Panduit aufgestellte Kriterien erfüllen, um einen solchen Status zu erlangen, unter anderem die Beschäftigung einer Mindestanzahl von geschulten Technikern und Vertriebsmitarbeitern sowie eines gemäß RCDD[2] oder von Panduit anerkannten Mitarbeiters. Bitte beachten Sie, dass die „Certification Plus“-Systemgarantie nicht Störungen abdeckt, die im Zusammenhang mit unsachgemäßer Installation stehen.

Ausstellung eines Garantiezertifikats

Sobald ein strukturiertes Verkabelungssystem installiert, registriert und von Panduit validiert wurde, wird für den Endnutzer ein Zertifikat der „Certification Plus“-Systemgarantie ausgestellt, um die Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit des neu installierten strukturierten Verkabelungssystems von Panduit zu garantieren.

 

[1] Weitere Informationen über das Programm für „Certification Plus“-Systemgarantien finden Sie unter https://www.panduit.com/content/panduit/en/legal-information/Certification-Plus-System-Warranty.html

[2] Die von Building Industry Consulting Service International (BICSI) angebotene Zertifizierung „Registered Communications Distribution Designer“ (RCDD)

 

„Certification PlusSM“-Systemgarantie von Panduit – hilfreiche Links

„Certification PlusSM“-Garantieanleitung

„Certification Plus SM“-Garantiezertifikat (Beispiel)

Sicherheit für Anwendungen

Garantie für Kanal-Headrooms – Kategorie 6A 

Einen zertifizierten Installateur finden

Programm für zertifizierte Installateure