globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Liste des produits

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} élément(s)
Afficher la liste >>
Aucun résultat trouvé

PRESS RELEASE

Atlona célèbre son anniversaire au salon mondial de l'audio-vidéo professionnel 

ISE 2023

Atlona annonce de nombreuses innovations dans les domaines de la collaboration, de la connectivité et du contrôle à l’occasion du plus grand salon mondial de la technologie audio-vidéo professionnelle : ISE 2023. Du 31 janvier au 3 février 2023, à Barcelone, les visiteurs pourront assister à des démonstrations d'applications réelles en direct sur le stand d’Atlona.

Francfort-am-Main, 12 janvier 2023 - Atlona, l'un des principaux fournisseurs de technologies audio-vidéo professionnelles, fête son 20e anniversaire en 2023. Le leader de l'innovation, qui fait partie de l'entreprise familiale américaine Panduit, présentera plusieurs produits de pointe et des démonstrations d'applications à expérimenter à l'ISE 2023. Ces scénarios réels montrent comment les nouveaux besoins des clients, les tendances actuelles du secteur et la vision AV/IT de Panduit détermineront l'orientation future d'Atlona.

L'histoire d'Atlona a débuté il y a 20 ans, dans un garage de la Silicon Valley, avec la fabrication de câbles, d'adaptateurs et de convertisseurs vidéo vendus directement aux utilisateurs finaux privés. Il y a douze ans, Atlona a présenté pour la première fois à l'ISE des solutions de connectivité numérique pour les marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. Depuis, le leader du secteur californien, participe chaque année à l'ISE, un salon de premier plan pour des présentations de produits décisives. Parmi ceux-ci, citons l'extension 4K/UHD via HDBaseT en 2015, les systèmes de collaboration pour les plateformes de conférence basées sur softcodec en 2016, le contrôle AV basé sur IP (Velocity) en 2017 et le BYOD sans fil (AT-OME-52W) en 2020. Les visiteurs du salon se rendent vite compte qu'Atlona a toujours une longueur d'avance sur son temps.

Cette année encore, Atlona sera présent sur l'ISE 2023 à Barcelone (Fira Barcelona Gran Via), du 31 janvier au 3 février, sur le stand 5J500, pour délivrer avec une annonce clé sur sa plateforme AV sur IP OmniStream primée. Les visiteurs du stand découvriront les fonctionnalités avancées qui placent la barre encore plus haut en matière de qualité visuelle, de performances et de facilité d'intégration dans les déploiements AV en réseau.

 Atlona présentera les dernières innovations de ses portefeuilles de produits Velocity, Omega, Captivate et HDR. La multitude de lancements de nouveaux produits, ainsi que la nouvelle conception élégante du stand pour souligner l'accent mis par Atlona sur les secteurs de l'entreprise et de l'éducation, démontrent l'investissement continu de Panduit dans l'avenir de l'entreprise.

"Depuis 20 ans, Atlona et ses employés sont concentrés sur l'augmentation de la valeur pour le client. Chaque développement de produit vise une application simplifiée, une meilleure expérience utilisateur et une qualité accrue ", a déclaré Thorsten Goecke, Directeur commercial d'Atlona pour la région EMEA. "L'ISE 2023 est un grand moment pour nous. Nous formons le souhait d’y inspirer nos clients et utilisateurs avec de nouvelles opportunités, grâce à des solutions AV/IT complètes pour les salles de conférence, les amphithéâtres ou les salles de classe, ainsi que pour les espaces de collaboration d'entreprise de toutes tailles."

Atlona présentera les nouveautés de ses principales lignes de produits au cours de trois démonstrations ciblées :

  • Zone Corporate - Cette zone se concentre sur les solutions d'automatisation pour les salles de réunion. Atlona démontrera comment réduire les temps de démarrage et simplifier la présentation et la collaboration. Des démonstrations en direct inviteront les utilisateurs à prendre le contrôle des périphériques USB pour les présentations sur ordinateur portable avec le commutateur Omega AT-OME-MS42. Les contenus peuvent ainsi être partagés à partir de PC, de tablettes et de smartphones sans câbles via la plateforme de présentation AT-WAVE-101. Les nouveaux produits Captivate d'Atlona pour les salles de conférence, tels que la caméra AT-CAP-FC110 ePTZ (pan-tilt-zoom) et le haut-parleur AT-CAP-SP100, seront dévoilés pour la première fois à l'ISE. Les visiteurs pourront voir comment le capteur de présence AT-OCS-900N d'Atlona, prêt pour le réseau, et le contrôle AV Velocity fonctionnent ensemble. Atlona démontrera ainsi comment l'automatisation de l'arrière-plan et le contrôle actif peuvent être améliorés, tout en simplifiant l'utilisation.

  • Zone Education - Dans une représentation de l'amphithéâtre du futur, l'accent est mis sur une connectivité facile et rapide par les enseignants utilisant des systèmes vidéo et audio. Atlona montre comment le commutateur AT-OME-PS62 de la série Omega prend en charge diverses options de connectivité telles que HDMI, USB ou DisplayPort pour l'enseignement et l'apprentissage. Dans le processus, des tableaux blancs interactifs sont intégrés à l'application. L'amplificateur audio AT-GAIN-120 fournit un son distribué aux élèves et étudiants dans la salle d'enseignement. En même temps, les caméras PTZ AT-HDVS-CAM fonctionnent avec le commutateur de présentation OME-PS62 pour prendre en charge les élèves participants physiques et virtuels avec le même système. 

  • Zone Control Products - Il y a six ans, Atlona a lancé Velocity, le premier système de contrôle AV basé sur IP du secteur, technologie qui a été primée. Au salon ISE 2023, Atlona présentera Velocity Premier Services - Remote Gateway (AT-VPS-RG), une ressource en ligne puissante pour les intégrateurs et les opérateurs systèmes. Les visiteurs apprendront comment configurer, gérer et prendre en charge à distance plusieurs salles sur Internet avec le système de gestion et de contrôle de la configuration à distance VPS-RG. De nouvelles fonctions de configuration et de gestion des salles pour les passerelles matérielles physiques Velocity, les passerelles logicielles et les écrans tactiles seront également présentées.
     

Atlona présentera également sur l'ISE 2023 sa nouvelle génération d'amplificateurs de distribution HDR, soulignant l'innovation continue d'Atlona pour les systèmes HDBaseT installés. Plus de détails sur ces produits et d'autres nouveautés au cours du mois de Janvier.

Atlona ISE 2023
À propos d'Atlona


Atlona, une société Panduit, est un fabricant leader de solutions de distribution AV, AV sur IP, de collaboration et de contrôle. La vision de notre marque est d'améliorer la technologie pour le partage des idées, grâce à des produits AV innovants utilisés chaque jour dans une grande variété d'applications commerciales et éducatives. Atlona donne la priorité à la qualité, à l'expérience utilisateur, à la simplicité et à la gestion dans chaque produit qu'il développe. De plus amples informations sur Atlona sont disponibles sur atlona.com.

À propos de Panduit


Depuis 1955, la culture de Panduit, empreinte de curiosité et de passion pour la résolution des problèmes, consiste à faciliter le lien entre les objectifs commerciaux des entreprises et leur succès. Panduit conçoit des solutions ultraperformantes d'infrastructure physique, électrique et de réseaux pour les environnements professionnels, les datacenters et les salles télécom, depuis les bureaux jusqu’aux ateliers de production.

Panduit est basé à Tinley Park, près de Chicago, aux États-Unis et ses opérations commerciales se développent sur 112 sites partout dans le monde. La qualité de ses solutions et son leadership technologique, conjugués à un écosystème de partenaires de confiance, permettent d’accompagner, maintenir et dynamiser la croissance des entreprises dans un monde connecté. Pour en savoir plus, visitez la page www.panduit.com.

Press Contact



Natalina Ehlers 
Spécialiste des opérations de marketing EMEA
Tel. +49 69 77 06 26 - 120
Natalina.Ehlers@panduit.com

Martin Kandziora
Responsable marketing senior EMEA
Tél. +49 69 77 06 26 - 250
Martin.Kandziora@panduit.com