globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Liste des produits

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} élément(s)
Afficher la liste >>

Communiqué de presse

 

Panduit lance la nouvelle génération d'armoires FlexFusion™

 

C’est une armoire nouvelle génération qui offre des possibilités de personnalisation inégalées pour s’adapter à tous les besoins

 

Paris, le 18 janvier 2022 — Fournisseur leader depuis 65 ans de solutions innovantes d’infrastructures physiques, électriques et de réseaux pour les environnements professionnels, les datacenters et les salles de télécom, et ce, depuis l’atelier de production jusqu’au bureau, Panduit  a lancé sa nouvelle baie FlexFusion™ qui peut être configurée sur mesure en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise. En effet, les besoins des datacenters ne cessent d'évoluer, il devient donc essentiel de disposer de solutions de baies capables d'offrir une évolutivité maximale. Avec la croissance des datacenters Edge et des sites de colocation, ces baies doivent non seulement être flexibles dans leur conception, mais aussi être configurées pour des besoins environnementaux et des équipements spécifiques qui repoussent les limites pour une efficacité maximale en matière de refroidissement et d'alimentation.

FlexFusion… Flexibilité et évolutivité

Les armoires FlexFusion™ offrent une plateforme universelle unique pour tous les types de datacenters et les besoins de service, y compris les datacenters Hyperscale, Edge et Multi-Tenant. Construites avec la meilleure charge pondérale de leur catégorie, soit 3 500 lb (1,5 tonne), et des portes avec un débit d'air maximal de 80 %, FlexFusion™ peut s’adapter aux installations d'armoires les plus complexes. Qu'il s'agisse de serveurs, de réseaux ou d'applications hybrides, les armoires FlexFusion™ offrent des performances permettant à tous les réseaux de fonctionner de manière optimale.

" Nous avons tenu compte et valorisé les échanges avec nos clients pour leur fournir le niveau élevé de flexibilité qu’ils exigeaient pour leurs datacenters. L'armoire FlexFusion™ est notre réponse à leurs besoins. Grâce à des recherches approfondies, nous avons compris que nos clients ont besoin d’une armoire configurable, qui peut évoluer en fonction des demandes du réseau ", déclare Matt Paciorek, Group Manager, Converged Infrastructure Solutions. "Les armoires de datacenters augmentent en densité et en capacité de stockage, c'est pourquoi nous avons ajouté des améliorations thermiques supplémentaires et une intelligence intégrée. "

Nous sommes tous très enthousiastes à l’idée que l'armoire FlexFusion™ réponde spécifiquement aux attentes du marché.

FlexFusion propose :

  • Un outil de configuration pour sélectionner une baie standard ou préconfigurée clé en main (taille, couleur, nombre de porte-bagages, types de serrures et de poignées, position du rail électrique, type de toit, capteurs, PDU, panneaux latéraux, etc.)
  • Une conception entièrement intégrée sans utilisation de fils de mise à la terre
  • Des rails d’équipement à écrou-cage avant et arrière réglables
  • Plusieurs options de gestion de câbles sans outil

 

La baie FlexFusion™ peut être configuré sur mesure à l'aide de l'outil configurateur disponible via le site de Panduit. 

Plus d'informations

Flex-Fusion Black and White
A propos de Panduit

 

Depuis 1955, la culture de Panduit, empreinte de curiosité et de passion pour la résolution des problèmes, consiste à faciliter le lien entre les objectifs commerciaux des entreprises et leur succès. Panduit conçoit des solutions ultraperformantes d'infrastructure physique, électrique et de réseaux pour les environnements professionnels, les datacenters et les salles télécom, depuis les bureaux jusqu’aux ateliers de production. Panduit est basé à Tinley Park, près de Chicago, aux États-Unis et ses opérations commerciales se développent sur 112 sites partout dans le monde. La qualité de ses solutions et son leadership technologique, conjugués à un écosystème de partenaires de confiance, permettent d’accompagner, maintenir et dynamiser la croissance des entreprises dans un monde connecté. 

Contact presse

 

Françoise FOUQUET
Symphony Communication 
Tél : 06 08 25 27 74 
contact@symphonycom.fr

Leila Mekki
Marketing Manager
Leila.Mekki@panduit.com