Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>

De la idea a la innovación: inventos que hacen avanzar a la industria

Desde el primer producto, un conducto de panel (“panel conduit”) que llevó al nombre de Panduit, comprendimos que nuestros ingenieros son la puerta de entrada al éxito y necesitan rienda suelta para investigar e innovar. Esta es una de sus historias.

cc-a-story-of-higher-standards-cable-cleats.png

 

Abrazaderas para cables: una historia de estándares más elevados para la protección contra cortocircuitos

Antes de que los dispositivos protectores tengan tiempo de reaccionar, un problema de cortocircuito industrial puede desplegar un tsunami de fuerza. En un milisegundo, el daño ya está hecho; con una fuerza electromagnética superior a las 10 000 libras, el daño puede ser considerable.

A medida que aumenta la complejidad de los proyectos de ingeniería y construcción industrial, es imperativo que los ingenieros en diseño y los contratistas sepan cómo diseñar sistemas eléctricos que satisfagan las especificaciones del proyecto y los límites de presupuesto sin quedarse cortos con las protecciones de seguridad para las personas y los equipos involucrados. En el caso de las empresas de ingeniería, adquisiciones y construcción que desean brindar a sus clientes una solución realmente completa, las abrazaderas para cables constituyen un elemento fundamental que se debe incluir en el diseño de los sistemas eléctricos.

Los cortocircuitos pueden producirse en cualquier fase del proyecto y hacer que se deban interrumpir las actividades, que se deba rehacer el trabajo y posiblemente que los trabajadores cercanos sufran lesiones fatales. Los ingenieros deben poder confiar en que las abrazaderas para cables que eligieron pueden soportar las tensiones creadas por corrientes de falla pico. Por eso, están a favor de que haya estándares de seguridad integrados con respecto a las abrazaderas para cables y están decididos a diseñar abrazaderas para cables que no solo cumplan con esos estándares elevados, sino que los superen.

Un estándar indefinido

Las normas del Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code, NEC) establecen que los cables deben ser lo suficientemente seguros para prevenir el movimiento excesivo debido a las fuerzas magnéticas de corrientes de falla. Sin embargo, a la hora de organizar cables en una bandeja de cables, no se especifica cómo diseñar el sistema de contención adecuado para responder a esas fuerzas.

cc-balancing-design-standard-img.png

 

Equilibrio entre flexibilidad y riesgo en el diseño

Tanto las normas del NEC como las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC) establecen que los cables deben protegerse contra casos de cortocircuito. Pero, dado que las bandejas para cables se conocen en Norteamérica desde hace poco, las normas actuales del NEC exigen la instalación de protección, pero no incluyen recomendaciones respecto de las abrazaderas para cables.

Las aplicaciones de bandejas para cables son comunes en Europa, y las normas de la IEC han evolucionado a fin de incluir una sólida metodología para evaluar las abrazaderas para cables en función de los cortocircuitos. La norma IEC 61914:2015 aborda la resistencia a las fuerzas electromecánicas, pero también determina requisitos en cuanto a clasificación de temperatura, corrosión, resistencia a los rayos UV y otros a fin de asegurar que las abrazaderas para cables puedan soportar las duras condiciones de una obra de construcción.

Estamos orgullosos de nuestro liderazgo en materia de estándares de la industria. Esta es una de las muchas maneras en que Panduit se asegura de que las soluciones sigan a la vanguardia en cumplimiento y seguridad. El ingeniero técnico de Panduit Andy Booth se ha sumado recientemente al comité de la IEC como experto estadounidense a cargo de supervisar la norma IEC 61914 sobre abrazaderas para cables para instalaciones eléctricas.

Panduit promueve constantemente la adopción de estas normas más consolidadas y solo recomienda las aplicaciones que las satisfacen. Ingenieros como Booth y Rodney Rouleau, nuestro gerente sénior de ingeniería, consideran que la armonización continua finalmente hará que el NEC y otros códigos regionales se acerquen más a la IEC. Por eso, estaban decididos a que nuestros diseños de abrazadera para cables respondan a esas normas desde el principio. 

Cleat kAlculator™

Al permitir a los ingenieros verificar los cambios en el diseño y predecir niveles de certificación de corriente pico, la simulación redujo considerablemente el ciclo de prototipo y prueba. Durante el proceso, el equipo se dio cuenta de otra forma de ayudar a los ingenieros en diseño: desarrollar una aplicación móvil para acelerar los cálculos que se deben hacer para determinar cuál es la abrazadera correcta para una corriente y un tamaño de cable específicos. El resultado fue la solución Cleat kAlculator™ de Panduit.

model-cable-cleat.png

Una abrazadera para cables modelo

Al conocer la distancia de centro a centro entre los conductores y la corriente de cortocircuito pico, es fácil determinar la fuerza potencial de una falla a tierra. Pero la fórmula de fuerza de un cortocircuito es solo un punto de partida. Durante una falla a tierra, las fuerzas son instantáneas y oscilan muchísimo, debido a lo cual mueven los componentes a velocidades de hasta 2000 pulgadas por segundo. Esas condiciones no pueden reproducirse con la fuerza relativamente lenta y controlada de una prueba de tensión mecánica. Teniendo eso en cuenta, los ingenieros cambiaron de enfoque: decidieron usar software de simulación ANSYS de avanzada para desarrollar un modelo multifísico de las fuerzas dinámicas que se producen durante un cortocircuito. Además de poder regular la rigidez, el límite de elasticidad y la masa de los conductores, la galardonada simulación incluyó modelos de materiales de alto índice de tensión para cada componente y criterios de erosión de elementos que dieran cuenta de la deformación del material y la falla catastrófica.

Confianza y garantía juntas

Los beneficios de las abrazaderas para cables de Panduit comienzan por la seguridad, pero no terminan ahí. Todas nuestras abrazaderas para cables para instalaciones eléctricas han sido sometidas a pruebas internas y validadas por terceros para satisfacer la norma IEC 61914:2015. Como superan los requisitos de seguridad del código eléctrico estadounidense actual, ayudan a preparar su proyecto para el futuro en cuanto a la armonización posterior de las normas. Mediante nuestro proceso de modelado, hemos logrado diseños simples pero intuitivos que requieren menos material y tiempo de instalación; por lo tanto, los proyectos se llevan a cabo dentro de los plazos y del presupuesto establecidos.

MÁS INFORMACIÓN