Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>

Productos

Contenido

Categoría

Referencias cruzadas

No hemos encontrado resultados

COMUNICADO DE PRENSA

Los nuevos cintillos para cables de nailon ultrarresistentes amplían las capacidades en exteriores

  • El nailon 612 resistente a los rayos UV ofrece una vida útil garantizada de 20 años
  • Los cintillos de Panduit Nailon 612 son resistentes a la corrosión química, la radiación solar y la lluvia ácida
  • Diseñado para uso rudo en exteriores y con un rango de temperatura de operación garantizado de -60ºC a 90ºC


Panduit ha lanzado una gama de cintillos para cables resistentes a los rayos UV y a entornos hostiles; el PLT4S-M6120, fabricado en robusto nailon 612 y con un ciclo de vida útil garantizado de 20 años. Los cintillos PLT4S-M6120 de Panduit son resistentes a la corrosión química, incluso a sales, hidrocarburos, hidrocarburos clorados, bases o sustancias corrosivas como el cloruro de zinc o ácidos diluidos, lo que las hace ideales para uso rudo en exteriores. Las propiedades robustas del material de nailon 612 también garantizan una sujeción estable continua para el cable o la tubería, en un rango de temperatura de operación que va de -60oC a 90oC, asegurando así un amplio uso, incluidas superficies con fuerte viento y alta vibración.

La disponibilidad limitada de nailon 12 en el mercado mundial y la ventaja de costo del 15 % del nailon 612 con respecto al nailon 12 hacen que los nuevos cintillos para cables de Panduit sean atractivos para numerosas aplicaciones en la industria y  sistemas de energía renovable.

Los cintillos de Panduit son ideales para el manejo de cables en superficies y marcos galvanizados, por ejemplo, en el creciente mercado de sistemas fotovoltaicos. Disponibles en nailon negro, los cintillos poseen un diseño de una sola pieza con una cuña de bloqueo y una punta cónica y curva que requiere menos fuerza de inserción. El PLT4S-M6120 es fácil de instalar, lo que aumenta la confiabilidad y productividad general.

Panduit Nylon 612 Cable Ties Application Examples
Acerca de Panduit

Desde 1955, la cultura de Panduit de la curiosidad y pasión por la resolución de problemas han permitido conexiones más significativas entre las metas de negocio de las empresas y su éxito en el mercado. Panduit crea soluciones avanzadas de infraestructura física, eléctrica y de red para entornos empresariales, desde el centro de datos hasta el piso de manufactura, pasando por el escritorio y cuarto de telecomunicaciones. Con sede en Tinley Park, IL y operando en 112 países, la probada reputación de Panduit de liderazgo en calidad y tecnología, junto con un sólido ecosistema de socios, nos permiten apoyar, mantener e impulsar el crecimiento del negocio en un mundo conectado. Para obtener más información, visite www.panduit.com.

Contacto de prensa

Monica Lechuga
Marketing Communications Manager | LATAM 
monica.lechuga@panduit.com
Tel: 800 360 86 00