Contenido

Categoría

Referencias cruzadas

No hemos encontrado resultados
Soluciones en infraestructura para Centros de Datos de IA

Entregando una integración sin complicaciones de productos y soluciones para habilitar su red de IA.

Man using a computer with AI capabilities

El equipo de Panduit le ayudará a solucionar las demandas de su centro de datos de IA al revitalizar la forma en que se implementan la fibra óptica, la alimentación eléctrica y el enfriamiento.

Snapshot of Panduit products and solutions

Productos y soluciones integrales

Ofrecemos una gama de productos y soluciones sostenibles con un diseño óptimo para los ambientes de centros de datos con la integración de inteligencia artificial.

Hacemos ofertas eficientes

Presentamos soluciones estratégicas diseñadas para afrontar los retos únicos de nuestros clientes, tales como restricciones de tiempo, de logística y de evaluación de riesgos.

A truck on the expressway carrying products
Partners shaking hands with business operations overlayed

Alineación estratégica

Nuestras mentes líderes colaboran con nuestros socios y nuestros distribuidores para entregarle soluciones reconocidas y adoptadas en ambientes de centros de datos de IA.

"La adopción de IA a nivel global está creciendo a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR) del 40 %"

- Grand View Research

Productos y soluciones esenciales para su camino hacia la IA
Wire basket Cable Routing System is shown above the Flexcore ODF

Enrutamiento

El enrutamiento de cables es un componente clave para gestionar la red de un centro de datos de IA. Al requerir un nuevo ambiente para clusters de IA y una mucho mayor conectividad para los servidores de GPU, se requiere una organización adecuada de cables para evitar daño físico que pueda interrumpir la conexión de componentes críticos de la red.

HD Flex Cabling System

Conectividad de fibra

La fibra se utiliza para todas las conexiones de rack a rack y la mayoría de sus conexiones internas. Implementar la arquitectura de fibra correcta resuelve los problemas de latencia de la red y proporciona una comunicación clara entre GPUs. Para conectar todas las GPU y crear un cluster (o pod) necesario para IA a gran escala, hacen falta cableado de fibra y transceptores ópticos de alta velocidad. A cambio, las conexiones de fibra adecuadas pueden mantener sin esfuerzo la transferencia de datos de alta velocidad que resulta de los modelos de aprendizaje continuo de IA.

Universal Power Distribution Unit

Alimentación Eléctrica

Más equipo y mayor densidad de GPUs implican mayor necesidad de energía. Se envían datos a tasas nunca antes vistas, lo que incrementa la velocidad de cómputo derivada de las cargas de trabajo de aprendizaje e inferencia y aumenta 12 veces la energía requerida por el rack. La alimentación eléctrica debe plantearse de forma distinta, incluyendo la necesidad de fuentes independientes del suministro local, como las energías renovables.

FlexFusion cabinets amongst Universal Aisle Containment

Gabinetes, racks y contenciones

Contener densidades mayores será un gran reto para los operadores de los centros de datos a medida que se preparan para transformar sus centros, y muchos tendrán que apilar racks para acomodar cargas mayores y gabinetes más profundos. Se necesitan racks de alta densidad para soportar las cargas de cómputo de alto desempeño e IA; a cambio, tendrán un impacto mínimo en el consumo de energía. Además, una solución de contención dedicada ayudará a alinear las estrategias de enfriamiento para combatir el alto consumo de energía.

Cooling shown throughout a Data Center environment

Enfriamiento

El aumento en el número de sistemas de IA en los centros de datos y de su alto consumo por rack está acelerando la necesidad de métodos innovadores de enfriamiento. Existen varias opciones disponibles, incluyendo enfriamiento por aire, por líquido directo y por líquido asistido por aire. La opción se puede determinar mediante una valoración de infraestructura. La falta de un sistema adecuado de enfriamiento puede causar fallas en el equipo, tiempo de inactividad en el sistema, y un aumento en costos de electricidad.

Panduit Cable Cleats

Áreas grises

Al reimaginar el ambiente de su centro de datos, será importante volver a pensar cómo la distribución del área gris trabajará en conjunto con la infraestructura de IA. Las abrazaderas de cables, unión y puesta a tierra, y los protocolos de seguridad marcan la ruta para asegurar que las operaciones sean eficientes y soporten los requisitos de alimentación eléctrica y enfriamiento.

Gracias a un procesamiento de cargas de trabajo más rápido, a un programa de entrega rápido y a nuestras soluciones confiables, estamos preparados para afrontar los retos recurrentes de IA de nuestros clientes.

Panduit piensa en la sostenibilidad

En Panduit, innovamos y habilitamos conexiones a través de nuestros principios y prácticas Ambientales, Sociales, y de Gobernanza (ESG). Conozca cómo somos líderes en sostenibilidad y energías renovables.

AI microchip is on a dark navy background

¿Desea conocer más sobre su transformación de centros de datos de IA?