Panduit 增强型免维护式不间断电源 (UPS) 大幅降低电池故障导致的停机风险
与电池型 UPS 相比,将投资回报率提高到 2 倍,将拥有成本降低 50-70%
伊利诺伊州廷利公园 —(2018 年 3 月 6 日)— Panduit Corp. 在全球推出了增强型工业网络不间断电源 (UPS)。与之前的型号一样,这款新产品采用超级电容器技术,消除了导致传统 UPS 故障的首要原因。这样可以将停机风险降低 39%,从而使设施中的关键设备保持处于满负荷运行状态。无电池式设计还使得无需维护设备,与普通 UPS 相比,可将 ROI 提高至两倍,将拥有成本降低 50-70%。
Panduit 高级产品线经理 Mike Verbeek 表示:“根据行业中关于要求提升电能容量的反馈意见,这款新 UPS 支持多个设备,组合功率输入为 100 W。与现有的 35 W 版本相比,增大的电能容量进一步提高了投资回报率,并能够为客户节省空间。”
其他功能包括:
- 网络接口支持通过简单网络管理协议 (SNMP v1/v2c/v3) 远程监控设备运行状况
- 远程设备管理程序使用标准 Web 浏览器,并与 EtherNet/IP* 协议和 FactoryTalk** 可视化集成架构兼容
- DIN 导轨宽度为 80mm,节省了宝贵的面板空间
- 紧凑的单装置设计,可方便快速地集成到控制和设备面板中
Panduit 的工业网络 UPS 为包括管理网络交换机、微型 PLC 和部署在工厂车间的 HMI 在内的关键应用提供不间断电源。该设备具有 -40ºC 至 +60ºC 的宽工作温度范围,适用于极低温度环境及高温环境,而不会降低性能或缩短使用寿命。有关 Panduit 工业网络 UPS 的更多信息,请访问 www.panduit.com/ups。
*EtherNet/IP 是 ODVA, Inc. 的商标。
**FactoryTalk 由 Rockwell Automation 在美国专利及商标局注册。