BOM

已添加
BOM合计 查看BOM >>

 

五类、超五类、六类、超六类网线的基本知识

 

网线,在网络工程中是不可或缺的材料,它很不起眼,容易被忽视,但对网络性能有着非常重要的影响。市面上的网线有很多种,目前主流的网线材质是五类、超五类、六类以及超六类网线,再高端的和更低端的都音各自的客观原因使用的不是很多,今天就来聊聊这几种主流网线的基础知识。

 

先来介绍下什么是五类、超五类、六类、超六类网线

 

五类线:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。

 

超五类线:“超五类”指的是超五类非屏蔽双绞线(UTP—Unshielded Twisted Pair),非屏蔽双绞线电缆是由多对双绞线和一个塑料护套构成。超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。

 

 "六类"是指六类非屏蔽双绞线

 

六类非屏蔽双绞线的各项参数都有大幅提高,带宽也扩展至250MHz或更高。六类双绞线在外形上和结构上与五类或超五类双绞线都有一定的差别,不仅增加了绝缘的十字骨架,将双绞线的四对线分别置于十字骨架的四个凹槽内,而且电缆的直径也更粗。

 

电缆中央的十字骨架随长度的变化而旋转角度,将四对双绞线卡在骨架的凹槽内,保持四对双绞线的相对位置,提高电缆的平衡特性和串扰衰减。另外,保证在安装过程中电缆的平衡结构不遭到破坏。六类非屏蔽双绞线裸铜线径为0.57mm(线规为23AWG),绝缘线径为1.02mm,UTP电缆直径为6.53mm

 

上面简单介绍了这几种网线的概念,下面来谈谈它们之间的区别:

 

1、五类线的标识是“CAT5”,带宽100M ,适用于百兆以下的网,基本趋于淘汰;超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M,是目前的主流产品。

 

2、五类双绞线能满足现在日趋流行的100M/bps的以太网,超五类双绞线主要用于千兆网上,但现在也普通应用于局域网中。

 

3、五类线传输最高速率为100MHz的信号,使用广泛。超五类线传输最高速率为100MHz的信号,拥有比五类线更好的性能,改善了诸如NEXT、PS-ELFEXT、Atten等指标,支持双工应用。

 

4、超五类双绞线主要用于通信公司或者网络公司部署户外短距离链接。 普通五类线最大有效通信距离为100M,超五类可以最大通信距离为300M。并且外面的保护层使用寿命比普通五类线长很多。 多数的从小区网关或者整楼网关中连接到你的路由器或者交换器的线就是超五类线。

 

5、超五类非屏蔽双绞线是在对现有五类屏蔽双绞线的部分性能加以改善后出现的电缆,不少性能参数,如近端串扰、衰减串扰比,回波损耗等都有所提高,但其传输带宽仍为100MHz。

 

6、非屏蔽超五类双绞线也是采用4个绕对和1条撕裂绳(rip cord),线对的颜色与五类双绞线完全相同,分别为白(橙)/橙、白(绿)/绿、白(蓝)/蓝、白(棕)/棕。标称裸铜(BC)线径为0.51mm(线规为24AWG),绝缘线径为0.9mm左右,UTP电缆直径一般为5mm。

 

7、虽然超五类非屏蔽双绞线也能提供高达1000Mb/s的传输带宽,但是往往需要借助于价格高昂的特殊设备的支持。因此,通常只被应用于100Mb/s快速以太网,实现桌面交换机到计算机的连接。

 

8、六类网线比较粗,里面有个十字形的骨架。超五类和五类网线的区别主要在于绞距,超五类的网线双绞更密。六类网线的铜径是0.55到0.58,超五类,五类只有0.5到0.52。超五类主要是用于百兆网络,六类网线可以走千兆网络,千兆网络的前提是所有的线路包括交换机设备都要用千兆的。

 

9、六类布线系统带宽为250MHz,Cat.6A类布线系统带宽为500MHz,随着传输频率和速率的提升,确保系统传输性能的标准要求也越发严格,原有线缆线对的绞合密度、铜芯线径、铜缆内的间隔都面临着技术革新,原有的可以被忽略不计的双绞线之间以及配线架端口间的噪声干扰也成为了影响双绞线铜缆系统传输万兆速率的瓶颈。

 

10、超六类网线可在40℃以上仍可正常运行的高性能布线系统, 其频率到300MHz带宽,可在50℃时依然达到6类标准规定的20℃的性能指标。为了区别于普通6类布线系统,这种带宽性能远超6类的布线称为超6类。支持万兆上网(10G)数据。