跳线用于实现配线架与集线设备之间、信息插座与计算机之间、集线设备之间,以及集线设备与路由设备之间的连接。跳线主要分为两类,即双绞线跳线和光纤跳线,分别应用于不同的综合布线系统。下面来认识双绞线跳线。
1、认识双绞线跳线及应用
通常使用的双绞线跳线为RJ-45跳线,即跳线两端均为RJ-45接口。根据用途不同,又分为直通跳线和交叉跳线;根据是否屏蔽,双绞线跳线又分为屏蔽跳线和非屏蔽跳线。下图中所示为超五类非屏蔽双绞线跳线和六类屏蔽双绞线跳线。
跳线用于实现配线架与集线设备之间、信息插座与计算机之间、集线设备之间,以及集线设备与路由设备之间的连接。跳线主要分为两类,即双绞线跳线和光纤跳线,分别应用于不同的综合布线系统。下面以一个实验演示来认识双绞线跳线。
1、认识双绞线跳线及应用
通常使用的双绞线跳线为RJ-45跳线,即跳线两端均为RJ-45接口。根据用途不同,又分为直通跳线和交叉跳线;根据是否屏蔽,双绞线跳线又分为屏蔽跳线和非屏蔽跳线。下图中所示为超五类非屏蔽双绞线跳线和六类屏蔽双绞线跳线。
六类非屏蔽跳线
为了便于区分和管理不同楼层和VLAN(VLAN是一个在物理网络上根据用途、工作组应用等来逻辑划分的局域网)的计算机,建议采用不同颜色的跳线。
光纤软跳线主要用于光纤配线架或光纤信息插座到交换机的连接、交换机之间的连接、交换机与计算机之间的连接,以及光纤信息插座到计算机之间的连接,可应用于管理子系统、设备间子系统和工作区子系统。通常情况下,可以根据需要采购买成品的光纤跳线或接插软线。下面以一个实验演示来认识光纤跳线。
2、认识光纤跳线及应用
(1)光纤跳线两端连接器的类型,既可以相同也可以不同,应当根据所连接光纤端口的类型适当选择,从而实现不同类型光纤接口之间的连接。下图中所示两端端口的相同和两端端口不同的光纤跳线。
(2)由于光缆传输大多需要两条光纤,因此为了便于使用,通常将两根光纤跳线做成一对。