BOM

已添加
BOM合计 查看BOM >>
Panduit-News-Release-headers

五类、六类网线的差异及使用

 

      因网络速率的开展,与之相关的设备也在不断进行更迭,作为传输介质的网线经历了五类、超五类、六类、超六类,乃至到现在八类的演变过程,这些不同类型的网线之间有着何种差异、各自的使用场景又有哪些?小编在下面予以较详细介绍阐明。

 

      一、五类/超五类网线

      五类/超五类网线又称为Cat5/Cat5e网络跳线,其中超五类网线又可分屏蔽(STP)双绞线与非屏蔽(UTP)双绞线。五类网线传输频率为100MHz,是以往最常用的一种以太网电缆,但由于现在超五类网线技能的成熟,尽管超五类网线的传输频率也为100MHz,可是在传输速率上,超五类网线高于五类网线的十倍,在性能上,超五类网线的近端串扰、衰减串扰比,回波损耗等参数都有所提高,而在价格上,两者却不相上下,因而现在五类网线现已逐渐退出商场。

 

      二、六类/超六类网线

      六类/超六类网线又称为Cat6/Cat6a网络跳线,其中六类网线可分为屏蔽(STP)双绞线、双屏蔽(SFTP)双绞线与非屏蔽(UTP)双绞线,超六类网线可分为屏蔽(STP)双绞线与双屏蔽(SFTP)双绞线。在传输频率上,六类网线的传输频率为250MHz,超六类网线的传输频率500MHz;在传输速率上,超六类网线是六类网线的十倍;可是在价格上超六类网线较六类网线要昂贵许多。

      三、五类/超五类与六类/超六类网线的差异

      1、五类/超五类网线的频带宽度为100MHz;六类网线的频带宽度为250MHz;超六类网线的频带宽度为500MHz。

      2、五类网线的传输速率为100Mbps;超五类网线的传输速率为1000Mbps;六类网线的传输速率为1000Mbps;超六类网线的传输速率为10Gbps。

      3、五类/超五类与六类/超六类屏蔽类双绞线比照于非屏蔽类双绞线增加了绝缘骨架,因而线缆直径也更粗。

      4、五类/超五类与六类/超六类网线的标识分别为“Cat5”、“Cat5e”、“Cat6”、“Cat6a”。

 

      四、五类/超五类网线的使用场景

      1、Cat5网络跳线的使用场景

Cat5网络跳线首要用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,适用于100BASE-T和10BASE-T网络传输,现在现已退出商场。

 

      2、Cat5e网络跳线的使用场景

      Cat5e网络跳线首要用于1000Mbps速率下的数据传输,具有衰减小、串扰少、更小的时延误差等特性。重庆理念(理联系列)Cat5e网络跳线在外部串扰很小的情况下可支撑高达10Gbps以太网的传输速率,可用于网络连接、布线工程、设备间或水平子体系的端接,设备端口与模块化跳线体系的连接。如:连接电信宽带ADSL MODEM和无线路由器、路由器、交换机、集线器、防火墙等设备之间的LAN接口道电脑的网卡接口等。

 

      五、六类/超六类网线的使用场景

      1、Cat6网络跳线的使用场景

      Cat6网络跳线首要用于1000Mbps速率下的以太网传输,可用于传输速率为10Gbps以太网的使用。重庆理念(理联系列) Cat6网络跳线选用优质且环保的PVC/LSZH外披;低电阻无氧铜导体线芯;PE绝缘材料;50μm镀金设计的RJ-45插头。满意10Gbps以内的网络连接、中小型数据中心的端接、光纤到户、教育/政府机构等的布线需求。

 

 

      2、Cat6a网络跳线的使用场景

      Cat6a网络跳线最大传输速度可达到10Gbps,首要使用于万兆位网络中。Cat6a网络跳线是Cat6网络跳线的改进版,因而具有比Cat6网络跳线更大的优势。Cat6a网络跳线由于其双屏蔽和高速率性能,不仅适用于中小型网络布线工程,还适用于各种大型企业的高速率网络布置,以及各种复杂的电磁环境或规定需求屏蔽的场合。

 

      六、如何选择适宜的五类/超五类与六类/超六类网线

      Cat5非屏蔽网络跳线尽管能够支撑1000Base-T,但由于在价格上与超Cat5e非屏蔽网络跳线差不多,现已逐渐淡出布线商场。因而,下面将首要介绍Cat5e/Cat6/Cat6a网络跳线的布线解决计划。

 

      1、Cat5e网络跳线的解决计划

      该计划使用Cat5e非屏蔽(UTP)网络跳线与6*6插头Cat5e非屏蔽(UTP)预端接骨干线缆,装备Cat5e非屏蔽(UTP)直通型网络配线架,将重庆理念(理联系列)网线与交换机直联,完成超五类非屏蔽双绞线布线解决计划。

 

      2、Cat6网络跳线的解决计划

      该计划使用Cat6非屏蔽(UTP)网络跳线与6*6插头Cat6非屏蔽(UTP)预端接骨干线缆,装备Cat6非屏蔽(UTP) 直通型网络配线架,完成六类非屏蔽双绞线布线解决计划。

 

      3、Cat6a网络跳线的解决计划

该计划使用Cat6a双屏蔽(SFTP)网络跳线与6*6插头 Cat6a屏蔽(STP)预端接骨干线缆,装备高密度Cat6屏蔽(FTP)直通型网络配线架,完成超六类屏蔽双绞线布线解决计划。

 

 

      七、五类与六类网线能否通用?

      在百兆网络中,Cat5五类百兆网线在传输网络信号的过程中,只运用到了4条线芯,而在千兆网络中,Cat6六类网线在传输网络信号运用到8条线芯, Cat5五类网线的四条芯是不能达到千兆网络传输的一起收发,也就是四条芯只能完成千兆网络接收数据或者发送数据,这两者不能一起进行,可是网口的标准都是相同的,因而Cat5五类百兆网线与Cat6六类千兆网线不能彻底通用。

      Cat5五类网线现已不渐渐不再被选用,现在百兆网线首要指Cat5e超五类网线,Cat5e超五类网线与Cat6六类网线相同都是8芯双绞线,因而,能够用Cat6六类网线作百兆传输,也能够用Cat5e超五类网线在特定条件下作千兆传输,它们之间是能够通用的。

      可是值得注意的是千兆网线水晶头和百兆网线水晶头是不能通用的,它们铜芯巨细不同,因而其内部洞口的巨细也有差异。