多次有朋友问千兆交换机能接百兆网线吗?这个以往也讨论到这个问题,在我们家庭局域网中,传输介质通常使用的都是百兆网线,还有另外一种常用的是千兆网线,那两者使用上都有什么区别呢?百兆网线和千兆网线做法上又有什么区别呢?今天我们就来详细了解一下。
根据网线的分类来说,所有的网线在外皮上都有种类标识,CAT5 CAT5E 分别代表了五类线超五类线,也就是我们说的百兆网线;CAT6 CAT6A 则代表了六类线和超六类线也就是千兆网线,其实千兆也可以用超五类线,只是我们推荐最好用6类线,因为线的优劣性能各不一样,千兆用超5类线不是很保险。
在使用上,其实千兆网线和百兆网线是没什么区别的,千兆网线完全兼容百兆网络,当然,百兆网线的传输速率没有千兆的高,所以不能向上兼容。也就是说,在家庭网络环境下,使用百兆网线和千兆网线都是可行的,用千兆网线就不必担心家庭宽带升级产生的重新布线的麻烦,不过相对来说千兆网线的价格也贵很多。
下面就举几个常见例子:
1、千兆主干交换机,接千兆分交换机,用什么线?六类线(CAT6)
2、千兆主干交换机,接百兆分交换机,用什么线?六类线(CAT6)
3、千兆主干交换机,接新服务器,用什么线?六类线(CAT6)
4、千兆主干交换机,接老服务器,用什么线?超五类(CAT5E),跑100Mbps 。
5、千兆分交换机,接新机器,用什么线?预算多就用六类线(CAT6),起码要用超五类(CAT5E)。
6、百兆分交换机,接旧机器,用什么线?用超五类,原来有可以不动,质量太差的话剪掉,全新布过超五类(CAT5E)。
在传输数据方法来说,百兆网线的线芯是8芯,但上传和下载只用到了其中的4根,而千兆网线需要完全用到8根。
另外在线芯的排布上,千兆网线的线芯中间有个十字形的塑料架,用来把四组8芯的线分开,这个百兆网线是没有的,这也让千兆网线的做法又提高了难度。
那么问题就来了:
不止一个朋友问,我用千兆交换机接百兆网线行吗?
千兆交换机可以接百兆网线,只是这条线路上只能使用百兆网了,无法达到千兆的水平。
千兆和百兆网线都用的是T586B标准的。(除非设备之间需要用到交叉线。)
连接千兆交换机如果要达到千兆速度,最好使用六类线,五类线不可以的,超五类线看线的质量和传输的距离。
在这里我们有必要再介绍一下六类线的性能:
六类线:该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。 六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。
如果确认硬件都正常。试着把其中一个或两个千兆口设置成 100M全双工/或半双工,这样会比较稳定。