globe 中国|中文
产品在不同地区的可用性会有所不同

BOM

已添加
BOM合计 查看BOM >>

Signature Core 光纤布线系统

扩大能力边界:进入未来的互连世界

作为光纤产品创新和技术领域的领导者,我们持续致力于实现最高的能力扩展和性能。在设计光通信系统中,我们具有边界拓展的能力, ,从而确保我们的客户网络性能领先于竞争对手,处于前沿地位,并可在未来无缝提升其网络基础架构的速率。

  • 您在部署过程中是否遇到重重困难?与传统通道的整合是否会导致延迟和更高成本?
  • 您网络的稳定性和性能如何?是否遇到延迟、带宽或吞吐量中断?
  • 您能否无缝且经济高效地迁移到更高速度?
  • 您能否在日益动态化的环境中缩短“服务时间”?

 

了解全球支持组织如何选择 Panduit 光纤解决方案

 

我们如何提供帮助

Signature Core 系统

商业利益

OM4 SC

与已制定的 OM4 标准相比,将传输距离平均延长 20%

OM4 SC

性能优于所有标准多模光纤和 Signature Core OM5(在 850nm 条件下)

 

OM4 SC

节省资金:

• 用途广泛,适用于需要单模光纤的应用场合

• 对于 40G 以太网,OM4 Signature Core 和 BiDi 的成本远低于单模光纤部署

 

OM5 SC

性能可靠,传输距离更长:

• 在 40G SWDM 条件下,OM5 Signature Core 可将距离扩展到 485 米并保持高性能值,而标准范围为 440 米

• 在 100G SWDM 条件下,OM5 Signature Core 可将距离扩展到 185 米并保持高性能值,而标准范围为 150 米

OM5 SC

对于超过 850nm 的任何 SWDM 应用,其性能优于标准的 OM5,可将传输距离平均延长 15%,同时保持高性能和可靠性

OM4 SC

OM5 SC

比竞争产品更远的传输距离(直流链路的 95%):使 Cisco 40G BiDi 光模块的传输距离达到 210 米

OM4 SC

OM5 SC

信号完整性超过 10/40/100 Gb/s 以太网、8/16 Gb/s 以太网和 8/16 Gb/s 光纤通道标准的要求

OM4 SC

OM5 SC

节省时间:通过使用现有 10G 以太网基础设施,可节省安装时间

OM4 SC

OM5 SC

降低数据包错误率和延迟,并提高吞吐量

OM4 SC

OM5 SC

轻松迁移到更高速度,灵活且可扩展

OM4 SC

OM5 SC

兼容经激光优化的所有型号和传统基础设施,并且与 OM3 和 OM4 兼容

OM4 SC

OM5 SC

在“混合”通道中部署的 Signature Core 光纤越多,通道的延伸范围就越长

光纤的未来

Signature Core™ 光纤布线系统是多模光纤通信领域的变革性产品,在传输距离和可靠性方面远超许多光纤供应商的产品。OM4 和 OM5 Signature Core 光纤布线系统符合 SWDM 多源协议的传输距离要求,完全兼容在 SWDM 通道中部署的基于标准的 OM3、OM4 和 OM5 解决方案,并可与之交互操作。

利用 HD Flex™ 光纤布线系统PanMPO™ 光纤接头完成设计,确保创建真正的高性能光纤网络。