globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

PRESSEMELDUNG

 

Panduit bei Ausschreiben.de

Netzwerk-Ausschreibungen jetzt noch leichter

 

FRANKFURT AM MAIN, 10.05.2021, Panduit, führender Hersteller von Infrastruktur-Lösungen, stellt zahlreiche Ausschreibungstexte seines umfassenden Produktportfolios für die physikalische und elektrische Netzwerkinfrastruktur noch einfacher und schneller zur Verfügung. Auf der Plattform Ausschreiben.de finden Ingenieurbüros, Planer und Systemintegratoren von Rechenzentren, Industrie- und Gebäudeautomatisierung alle Textbausteine und technischen Daten zum direkten Download. Damit wird die Projektplanung und die damit verbundene Angebotserstellung wesentlich schneller. Als wichtige Bezugsquelle für Ausschreibungstexte in der Gebäudetechnik etabliert, stehen bei Ausschreiben.de bereits über eine Million Ausschreibungstexte von über 600 Herstellern aus den unterschiedlichsten Gewerken kostenfrei zum Download zur Verfügung. Zum Export transformiert die Infodatenbank die Texte in alle üblichen Datenformate, z.B. alle gängigen GAEB-Formate, Datanorm 5 sowie ÖNorm und Office-Formate wie Word und Excel. Über die API-Schnittstelle lässt sich Ausschreiben.de in gängige AVA-, CAD- und Handwerkerprogramme integrieren und leistet so einen wichtigen Beitrag zum reibungslosen digitalen Alltag. Von Panduit finden die Fachleute alles von Schränken, Racks, Wärmemanagement und Potentialausgleich über verschiedene Verkabelungssysteme bis hin zu Stromversorgung, Sensortechnik und Audio-Video-Lösungen für das digitale Büro oder Klassenzimmer. Außerdem stellt der amerikanische Innovationsführer Informationen zum Unternehmen, Ansprechpartner und der überdurchschnittlichen 15- bzw. 25-jährigen Systemgarantie bzw. Performancegarantie bereit.

Jetzt ansehen auf Ausschreiben.de:
https://www.ausschreiben.de/katalog/panduit/

Über Panduit


Seit über 65 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, IL, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit 5.400 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.

 

 

Pressekontakt


Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager EMEA
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com