Die USV bietet hocheffizienten und zuverlässigen Stromschutz im Fall der Fälle
FRANKFURT AM MAIN, 19.05.2022 – Panduit führt die Produktfamilie der unterbrechungsfreien Stromversorgungslösungen (USV) ein, die eine hocheffiziente und zuverlässige Stromversorgung zum Schutz und als Backup für kritische Computer-IT-Systeme bietet. Die Panduit-USV-Familie bietet hervorragende elektrische Leistung, intelligentes Batteriemanagement und lange Lebensdauer (Lithium-Ionen-Einheiten), erweiterte intelligente Überwachung und Netzwerkfunktionen. Die USV entspricht den ENERGY STAR® 2.0-, EMC- und Sicherheitsstandards und erfüllt die ständig wachsenden Anforderungen an die Stromversorgung von Rechenzentren, Unternehmen und Edge-IT-Geräten.
Das USV-Portfolio für die Rackmontage konzentriert sich auf hohe Zuverlässigkeit, Leistungsdichte, Effizienz und sichere Verwaltbarkeit, unterstützt von einem erfahrenen globalen Support-Team. Dieses USV-Sortiment bietet Modelle mit unterschiedlichen Nennleistungen, Konfigurationen und Batterien, um anwendungsspezifische Anforderungen zu erfüllen. Das Angebot umfasst 1-3 kVA Line Interactive und Double Conversion mit Lithium-Ionen-Batterie, 1-3 kVA, 5-10 kVA und 10/15/20 kVA Double Conversion mit Bleibatterie. Alle USV-Geräte verfügen über ein 79 mm (3,5 Zoll) großes Touchscreen-Farbdisplay. Der Bildschirm erkennt die Montageausrichtung der USV und dreht sich automatisch, um eine horizontale Installation im Rack oder eine vertikale Tower-Installation zu unterstützen.
3-Phasen-USV Entwickelt für kritische Computerumgebungen bieten spezielle Bereitstellungen eine integrierte Rechenzentrumslösung mit USV-Konnektivität mit mehreren externen Batteriepacks (EBP) und einem externen Wartungs-Bypass-Schalter (MBS). Die 3-Phasen-USV kann als 3-Phasen-In/3-Phasen-Out-High-Density-USV oder als 3-Phasen-In/Single-Phase-Out-High-Density-USV konfiguriert werden. Die von einem digitalen Signalprozessor gesteuerten Geräte bieten überragende Zuverlässigkeit, Leistung, Selbstschutz und Selbstdiagnose. Der vom Benutzer konfigurierbare Batterieladestrom ist auswählbar, so dass der Benutzer die Ladeparameter der Batterie einstellen kann, um die Batterieauslastung und die Batterielebensdauer zu optimieren, und gleichzeitig eine fortschrittliche dreistufige Ladung bietet, um die Batterielebensdauer zu verlängern und eine schnelle Ladung zu gewährleisten.
USV-Modus Die USV kann manuell so konfiguriert werden, dass sie entweder im Normal- oder im ECO-Modus arbeitet. Der Normalmodus (Online-Doppelwandlung) ist der Standardmodus für die USV-Einheit und arbeitet als stabiler reiner sinusförmiger Wechselstromausgang und lädt die Batterie auf. Wenn sich die USV im Normalmodus befindet und die Last nicht kritisch ist, kann sie in den ECO-Modus geschaltet werden, um die Effizienz der Stromversorgung zu erhöhen.
Mehr Informationen Das USV-System ist eine intelligente USV und lässt sich mit der DCIM-Lösung der nächsten Generation, der Panduit DCIM Cloud, verbinden, um Energie, Umwelt, Sicherheit, Konnektivität und IT-Ressourcen zu verwalten, zu überwachen und zu steuern. Die DCIM Cloud sammelt und verarbeitet Echtzeitdaten, um diese Kanäle genau zu überwachen, und sendet Warnungen bei potenziellen Ausfällen, um das Risiko kostspieliger Ausfälle zu verringern.
Panduit bietet auch viele USV-Zubehörteile an, darunter externe Batteriepacks, Batteriekassetten, intelligente Netzwerkmanagementkarten, Umwelt- und Sicherheitssensoren und eine Relaiskarte.
Um mehr über Next Generation DCIM Cloud zu erfahren, besuchen Sie bitte www.panduit.com/dcim
Panduit USV Lösungen
Über Panduit
Seit über 65 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, IL, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit 5.400 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.