Panduit und General Cable präsentieren Campuskonnektivitätslösungen beim BICSI
TINLEY PARK, Illinois, und HIGHLAND HEIGHTS, Kentucky – (6. Februar 2020) – Panduit, ein führender globaler Anbieter für Elektro- und Netzwerkinfrastrukturlösungen, und General Cable, ein globaler Hersteller von Aluminium-, Kupfer- und Glasfaserdrähten und -kabeln, stellen neue Lösungen für die Konnektivität zwischen Campusgebäuden im Rahmen der BICSI-Winterkonferenz 2020 vom 9. bis 13. Februar in Tampa, Florida, vor. Das erweiterte Angebot an Campusnetzwerken umfasst mehrere für den Außenbereich zugelassene Gehäuse, Glasfaserspleißmuffen und Spleißfächer von Panduit, kombiniert mit für den Außenbereich zugelassenen Kabeln von General Cable, einschließlich neuer Hybrid-gespeister Glasfaserkabel, die Daten und Strom für Anwendungen wie Sicherheitskameras und Zugangspunkte im Freien liefern.
Die Glasfaserspleißmuffen sind fest geformt und hermetisch abgedichtet, um eine IP68-konforme Versiegelung zu gewährleisten, die die Fasern in feuchten oder nassen Umgebungen schützt. Diese kürzlich auf den Markt gebrachten Muffen werden mit Faserspleißfächern kombiniert, um Fasern entweder ober- oder unterirdisch sicher zu spleißen. Darüber hinaus bietet Panduit für den Außenbereich zugelassene Gehäuse für die Montage von Sicherheitskameras im Campusaußenbereich.
Das Unternehmen bietet das branchenweit vielfältigste Angebot an Kupfer- und Glasfaserverkabelungsoptionen für den Campusbereich. Dieses umfasst das neue wasserundurchlässige GenSPEED-Plenumkabel der Kategorie 6A für den Innen- und Außenbereich, hybride Glasfaser-/Kupferkabel für größere Entfernungen sowie eine breite Palette an Anlagenkonstruktionen für den Außenbereich, einschließlich GenSPEED-Singlemode-Hohladerkabeln, Luftkabeln, Rohrleitungen und Kabeln mit direktem Kontakt mit dem Erdreich sowie Innen-/Außenkonfigurationen und Bändchenfasern für Massenschmelzanschlüsse.
Die komplette Campusnetzwerklösung ist am Stand von Panduit und General Cable (Stand 701) im Rahmen der BICSI-Winterkonferenz 2020 zu sehen. Darüber hinaus können Besucher erleben, wie sich mit dem PanGen-Angebot digitale Gebäude vernetzen lassen, und Demonstrationen von Industrie- und Rechenzentrumsanwendungen, die End-to-End-AV-Lösungen von Panduit und Atlona und ein umfangreiches Verkabelungsportfolio von General Cable einschließlich neuer Packagingoptionen sehen.
Über General Cable: General Cable, eine von drei verschiedenen Handelsmarken (Prysmian, Draka und General Cable) der Prysmian Group mit Hauptsitz in Highland Heights, Kentucky, ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Entwicklung, Design, Herstellung, Marketing und Vertrieb von Aluminium-, Kupfer- und Glasfaserkabeln und -leitungen für die Energie-, Kommunikations-, Transport-, Industrie-, Bau- und Spezialbranchen.
Als Kabelhersteller, der verschiedene Industriezweige beliefert, ebenso wie als technologischer Wegbereiter, der den Fortschritt fördert, bietet General Cable Kunden auf der ganzen Welt Kabellösungen, die auf modernster Technologie, beständiger Höchstleistungen bei der Ausführung und einem umfassenden Verständnis für die Anforderungen eines sich entwickelnden Markts basieren.
Über PanGen: Seit 2004 bringt die hochkarätige Partnerschaft von Panduit und General Cable Infrastrukturlösungen hervor und sorgt für garantierte Netzwerkleistung und Systemzuverlässigkeit. Alle PanGen-Installationen sind durch ein umfassendes 25-Jahre-Garantieprogramm abgedeckt und werden durch ein weitreichendes Netzwerk an speziell zertifizierten Monteuren angeboten.
Über Panduit
Seit über 65 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, IL, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit 5.400 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.