Paris — (2 février 2021) — Fournisseur leader depuis 65 ans de solutions innovantes d’infrastructures physiques, électriques et de réseaux pour les environnements professionnels, les datacenters et les salles de télécom, et ce, depuis l’atelier de production jusqu’au bureau, Panduit annonce une nouvelle génération de Connecteur fibre de haute densité : CS® Connector.
En effet, alors que les vitesses de bande passante continuent d'augmenter à un rythme effréné, les applications 200G/400G se banalisent dans les environnements de Datacenters hautes performances, nécessitant des capacités accrues au niveau du rack. Pour permettre aux industriels de répondre à ces enjeux, Panduit lance le CS® Connector, sa solution de connecteur fibre haute densité de nouvelle génération qui optimise le Datacenter pour les applications 200G/400G. Sa taille compacte augmente les options de mode de rupture et permet une efficacité accrue pour les déploiements 25G-200G au niveau du rack, ce qui permet de gagner de l'espace, du temps et de l'argent.
Les bénéfices
Des applications complexes telles que l'IA (Intelligence Artificielle), l'apprentissage machine (Machine Learning) et l'apprentissage profond (Deep Learning) imposent une densité de données plus élevée au niveau du rack et les technologies de calcul denses ont besoin d'une proximité étroite pour optimiser les flux de travail. Les connecteurs CS de Panduit offrent une densité de ports par RU 50 % plus élevée, utilisée dans le système de câblage HD Flex™ de Panduit, et une densité deux fois plus élevée dans les émetteurs-récepteurs QSFP-DD et OSFP par rapport aux solutions de connecteurs LC.
La gestion des câbles dans le rack à l'aide de câbles unitaires réduit l'encombrement des chemins et la fonction d'insertion/extraction push-pull permet un accès facile dans les applications à haute densité sans perturber les circuits adjacents. À mesure que la densité du rack augmente, les solutions basées sur des connecteurs CS permettent jusqu'à 216 connexions, contre 144 avec des connecteurs LC, dans le même espace. Le CS® Connector contribue donc à réduire l'empreinte de connectivité dans les environnements à très grande échelle, à locataires multiples et dans les grands Datacenters.
Panduit est un membre fondateur du CS Consortium, qui est une organisation indépendante de fournisseurs et qui se consacre à l'éducation des utilisateurs finaux et des consultants en conception, sur les mérites techniques de la solution de connecteur fibre CS.
Depuis 1955, la culture de Panduit, empreinte de curiosité et de passion pour la résolution des problèmes, consiste à faciliter le lien entre les objectifs commerciaux des entreprises et leur succès. Panduit conçoit des solutions ultraperformantes d'infrastructure physique, électrique et de réseaux pour les environnements professionnels, les datacenters et les salles télécom, depuis les bureaux jusqu’aux ateliers de production. Panduit est basé à Tinley Park, près de Chicago, aux États-Unis et ses opérations commerciales se développent sur 112 sites partout dans le monde. La qualité de ses solutions et son leadership technologique, conjugués à un écosystème de partenaires de confiance, permettent d’accompagner, maintenir et dynamiser la croissance des entreprises dans un monde connecté.
Françoise Fouquet
Symphony Communication
Tél : 06 08 25 27 74
contact@symphonycom.fr
Leila Mekki
Marketing Manager
Leila.Mekki@panduit.com