globe Europe et Afrique I Français
La disponibilité du produit varie selon la région.

Liste des produits

Ajouté
élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

Afficher la liste >>

Communiqué de presse

 

Panduit signe un accord de partenariat pour intégrer la technologie de Cailabs dans son portefeuille de produits innovants OneMode

 

TINLEY PARK, dans l'Illinois et RENNES en France — (11 janvier 2021) Panduit Corp., leader mondial de solutions innovantes d'infrastructure réseau, annonce la signature d'un accord de partenariat avec Cailabs, une entreprise française deep tech et leader mondial de la mise en forme de la lumière, afin d'obtenir les droits internationaux pour intégrer la technologie Cailabs au sein de son portefeuille de produits innovants OneMode®. Il s'agit d'un partenariat de grande envergure qui comprend, parmi d'autres éléments au sein de la collaboration, une utilisation exclusive de la technologie pour le marché de l'enseignement primaire et secondaire (K-12, équivalent de la maternelle à la terminale) aux Etats-Unis.

OneMode est un convertisseur de média passif qui permet le déploiement de 10 Gb/s, 50 Gb/s et plus, en utilisant les fibres multimodes existantes et en passant par l'élimination de la dispersion modale. Cette innovation offre une solution flexible et abordable qui réduit l'investissement dans l'amélioration de l'infrastructure de câblage multimode. Quelle que soit la topologie de réseau, OneMode est capable de transporter 10 Gb/s ou plus et de supporter l'évolution du trafic réseau, en évitant le déploiement long, complexe et coûteux de nouveaux câbles. OneMode est attrayant pour les marchés de l'enseignement primaire et secondaire, de l'université, de la santé, de l'entreprise, de l'industrie et d'autres campus, car ils n'ont pas besoin de creuser des tranchées ou d'effectuer un remplacement complet avec une nouvelle fibre pour améliorer leur infrastructure réseau.

« Cailabs est un partenaire idéal pour Panduit afin d'apporter une valeur significative à ses clients », a déclaré David Weksel, directeur de la croissance stratégique de Panduit. « Cette technologie de pointe permet aux clients qui possèdent des structures de fibre offrant un débit à 100 Mb/s ou 1 Gb/s d'améliorer leurs performances au centuple voire plus pour une fraction de la durée d'installation et du coût des procédés de mise à niveau traditionnels. Ce processus évite d'avoir à remplacer l'ancienne fibre multimode par la fibre monomode tout en protégeant les investissements dans le réseau pour les années à venir. »

« De par son rayonnement international, son vaste réseau de distribution et sa volonté de mettre l'innovation au service de ses clients, Panduit s'impose comme partenaire stratégique pour Cailabs. Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec Panduit afin de faire de OneMode la solution idéale pour les clients qui souhaitent optimiser leurs réseaux en fibres multimodes dans un environnement de type campus » ajoute Jean-François Morizur, PDG de Cailabs.

A propos de Panduit

 

Depuis 1955, la culture de Panduit, empreinte de curiosité et de passion pour la résolution des problèmes, consiste à faciliter le lien entre les objectifs commerciaux des entreprises et leur succès. Panduit conçoit des solutions ultraperformantes d'infrastructure physique, électrique et de réseaux pour les environnements professionnels, les datacenters et les salles télécom, depuis les bureaux jusqu’aux ateliers de production. Panduit est basé à Tinley Park, près de Chicago, aux États-Unis et ses opérations commerciales se développent sur 112 sites partout dans le monde. La qualité de ses solutions et son leadership technologique, conjugués à un écosystème de partenaires de confiance, permettent d’accompagner, maintenir et dynamiser la croissance des entreprises dans un monde connecté. 

Contact presse

 

Leila Mekki
Marketing Manager
Leila.Mekki@panduit.com