globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Produkte

Inhalt

Kategorie

Cross-Referenzen

Keine Ergebnisse gefunden

PRESS RELEASE

Panduit gewinnt Innovation-Award für RapidID

Das Software- und App-gestützte Netzwerk-Mapping-System

FRANKFURT AM MAIN, 19.06.2023 – Panduit, weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäudeautomatisierung, ist in diesem Jahr mit dem Innovation Award der Fachzeitschrift Schaltschrankbau ausgezeichnet worden.

Das in dem Bereich führende Fachmagazin verleiht seit 2019 im jährlichen Turnus den edlen Preis an fünf besonders innovative Produkte aus der Elektrotechnik und IT. Durch den Award soll die Aufmerksamkeit auf Hardware- und Softwarelösungen gelenkt werden, mit dem Schaltanlagenbauer im hart umkämpften Markt wettbewerbsfähig bleiben. Die fachkundige Jury setzt sich aus Vertretern des Schaltschrankbaus, der Lehre und Forschung sowie der Fachpresse zusammen. Die Experten beurteilen und entscheiden sich für besonders fortschrittliche Lösungen.

Panduit hat bereits 2021 mit VeriSafe, seinen Innovations- und Problemlösungsantrieb unter Beweis gestellt. Dieses damals neuartige System minimiert das Risiko elektrischer Gefahren, indem es die Spannungsfreiheit des Schaltschranks überprüft.

In diesem Jahr erhielt Panduit die Auszeichnung für seine innovative Lösung RapidID. Das Software- und App-gestützte Netzwerk-Mapping-System zur automatisierten Kabeldokumentation spart bis zu 50% Zeit und Kosten für die Dokumentation von Patch-Kabeln. Dafür nutzen Netzwerktechniker und Installateure die voretikettierten Patch-Kabel und den RapidID Bluetooth-fähigen Handscanner. Somit können Patch-Verbindungen schnell dokumentiert und im Bedarfsfall später einfacher nachvollzogen werden.

Diese innovative Lösung vereinfacht den aufwendigen und fehleranfälligen Prozess der Patch-Kabeldokumentation und hilft Netzwerkausfälle zu minimieren bzw. zu vermeiden. Darüber hinaus überzeugt RapidID als praktische Alternative zu bisherigen Verfahren. Die somit erstellte Dokumentation ist eine ideale Lösung für den Bau eines neuen Technikraums, die Lokalisierung von Patch-Verbindungen oder beim Austausch eines Netzwerk-Switches. Fehlerhafte Patch-Verbindungen lassen sich in kürzester Zeit aufspüren. Die RapidID-Lösung von Panduit reduziert den Zeitaufwand für die Netzwerkdokumentation und für Fehlersuche und anfallende Patch-Arbeiten. Das aufwendige und fehleranfällige Dokumentieren von Hand entfällt.

Innovation Award für RapidID
Panduit wurde mit dem Innovation-Award des Fachmagazins Schaltschrankbau ausgezeichnet. Martin Kandziora, Marketingleiter bei Panduit und Patrick-Steeven Skwara, Marketing Manager bei Panduit, nehmen den Preis von Markus Lehnert, Anzeigenleiter des Technischen Dokumentations- Verlags TeDo, entgegen.
Über Panduit


Seit über 60 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit über 5.500 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.

Pressekontakt


Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager EMEA
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com