globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

PRESSEMELDUNG

 

Einfacher und schneller Kabel kennzeichnen

WrapIDTM (PLA-100/E) 

 

FRANKFURT AM MAIN, 07.02.2022 – Panduit, ein weltweit führender Anbieter von elektrischen und Netzwerkinfrastrukturlösungen, stellt mit WrapIDTM (PLA-100/E)  ein automatisches Etikettiersystem vor. Der kompakte Halbautomat bietet entscheidende Produktivitätssteigerungen für mittel- bis hochvolumige Etikettenanwendungen. Benutzer profitieren von schnelleren Durchlaufzeiten und sind im Vergleich 3-mal schneller zur herkömmlichen manuellen Installation und 2-mal schneller als führende konkurrierende Systeme.

Der Wickelkopf des Systems ist sehr leicht erreichbar, so dass man bis zu 12,7 mm vor den Steckverbindern oder Klemmen die Etiketten auf die Leitung bzw. auf das Kabel anbringen kann. Außerdem ist der Kopf modular aufgebaut und lässt sich im Wartungsfall leicht und kostengünstig tauschen. Per einfachem Tastendruck kann man die Etikettenposition korrigieren. Die valide Kabelkennzeichnung gehört heutzutage im Schaltschrankbau, in der Netzwerktechnik oder im Rechenzentrum zum wesentlichen Teil der Dokumentation für eine leichtere Inbetriebnahme und Wartung.

Das neue WrapID-System ist zusammen mit den hochwertigen Etiketten sowie Label-Druckern des amerikanischen Familienunternehmens für die Kabelbaumproduktion in größeren Stückzahlen konzipiert. Ob Kabelkonfektionierer, Schaltschrank- oder Maschinenbauer sowie Netzwerk-Techniker – mit dem Etikettierautomaten werden die Labels genau positioniert, optimal befestigt und die Qualität gesteigert. 

Bei der Entwicklung wurde darüber hinaus auf eine verbesserte Ergonomie geachtet, die nachweislich die Ermüdung des Bedieners verringert und das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Bewegungen minimiert. Die von Panduit durchgeführte Analyse zwischen manuellen und automatisierten Systemen zeigt, dass das automatisierte Etikettiersystem WrapID etwa 170 Arbeitsstunden pro 100.000 Etiketten einspart. Im Vergleich zu den automatisierten Systemen der Wettbewerber spart die Lösung von Panduit rund 80 Arbeitsstunden pro 100.000 Etiketten.

ZUM PRODUKTVIDEO

ZUM PRODUKT

Automatisches Etikettiersystem PLA-100/E WrapID
Automatisches Etikettiersystem PLA-100/E WrapID
Über Panduit


Seit über 65 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, IL, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit 5.400 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.

Pressekontakt


Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager EMEA
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com