尾纤(the tail fiber),又名尾线、猪尾线。它的一端有衔接头,而另一端是一根光缆纤芯的断头,经过熔接与其他光缆纤芯完成衔接。换句话说,将一条跳线从中心截成两段,就成了两条尾纤。尾纤常出现在光纤终端盒内,用于衔接光缆与光纤收发器。
一、尾纤的分类
同光纤跳线一样,尾纤也分为单模尾纤和多模尾纤。它们两者在色彩、波长以及传输间隔方面有必定的差异。一般来说,多模尾纤为橙色,作业波长为850nm,传输间隔在500m左右;单模尾纤色彩为黄色,作业波长为1310m或1550m,它可以传输的间隔较长,为10—40km左右。别的,依据光纤芯数的不同,尾纤又可以分为单芯尾纤、4芯尾纤、6芯尾纤、8芯尾纤、12芯尾纤、24芯尾纤等等,可依据不同需求进行挑选。
二、尾纤的运用
尾纤主要的一个作用就是衔接。光纤和尾纤衔接,把光缆中的裸纤和光纤尾纤熔合在一起变成一个全体,而尾纤则有一个独自的光纤头,经过与光纤收发器相连,将光纤和双绞线衔接,接到信息插座。在光纤的熔接过程中,常用到以下首要东西:光端盒、光纤收发器、尾纤、耦合器、专用剥线钳、光纤切割刀等。传输体系常用的尾纤有SC/PC、FC/PC、LC/PC、E2000/APC、ST/PC等五种接口。
传输体系常用的尾纤有以下五种类型:
FC-SC类型,也就是一般所的圆转方的尾纤。FC衔接ODF盒,SC衔接设备的光口。这种光纤衔接器在前期的SBS和Optix设备中运用较多。
FC-FC类型,俗称圆转圆的尾纤。一般用做ODF架之间的跳纤。
SC-SC类型,俗称方转方尾纤,一般用在设备之间光板的衔接。
SC-LC类型,LC接口俗称小方头尾纤,归于卡接式接头。现在华为OSN系列设备,中兴S系列设备,包含前期朗讯的波分设备,都是用的这种光纤衔接器。
LC-LC类型,一般用在波分设备之间的内部连纤中,这个运用比较少。
看完以上内容,相信大家对于光纤尾纤也有了一定的了解。