Notas de la versión de IntraVUE™

Notas de la versión de IntraVUE™

 

3.2.0, junio de 2019

  • Compatibilidad para SNMPv3.
  • Se actualizaron las bibliotecas del servidor y se integró JRE.
  • Se instaló ArpClr Daemon como servicio.
  • Se agregó una interfaz gráfica del usuario para actualizar las credenciales del usuario.
  • Mudanza masiva de dispositivos.
  • Capacidad de cambiar a la licencia de prueba.
  • Solicitud y exhibición de SNMP sysDesc.
  • Las cadenas de la comunidad se convirtieron en panales para la actualización a 3.1.3.
  • Las entradas de v2c en panal y las entradas de la comunidad heredadas recurren a v1 si v2c falla.
  • Se muestran líneas de conexión amarillas para dispositivos con errores CRC/ifIn.
  • Se eliminó BETA del diseño de planta.
  • Se agregó una advertencia para principal superior incorrecto.
  • Se mejoró la seguridad para el proceso de inicio de sesión.
  • Se eliminaron elementos del menú de AutoIP.
  • Se mejoró la detección de cambios.
  • Se actualizaron las bibliotecas de la interfaz gráfica del usuario.
  • Posible compensación de la dirección entre tiempos de eventos y de gráficos al restaurar una base de datos.
  • Se eliminó FireFox del instalador.
  • Se configuraron propiedades de archivo del instalador de IntraVUE para el instalador de WindowsSign.

 

3.1.2, octubre de 2018

  • Se agregó una leyenda que explica los íconos y los colores a la vista de la planta y la topología.
  • Los anillos de LLDP de conmutador a conmutador pueden configurarse para la detección y la asignación, además de anillos de nivel de dispositivo.
  • Los datos de prueba cíclica de redundancia pueden recopilarse opcionalmente tanto desde dispositivos como desde conmutadores.
  • Las líneas de conexión se vuelven amarillas cuando hay errores recientes de prueba cíclica de redundancia o entrada, y se destacan en la vista de diagnóstico.
  • Se mejoró la visibilidad de las líneas rojas y amarillas al alejar.
  • Ahora, todas las listas principales permiten la exportación de datos de listas.
  • Nuevas capacidades de filtrado para buscar y encontrar datos en el diálogo Eventos.
  • La configuración de la vista de planta se movió a la configuración.
  • El cuadro de búsqueda se enfoca en una selección para que el usuario no tenga que hacer clic otra vez.
  • Se mejoró el tamaño de algunos elementos de la interfaz del usuario.
  • Se agregó la capacidad de configurar el nivel de zoom inicial en el archivo de propiedades.
  • Se agregó la capacidad de cambiar la visualización de la hora entre la hora del servidor y la hora local del navegador.
  • Se hicieron mejoras menores en el tamaño de las imágenes; el texto definido por el usuario aparece al colocar el mouse sobre un dispositivo.
  • Los íconos accesibles mediante clic muestran la cantidad de alarmas y advertencias, integradas con funcionalidad de búsqueda.
  • Se incluyó software opcional para eliminar los mensajes de ARP de retransmisión de Windows.
  • Se mejoró el control de errores durante la instalación y las actualizaciones.
  • Todos los usos de direcciones MAC comparten un formato común.
  • Se agregó un enlace a la ayuda en línea.
  • El menú desplegable de ayuda ahora incluye ayuda integrada y en línea, además de la leyenda para mostrar y ocultar.
  • Se agregó una base de datos de demostración con las últimas características de IntraVUE.

 

3.1.1, junio de 2018

  • Nuevas herramientas al colocar el mouse sobre una línea de conexión que muestran el puerto y las descripciones del puerto.
  • Se agregaron diálogos para garantizar que el administrador esté al tanto del error ARP de Microsoft Windows al analizar una red local.
  • Se expandió el texto que muestra todos los campos definidos por el usuario al colocar el mouse sobre un dispositivo.
  • Nuevas opciones de exportación de IntraVUE para simplificar el uso; la exportación/importación controla la internacionalización.
  • Ahora, los cambios en los valores de errores de entrada y prueba cíclica de redundancia se registran como eventos, y la fecha del último cambio se muestra en Diagnósticos.
  • Se puede seleccionar la primera línea de texto, p. ej., Nombre del dispositivo en vez de IP.
  • La lista de dispositivos agrega todos los campos definidos por el usuario, la máscara de red, la puerta de enlace, la MAC, los proveedores, los modelos y los datos de revisión.
  • Se proporcionan detalles de dispositivo individual por red para todos los datos de KPI y pueden editarse fácilmente.
  • Mejoras de LLDP para casos especiales.
  • El asunto y el cuerpo de un mensaje de correo electrónico pueden personalizarse para la conexión y la reconexión.
  • Las direcciones IP se muestran en orden, no alfabéticamente.
  • Se agregó un control de zoom para ajustar, así como otras mejoras de navegación.
  • De manera predeterminada, el diseño de planta inicial es igual al de la vista de la topología.
  • Cambios menores en la fuente del texto y las imágenes en varios niveles de zoom.
  • Los nombres de los contenedores de la vista de planta se pueden editar.
  • Se incluyeron interfaces adicionales en el filtrado Buscar y Lista de dispositivos.
  • La pantalla y la topología se mantienen después de iniciar sesión.
  • Se evita el movimiento del nodo No resuelto, así como los movimientos a No resuelto y los dispositivos en No resuelto.
  • Se actualizaron los certificados de firma de código.
  • Se agregó un mecanismo para desactivar que la IP use Bridge MIB antes de la detección.
  • Se corrigió un error en el que solo se guardaba la ubicación nueva de un dispositivo cuando se movían los descendientes en la vista de planta.
  • Se aclaró el mensaje de uso que se muestra cuando el navegador pierde conexión con el servidor de IntraVUE.

 

3.1.0, febrero de 2018

  • Se incorporó la compatibilidad para Active Directory (AD).
  • Se incorporó la compatibilidad para HTTPS.
  • Compatibilidad inicial para topologías en anillo y bus de nivel de dispositivo basadas en Profinet que usan comunicaciones de LLDP.
  • Ahora se admite Q-Mib para obtener datos de topología de conmutadores cuando los conmutadores no admiten Bridge Mib.
  • Además de las copias de seguridad diarias normales, se hacen copias de seguridad a las 12 a. m., 6 a. m., 12 p. m. y 6 p. m. a fin de que los datos de resolución de un minuto estén disponibles para su análisis más allá de la base de datos actual.
  • Las descripciones de los puertos (FastEthernet0/2) se muestran para las líneas de conexión además de los números de puerto interno que se mostraban anteriormente.
  • Se incorporaron los idiomas alemán, chino, japonés, ruso y francés, además del español y el inglés.
  • Los nombres de los proveedores se muestran para todos los dispositivos, no solo para los dispositivos Ethernet/IP.
  • Las búsquedas en el registro de eventos globales y en el registro de eventos de barra lateral del dispositivo ahora recuperan datos del servidor en vez de recuperarlos de los resultados originales, lo que facilita los análisis.
  • “KPI” ahora está integrado en la interfaz de usuario principal.
  • La interfaz de usuario de KPI ahora muestra estadísticas por red y dispositivos dentro de una red.
  • Se agregó una nueva Vista de lista que proporciona una lista de todos los dispositivos (que se puede filtrar) y permite editar el nombre del dispositivo, el estado crítico del dispositivo y el estado verificado por el administrador dentro de la lista.
  • Se muestra una lista desplegable de direcciones IP con interfaz local en la pestaña de configuración del escáner al usar la computadora local como el principal superior (similar a IV2).
  • Los errores de prueba cíclica de redundancia o entrada, así como los puertos y las descripciones de puertos, se muestran para los dispositivos que admiten los MIB estándar en nuevas secciones de diagnóstico (en la barra lateral para un solo dispositivo y en la vista inferior para todos los dispositivos).
  • La dirección IP se agregó al texto del encabezado de la barra lateral, debajo del nombre del dispositivo para estar siempre visible al navegar por la barra lateral.
  • Es posible eliminar varios dispositivos en una operación.
  • Los nombres de los dispositivos se agregaron al lado de las direcciones IP, debajo de los gráficos de la barra lateral en modo Agregado.
  • Se mejoró el control de la configuración del modo de compatibilidad de Internet Explorer.
  • Cuando se selecciona la velocidad ultrarrápida o rápida en la pestaña Escáner, un mensaje advierte a los usuarios sobre el riesgo de que controladores lógicos programables muy antiguos tengan poca memoria y procesadores lentos.
  • La función Archivo se movió de Avanzado a Base de datos, junto a Exportar/importar.
  • Ahora, los archivos de ayuda son parte de la distribución y están disponibles en sistemas aislados.
  • Se actualizó a las versiones más recientes de las herramientas subyacentes y ahora IntraVUE cumple con varias especificaciones para el endurecimiento de la seguridad de Windows, Linux y Apache.
  • Se solucionó un error menor que eliminaba el texto de registro durante la pérdida de comunicación.
  • Se agregaron hiperenlaces para navegar a un dispositivo a las vistas Diagnóstico, Registro de eventos, Lista de dispositivos y Detalles de KPI.
  • Se ralentizó la detección inicial de dispositivos hasta que se haya verificado que el IP host no es el principal superior de ninguna red que contenga equipo heredado propenso a ARP frecuentes.
  • Al configurar imágenes para un dispositivo, puede ingresar o pegar texto para navegar más fácilmente por la lista de imágenes.
  • Correcciones de errores menores.

 

3.0.2, 14 de agosto de 2017

  • Se envía un correo electrónico cuando un dispositivo se vuelve a conectar si se envió un correo electrónico para informar que se desconectó.
  • Se aumentó el nivel de zoom para que se pueda distinguir la dirección IP cuando hay muchos dispositivos en el mismo conmutador. En niveles de zoom intermedios, ahora la raya de los dispositivos inalámbricos es más visible.
  • Se solucionó el guardado en la memoria caché de los datos de KPI para que siempre se muestren las estadísticas más recientes.
  • En el Supervisor de KPI, ahora el correo electrónico es un campo opcional.
  • En el Supervisor de KPI, se solucionó el guardado en la memoria caché de los datos para que siempre se muestren las estadísticas más recientes.
  • El modo de compatibilidad de Internet Explorer se configuró automáticamente de manera correcta tanto para IntraVUE v2 como para IntraVUE v3.
  • En las actualizaciones, ahora el instalador hace una copia de seguridad y la restaura para mantener el estado En línea/Fuera de línea anterior.
  • Se comprueba automáticamente si la base de datos está dañada y, si es así, se notifica al usuario y se ofrece una opción para intentar realizar una copia de seguridad de la base de datos.
  • Se agrega una entrada en el registro de eventos cuando se restaura una base de datos.
  • Se agregó la opción de formato de fecha internacional para la opción en inglés.

 

3.0.1, 24 de julio de 2017
Actualizaciones importantes

  • Se agregó el idioma español a la interfaz de usuario.
  • Se agregaron archivos de soporte y base de datos de demostración.
  • Se agregaron nuevos filtros rápidos, como solo destacar dispositivos críticos, solo conmutadores, solo desconectados, etc.
  • Cuando se usan filtros, la búsqueda solo encuentra dispositivos que coincidan con los filtros.
  • Se agregó el IP del principal superior a Nombre de red en el diálogo para filtrar.
  • Los colores de línea del nodo fantasma se cambiaron de rojo a negro.
  • La imagen utilizada para conmutadores se oscureció para ofrecer mejor contraste.
  • Se mejoró el estilo de los botones activados.
  • Se agregaron tamaños internacionales de papel para el diseño de planta.
  • Los datos agregados ahora están disponibles para los dispositivos con secundarios.
  • Al ingresar “*” en el cuadro de búsqueda, se muestran todos los dispositivos.

 

Mejoras y correcciones de errores menores

  • El nivel de zoom en el cual aparecen las imágenes cambiadas es un nivel superior.
  • Se cambió el gráfico de error de ping para reflejar siempre 100 %.
  • Ahora, los gráficos de ping y ancho de banda tienen la misma alineación de ancho y vertical.
  • Se eliminó la visibilidad de la comunidad de SNMP cuando no se inicia sesión como administrador.
  • Se corrigió un error entre el puntero del mouse y el cursor del mouse.
  • Ahora, es posible seleccionar las conexiones en el diseño de planta que están dentro de un contenedor.
  • Se corrigieron las notificaciones por correo electrónico para hacer referencia a IV3, no a IV2.
  • Se corrigió un error que mostraba los eventos eliminados de un dispositivo si este se volvía a detectar.
  • Se agregó más información para los casos en que se ingresa una clave de producto obsoleta durante el registro.
  • Los enlaces externos se abren en una nueva pestaña.


3.0, 12 de junio de 2017

  • Nueva interfaz de usuario basada en HTML5 (ya no se requiere la compatibilidad con Java del navegador web).
  • Nueva vista de diseño de planta que permite la colocación física de dispositivos en sus ubicaciones en un mapa de la planta.
  • Capacidad de mostrar solamente las redes seleccionadas.
  • Detalle de topología con rutas.


2.4.1, 18 de agosto de 2016

  • Se mejoró el control de traductores de direcciones de red.
  • Se introdujo el Supervisor de KPI, que recopila datos de varios IntraVUE remotos y consolida datos de KPI.


2.4.0, 28 de diciembre de 2015

  • Se agregaron informes de indicadores clave de rendimiento (KPI) que registrarán y graficarán tres parámetros asociados con dispositivos críticos:
  • Tiempo de funcionamiento promedio en incrementos de 24 horas (para dispositivos siempre activos).
  • Cantidad de eventos asociados con dispositivos en el edge en incrementos de 24 horas.
  • Cantidad de eventos asociados con conmutadores en incrementos de 24 horas. Esta característica es la primera en usar HTML5 y requiere navegadores modernos. Es el inicio de la eliminación de Java en la interfaz del usuario de IntraVUE.
  • Se introdujo el mecanismo de código de validación de contrato de servicio como parte del diálogo de registro. La característica de KPI solo se ejecuta en sistemas con contratos de soporte actuales.
  • Se mejoró el proceso de actualización de software de dispositivos.
  • Ahora, el instalador de Firefox está agrupado para mayor comodidad.
  • Se agregaron propiedades al archivo ivserver.properties, trapmailer.service para permitir la eliminación de trapmailer.
  • Se agregaron comentarios de usuarios para los casos en que se detecta que la clave de producto es obsoleta durante el registro.
  • Se corrigieron los errores que resultan del cambio de interfaz del dispositivo de SNMP, lo cual evita que los secundarios de interfaces perdidas se desconecten.
  • Se mejoró el control automático de IP en los reinicios.
  • Se actualizó el logotipo de IntraVUE.


2.3.0a16, 24 de febrero de 2015

  • Se cambiaron los algoritmos de mensajes del escáner para ser más eficientes para redes muy grandes.
  • Se aumentó la memoria disponible para el escáner para situaciones de escaneos de red muy grandes.


2.3.0a14, 9 de febrero de 2015

  • Se renovaron los certificados de Java por un período de 5 años. Los certificados de la versión anterior caducaron en febrero. La mayor parte de IE 11 y Java 8 no funcionará con las versiones anteriores.
  • Se solucionaron los problemas de los puertos de los conmutadores de 10 Gbit que causaban eventos repetidos de cambios en la velocidad del puerto.
  • Se solucionó un problema de seguridad en algunas páginas de JSP. (NCCIC/ICS-CERT Advisory ICSA-15-057-01).


2.3.0a11, 22 de septiembre 2014

  • Se firmaron applets adicionales. Se configuró la applet como “all-permission” para permitir copiar/pegar.
  • Obsolescencia de throttle.jsp.
  • Se permitió al agente recopilar datos de cipscan.
  • Se solucionó el problema de “líneas en rojo” causado por las respuestas de ICMP TTL.
  • Cambios menores/retoques en la herramienta de detección del agente/conector/dispositivo.


2.3.0a2, 30 de junio de 2014

  • Se creó un proceso para actualizar el software del dispositivo y el conector de manera remota.
  • Se realizaron cambios para que IntraVUE funcione mejor con Java 7 tanto en el host como en los navegadores de clientes.
  • Se firmó la mayoría de las applets.


2.3.0, 5 de junio de 2014

  • Se mejoraron los comentarios de la operación de envío del diálogo de registro.
  • Se creó la nueva casilla de verificación “restaurar fuera de línea” para facilitar la restauración en línea y evitar problemas con el diálogo adicional anterior que preguntaba si quería estar en modo fuera de línea.
  • Se agregaron opciones avanzadas al menú del sistema.
  • Se agregó la capacidad de ajustar automáticamente los umbrales de ping para los dispositivos que superen el umbral.
  • Se agregó la capacidad de eliminar todos los cuadros en rojo que indican los dispositivos verificados por el administrador que se movieron.
  • Se permite al usuario seleccionar qué vistas aparecerán en el texto al colocar el mouse desde la pestaña General existente en Configuración del sistema.
  • Se solucionó el error que controlaba los umbrales para dispositivos que existían en varias redes.
  • Se eliminaron las lecturas erróneas de umbral superior al 100 % según problemas de informe de algunos dispositivos.
  • Se muestra una línea roja a conmutadores que no responden a pings. Antes, si un dispositivo debajo de un conmutador respondía, todas las líneas “por encima” eran verdes.
  • Se garantizó que el conector y el dispositivo conserven los ajustes de hora y zona horaria después de una actualización.


2.2.0b5 - 2.2.0b22, enero a junio de 2014

  • Se solucionó un error que evitaba la eliminación de dispositivos que estaban en varias redes (p. ej., conmutadores de VLAN).
  • Se implementaron contraseñas de administrador cifradas para el servidor web (Tomcat) con una página web para ayudar en la codificación.
  • Se crearon tres conjuntos de propiedades más definidas por el usuario. Los datos de Ethernet/IP que antes usaban UD1,2,3 se moverán a UD4,5,6. Versión con nombre, proveedor y modelo de UD4,5,6.
  • Se redujo el riesgo de desgaste del disco en conectores y dispositivos con cambios en el software y la memoria.
  • Se modificó el archivo trunkingdefs.txt para poder restringir las VLAN según los conmutadores en vez de globalmente.
  • Se ajustó el control de los cambios de MAC para ofrecer mejor compatibilidad con sistemas de DHCP. Los eventos registrados antes del cambio de la IP ahora se asocian con la nueva IP.
  • Se restauró la página de ayuda para las actualizaciones de clave de producto basadas en llaves.
  • Se agregó una nueva clasificación crítica para dispositivos para que puedan asignarse a estados desconocidos, ignorados, críticos siempre activos y críticos intermitentes. Estos estados se utilizan para generar informes de indicador clave de rendimiento en software opcional.


2.2.0b4, 24 de octubre de 2013

  • Se solucionó el estado inicial después de la actualización para que el escáner esté en línea.
  • Se agregaron utilidades de configuración para que conectores IntraVUE editen archivos y coloquen a Putty y Winscp en la carpeta de herramientas del conector.


2.2.0b, 7 de octubre de 2013

  • Se generó una mejor elección de dirección IP para usar para el enlace a IntraVUE en notificaciones por correo electrónico (no 127.0.0.1).
  • Se solucionó el error que causaba la eliminación rápida de muchos nodos en el navegador.


2.2.0, 15 de septiembre de 2013

  • Velocidad de enlace: Muestra la velocidad de enlace actual en el diálogo Línea de umbral. Crea eventos cuando se cambia la velocidad del enlace de un dispositivo. Esto ayuda a identificar los dispositivos que puedan necesitar tener velocidad fija debido a caídas durante la negociación automática.
  • Corrección: Se garantiza que un dispositivo que pierde SNMP y tiene un contorno en rojo obtenga un contorno en verde cuando SNMP regrese (antes, se necesitaba una operación de aplicación).
  • Se agregó una descripción (dirección IP) del nodo del cuadro rojo eliminado en el registro de eventos.
  • Se garantiza la actualización de todos los nodos para una IP determinada para buscar los cambios de atributos cuando se cambia, p. ej., un conmutador en varias VLAN.
  • Los datos de Ethernet/IP se actualizan de manera dinámica en vez de solo en la detección. Se cancela la verificación de los dispositivos verificados por el administrador si se produce un cambio en sus datos de Ethernet/IP de proveedor, modelo o versión de software para que el usuario note el cambio fácilmente. Se registra un evento en el registro de eventos.
  • Se reducen los eventos de cambio de direcciones MAC cuando los enrutadores utilizan protocolos redundantes como HSRP VRRP.
  • Se agregó la capacidad de configurar o cambiar fácilmente la hora y la zona horaria para los conectores en la detección de conectores.
  • Se mejoraron los comentarios de usuarios al usar el diálogo Archivo de compatibilidad general y el diálogo Registro.
  • Se solucionó un problema en el cual los valores de transmisión y recepción de ancho de banda a veces se revertían en comparación con sus respectivos gráficos en el diálogo Línea del umbral.
  • Se eliminó la detección de puntos de acceso inalámbrico, que ocasionalmente establecía conmutadores de capa 3 como puntos de acceso inalámbrico.
  • Se solucionó un problema que causaba que la nueva ubicación de un dispositivo verificado por el administrador quedara como un cuadro azul; ahora es un cuadro tostado, como estaba previsto, lo que facilita la visualización de la interfaz de usuario.


2.1.0e10 y e13, 25 de abril de 2013

  • Se agregó un método adicional de registro/concesión de licencia que no requiere el uso de una llave para su uso en máquinas virtuales o en casos en los que un controlador de llave causa problemas.


2.1.0e8, 3 de octubre de 2012

  • Se consulta a los dispositivos para ver si admiten el protocolo CIP de Ethernet/IP y, si es así, se coloca el nombre del proveedor en Definido por el usuario 2 y el número de modelo en Definido por el usuario 3 cuando estos ya no contienen un nombre.
  • Se solucionó un error en el que los nombres de correo electrónico separados por coma provocaban una excepción al enviar el correo electrónico de prueba.


2.1.0e6, 12 de julio de 2012

  • Se hicieron cambios para que JRE 1.6 se instale incluso cuando JRE 1.7 ya exista, a fin de evitar incompatibilidades entre versiones de JRE.


2.1.0e4, 30 de mayo de 2012

  • Ahora, los nodos n/a y N/A tienen números únicos adjuntos para facilitar la búsqueda y la correlación de datos del umbral.
  • Se comprueba la continuidad de la llave constantemente, de modo que ya no es necesario aplicar/cerrar para que el escáner la detecte.
  • Se corrigió el error en el que el nombre para mostrar se veía como “Definido por el usuario 1”, etc., incluso cuando se anulaba (cuando se usaba una URL como '?v=3').


2.1.0e2, 8 de marzo de 2012

  • “Se rompe” un ícono del supervisor si se detiene MySQL.
  • El servidor web elimina la búsqueda de enlaces web de dispositivos para los enlaces web configurados manualmente.
  • Se cambió el código de autenticación del registro.
  • Se aumentó el ancho del campo IP en el diálogo de búsqueda.


2.1.0d, 17 de noviembre de 2011

  • Los valores pico ahora son los valores iniciales predeterminados para los diálogos de umbrales de línea y múltiples.
  • El rango de análisis predeterminado ahora va de 1 a 254 en vez de ir de 0 a 255 en el diálogo de configuración de red de la pestaña Escáner. Esto se debe a que encontramos más dispositivos que responden de manera real y errónea a la dirección de difusión.
  • Se agregó un parámetro “depth=N” a la dirección URL de IntraVUE para que todos los nodos que superen esa profundidad se muestren contraídos inicialmente.
  • Se solucionó un error en el que los datos de ARP del enrutador virtual se ignoraban porque no se reconocía la MAC ascendente.
  • Cambios en la configuración de MySQL para aumentar la memoria. Nota: Al actualizar, sugerimos siempre reinstalar MySQL.
  • Cambios en el software del conector IntraVUE para mejorar el uso de la memoria y minimizar las escrituras en el disco.
  • Se cambió el Supervisor de IntraVUE para mostrar el estado actual solo de los dispositivos verificados por el administrador. Antes, cualquier dispositivo podía afectar el estado, el cual solo cambiaba después de su reconocimiento.
  • Se cambian los nombres de dispositivo para favorecer los nombres Netbios sobre los nombres SNMP a fin de evitar eventos de cambios de nombres repetidos.
  • Se cambian los datos del ancho de banda para favorecer un conmutador administrado como fuente del dispositivo para datos más confiables.
  • Se realizaron mejoras para disminuir el tiempo de inactividad que llevaba obtener datos de SNMP de un conmutador gestionado por más de una orden de magnitud.
  • El instalador de IntraVUE ya no requiere la llave durante la instalación.
  • Correcciones menores en el mecanismo de detección de la llave.
  • Correcciones menores en la recopilación de eventos de Supervisor.
  • Mejoras menores en el escáner.


2.1.0c, 13 de abril de 2011

  • Conector IntraVUE: La mayoría de los cambios en la versión C se deben a la presentación de este nuevo producto basado en Linux.
  • Módulo Supervisor: Se solucionó un problema de fuga de memoria y control de eventos que ocurría al restaurar la base de datos de IntraVUE de un satélite.
  • Se agregó lógica para purgar incluso algunos eventos no repetitivos del registro de eventos.
  • El instalador usa el modo de administrador en todos los casos.
  • Se corrigió el error (que comenzó en 2.1.0b) en el que no se detectaba una IP que permitía hacer ping cuando el escáner no encontraba una MAC, p. ej., dispositivos remotos sin un SNMP de enrutador.
  • Se agregó tools/util.jsp para permitir el sondeo, ping y tracert remotos del conmutador desde el host de IntraVUE mediante una página web.
  • Todos los dispositivos en una red de IntraVUE se eliminan cuando se elimina la red en la pestaña Escáner del diálogo Configuración del sistema. (Los eventos permanecen).
  • La IP automática ignora la configuración de IntraVUE para la IP automática en bases de datos fuera de línea.
  • El orden de los nombres de los íconos y las imágenes en miniatura distingue entre mayúsculas y minúsculas al buscar imágenes.
  • Se agregó un cambio de nombre al registro de eventos y a la lista de purga de eventos.
  • Se restringió y se mejoró el control de “generar archivo de compatibilidad” para evitar problemas de seguridad en el navegador.
  • Se corrigió un error que podía provocar copias de seguridad automáticas continuas para las copias de seguridad mensuales.
  • Se mejoró la combinación de direcciones IP auxiliares del principal superior.


2.1.0b, 18 de octubre de 2010

  • Se agregó compatibilidad para el lanzamiento reciente “Conector IntraVUE: Grabadora/Escáner de red”.
  • Se agregó más lógica para controlar los casos de uso de reversión de anillo de RSTP extremadamente inusuales.
  • Se corrigió el error que se producía cuando un dispositivo que estaba en más de una red de IntraVUE y se eliminaba en una podía reencarnarse a sí mismo incluso si ya no estaba en el rango de análisis de esa red.
  • Se garantiza que el escáner borre su memoria de Bridge Mib para los conmutadores desconectados.
  • Se corrigió la excepción de SQL en la lógica de umbral optimizada.
  • Se corrigió el uso de los caracteres de barra diagonal y barra diagonal inversa en los archivos de propiedades de compatibilidad.
  • Se implementó una nueva función para netbooks y computadoras portátiles de técnicos que configura automáticamente un nuevo principal superior y comienza a analizar una red nueva cada vez que la computadora host obtiene una nueva dirección IP. Los datos significativos anteriores se guardan automáticamente con nombres de archivo lógicos antes del inicio de un nuevo análisis.
  • Se ajustó la programación de estadísticas para minimizar las escrituras de InnoDB de MySQL y el desgaste de la memoria flash.
  • Se solucionó un problema en el que una interfaz interna podía tener una dirección MAC, pero no una dirección IP.
  • Se corrigió un error en el que se perdía la autenticación de correo electrónico debido al uso de un índice incorrecto en la base de datos.
  • Se corrigió el error que causaba cambios erróneos de la dirección IP cuando se desconocía la dirección MAC.
  • Se ajustó el tamaño de los diálogos en las pantallas de netbooks.
  • Se eliminó el mensaje momentáneo “Se superó la licencia” al restaurar una base de datos.
  • Se arregló la comprobación privilegios de administrador en los equipos de tipo Windows 7.


2.1.0a 23 de junio de 2010

  • Se agregaron nuevos controladores de llave USB para controlar Windows 7.
  • Se evitan problemas cuando hay varias versiones del entorno de ejecución de Java.
  • Se corrigió el error que no permitía el cálculo correcto de valores pico para los datos de las horas 15 a 30.


2.1.0, 8 de junio de 2010
Nuevas características

  • Compatibilidad para “intravue agent” que permite el análisis remoto de las redes.
  • Se introdujo el concepto “grupo de redes” para controlar el caso en el que varias redes privadas tengan los mismos rangos de IP.
  • Se registran tanto los valores pico como los valores promedio del ping y el ancho de banda para que resulte más cómodo solucionar problemas de más de 6 horas.
  • La URL de selección de la red ahora “muestra” redes explícitamente, además de “ocultarlas”.
  • Se agregó la función “comentario del enlace”, que permite a los usuarios documentar el cableado, la numeración inusual de puertos, los puertos de conmutadores no gestionados o cualquier otro texto para que aparezca como parte del texto al colocar el mouse sobre la línea de conexión.
  • Se dispone que el registro de eventos “se recorte” sistemáticamente para eliminar los mensajes repetitivos para un único dispositivo, lo que da como resultado archivos de base de datos mucho más pequeños.
  • Trapmailer ahora se combina con ivserver a fin de permitir configurar las intercepciones para actualizar los registros de Modbus/TCP.
  • Se agregó la función “archivo del usuario”, en la que se toma una instantánea mejorada del sistema que puede transferirse automáticamente a un servidor FTP o el navegador de un usuario.
  • Se agregó ayuda en idioma francés.
  • Se implementó la función para permitir tanto la detección de los agentes en una red independientemente de la dirección IP como la reconfiguración de los ajustes de IP.

 

Mejoras y correcciones de errores menores

  • Se permitió la detección de nodos fantasmas (cuadros rojos) en “Buscar por IP”.
  • La instalación se configuró de manera predeterminada en c:\intravue, no en c:\program files\intravue, pero reutilizará un directorio de instalación existente si lo detecta.
  • Se corrigió un error que provocaba un comportamiento incorrecto al agregar más de una red a la vez.
  • Se dispuso que la lista de redes y rangos de análisis ingresados se mantengan en orden de inserción.
  • Se guardan todos los archivos de usuario y restauraciones importantes como parte de una actualización. Se usa una serie de carpetas de copia de seguridad, “prev0000”, etc.
  • Se permite la combinación de cambios ingresados por el usuario en un nuevo ivserver.properties al actualizar una versión. Además, se conserva el encabezado de la licencia de un sitio.
  • Se muestra una advertencia al usuario para que realice una copia de seguridad antes de actualizar.
  • Se corrigió el problema de enfoque al ingresar una contraseña (el cursor ya estaba en el campo correcto).
  • Se mejoró la configuración predeterminada para trapmailer.xml para que sea benigna.
  • Se evitan las excepciones de SQL al registrar umbrales después del cambio de hora del sistema informático de un host.
  • Se configuraron parámetros innodb para evitar los problemas de rendimiento con bases de datos más grandes y memoria limitada.
  • Se evita el cambio de mensajes de MAC al usar un enrutador virtual.
  • Se corrigió un error que ocasionalmente fallaba al detectar dispositivos faltantes.
  • Se corrigió el error Pelco DVR, que agregaba cámaras IP a la red incorrecta.
  • Se dispuso que el software de Pelco y el Supervisor se entreguen en un CD estándar.
  • Se mejoró la exportación/importación para separar columnas y eliminar la actualización si la columna está vacía.
  • Se dispuso que los servicios de MySQL, ivserver y tomcat se reinicien automáticamente después de una falla.
  • Se bloquean los intentos de realizar mudanzas manuales de una red de IntraVUE a otra.
  • Se eliminó el límite arbitrario de 100 % en los umbrales de banda ancha.
  • Se admitieron ajustes predeterminados del sistema modificables por el usuario para los valores de umbral.
  • Se evitan picos en gráficos de umbrales múltiples después de “aplicar/cerrar” mediante la interpolación.
  • Se controla mejor la situación en la que un enlace en pantalla tiene datos de umbral tanto del principal como del secundario. Se ajustan ambos y se elimina uno.
  • Compatibilidad para varias direcciones de correo electrónico al desconectar un dispositivo.
  • Se dispuso que la copia de seguridad pueda realizarse sin requerir privilegios de administrador.
  • Se evitan los nodos fantasmas permanentes en reversiones de anillo al borrar el marcador “verificado por administrador” si se desconecta un dispositivo a fin de evitar la estructura circular.
  • Se garantiza que los mensajes de intercepciones grandes se trunquen correctamente para su almacenamiento en el registro de eventos.
  • Se garantiza que los umbrales que se muestran tengan intervalos de tiempo uniformes.
  • Se permite la actualización directa de sistemas solo a partir de versiones completas anteriores (2.0.5). De lo contrario, se solicita explícitamente que primero se realice la desinstalación.
  • Se mejoró la advertencia “Los datos no son actuales” en la pantalla gráfica para indicar el motivo probable, específicamente, la pérdida de la llave.
  • Se mejoró la detección y la visualización de la cantidad de licencias.
  • Se dispone la purga anticipada de bases de datos muy grandes en el momento de la restauración para evitar el uso excesivo de memoria en el inicio.
  • Se cambian los nombres de archivo JAR de applet en cada versión para evitar problemas de Java con la memoria caché en los navegadores de los clientes.
  • Se mejoró el mecanismo de tiempo de espera para la detección de JAVA a fin de permitir inicios lentos.
  • Se permite ajustar el plazo de purga de la tabla Oidval; ya no está fijo en 60 segundos.
  • Actualización de los controladores de llave para que funcionen con Windows 7.
  • Se especifica un atributo de clase principal para switchprobe.jar a fin de permitir hacer doble clic.
  • Se cambia el nombre de UD3 desde “Diagnósticos”.
  • Solo se usa la interfaz “wasPinged” al enviar solicitudes de SNMP.
  • La instalación se debe bloquear si está presente la versión anterior de MySQL y se requiere su eliminación manual.
  • El archivo para entrega de Microsoft msvcr71.dll se ubica en la IP automática e IP automática/tomcat6/bin de los directorios de inicio para soportar actualizaciones frecuentes de JRE.


2.0.5c, 7 de mayo de 2009

  • La dirección IP del principal superior se agrega automáticamente al rango de análisis de una red si no se agregó anteriormente.
  • Se corrigió la casilla de verificación “Activar AutoIP” en el diálogo Configuración del dispositivo para que el dispositivo se agregue correctamente a Auto-IP.
  • Se solucionó un problema en el que se configuraba “público” como la comunidad de SNMP para todos los dispositivos sin comunidad cuando se ejecutaba Aplicar y cerrar.
  • Se agregaron nodos fantasmas (cuadros rojos con rayas en la IP) a los resultados de búsqueda para permitir encontrar fácilmente la ubicación actual y la anterior de un dispositivo.
  • Correcciones de errores menores.


2.0.5, 17 de febrero de 2009

  • Se controlan los enrutadores virtuales de Cisco que tienen direcciones MAC que no están en la lista de interfaces del enrutador.
  • Se permite la instalación a administradores del dominio.
  • Se evita la excepción de un dispositivo y su principal se elimina manualmente dentro del mismo ciclo de análisis.
  • Se evita la actualización de la pantalla antes de que se complete la restauración de una base de datos.
  • Se eliminaron algunas operaciones de MySQL que causaban que algunos diálogos tardaran mucho tiempo en mostrarse.
  • Se garantizan datos de ping, SNMP y ancho de banda uniformes para dispositivos, como conmutadores, que aparecen en más de una red de IntraVUE.
  • Se evitó un problema que podía causar que los datos del umbral crecieran sin promediarse, lo que ocasionaba archivos de base de datos enormes.
  • Se revisó la función importar/exportar para incluir todas las casillas de verificación en el diálogo Configuración de dispositivo.
  • Se implementó una función para desactivar datos de SNMP para el nombre y la ubicación de un dispositivo. Se agregó la capacidad de ignorar Bridge Mib y todos los SNMP.
  • Se proporciona la capacidad de obtener MAC de conmutadores, lo que evita la necesidad de acceder a un enrutador si solo se necesitan MAC de conmutadores.
  • Se evitan las entradas falsas en el registro de eventos si se desconecta un dispositivo y, luego, la base de datos se restaura y el dispositivo aún está desconectado.
  • Se garantiza el informe coherente de interfaces para enrutadores que aparecen en más de una red de IntraVUE.
  • Se permite que un dispositivo se designe como “concentrador administrado”, en cuyo caso todos sus pares se convertirán en secundarios. Diseñado principalmente para los puntos de acceso inalámbrico, pero también útil para los conmutadores administrados por web, máquinas virtuales y otras situaciones.
  • Se controla el caso en el que un conmutador de capa 3 es un principal superior y también conmuta.
  • Se permite la eliminación del nombre de SNMP y los datos de ubicación.
  • No se registra la comunidad de SNMP para un dispositivo hasta una operación SNMP correcta.
  • Todos los dispositivos bajo un punto de acceso inalámbrico tendrán rayas.
  • Se permite más control del asunto y el cuerpo de los mensajes de alarma por correo electrónico.
  • Detección automática de puntos de acceso inalámbrico que admiten “wireless mib”.
  • Se comprueba automáticamente si un dispositivo en un punto de acceso inalámbrico tiene propiedades de “conexión automática”.
  • La función de importación actualiza todas las instancias de una dirección IP en vez de solo la primera.
  • Se agregaron nuevas entradas de registro de evento para el archivo trunkingdefs.txt y la versión del escáner.
  • Se solucionó un problema en el que una operación de importación o aplicación cercana al límite de un minuto provocaba que todos los datos de umbrales tuvieran una “pendiente a cero”.
  • Se proporciona control de velocidad de un escáner en la pestaña Escáner de Configuración del sistema.
  • Se evita que los nodos fantasmas (cuadros rojos) se promuevan incorrectamente hacia arriba en la topología.


2.0.4, 23 de septiembre de 2008

  • El dispositivo ya no permanece no resuelto si una red externa proporcionó su MAC antes de su principal de subred real.
  • Se controlan dispositivos con varias direcciones IP que usan cualquiera de ellas, recordando la IP canónica como la que está dentro del rango de análisis, pero permitiendo la colocación si el principal de la subred conoce cualquier interfaz.
  • Se ignoran las direcciones IP 0.0.0.0 fantasmas.
  • Se evitan varios análisis de SNMP con diferentes IP del mismo dispositivo, lo que garantiza la coherencia de Mib.
  • Se permite que los datos de ARP se usen incondicionalmente incluso si el escáner no es el principal superior.
  • Se mejoró la respuesta de V2 TOOBIG; se reintenta en V2 con un recuento reducido de OID sin permitir la caída a V1 (conmutadores HP).
  • Se acelera la restauración de la base de datos con alter-db-fast.sql.
  • Nuevo sistema de ayuda basado en HTML.
  • Ya no se muestran demasiados dispositivos en el diálogo Umbrales múltiples.
  • Se permite la eliminación del principal superior.
  • Se limpian los eventos de eliminación de nodos.
  • Cambios en el registro del puerto ascendente.
  • Se informan los cambios de puerto para la MAC del principal superior en el registro de eventos.
  • Se corrige el mecanismo del estado de red en ivserver.xml para el cambio de mayúsculas y minúsculas en el mensaje de unión a red.
  • Se garantiza que los eventos de umbral de ping se informen correctamente.
  • Se eliminan los eventos de % de error de ping.
  • Se dispone el registro de eventos del umbral.
  • Se corrige el mensaje de JRE incorrecto si no se puede escribir en el directorio de instalación.
  • Se agregan mensajes al registro de eventos para la adición/eliminación manual.
  • Se permiten tanto :i como :w en ivserver.xml.
  • Se evita noroutetohost si no hay una puerta de enlace predeterminada.
  • Se combinan los nombres y las propiedades de transferencia y de dispositivo si se detecta un cambio de IP.
  • Se evita la duplicación de adjustAutoInsertedNodes cuando hay varias redes.
  • Se evita el cambio del estado de SNMP cuando el dispositivo está desconectado.
  • Se eliminan los informes de umbral cuando el dispositivo está desconectado.
  • Se garantiza que el escáner no anule los cambios de la importación en el nombre y la ubicación del dispositivo.
  • Se cambió la estructura de MySql de isam a InnoDB y se implementó protección para las tablas MySQL contra la pérdida repentina de alimentación.
  • Se agregó trunkingdefs.txt para controlar los conmutadores truncados y el reetiquetado de los puertos de los conmutadores de ser necesario.
  • Se proporcionó la capacidad de ocultar las redes de IntraVUE seleccionadas en la visualización del navegador.


2.0.3, 10 de mayo de 2008

  • Compatibilidad para Java 1.6.
  • Compatibilidad para llave USB para Windows de 64 bits.
  • Los contornos de SNMP perdido en rojo no se crean debido a respuestas incorrectas, sino solo debido a no respuestas.
  • Se eliminan los movimientos por informes falsos (cuando se detectan) de algunos conmutadores.
  • Se evita la promoción de dispositivos desconectados en casos raros.
  • El color del nodo seleccionado cambió de rojo a azul para evitar confusión con el contorno de SNMP perdido en rojo.
  • Se solucionó el enlace entre IntraVUE y AutoIP respecto de la casilla de verificación Auto-IP en Configuración del dispositivo.
  • La vista predeterminada de la pantalla, el estado del ícono y el estado de la miniatura pueden configurarse en el archivo ivserver.properties.
  • La cadena de consulta de la URL puede centrar un dispositivo; la alarma del correo electrónico centra el dispositivo en el estado de alarma.
  • Los datos de alarma del correo electrónico ahora incluyen el nombre del dispositivo y la causa de la alarma.
  • Se solucionaron errores menores de instalación.
  • Se agregó una URL para permitir la lectura de un archivo de registro detallado desde una PC remota.
  • Se solucionó un problema en el que algunas ventanas de applet “se congelaban” y el usuario solo veía un diálogo en blanco.
  • Se mejoró el cambio de tamaño de las ventanas secundarias.
  • Se agregó compatibilidad para la licencia del sitio.
  • Se agregaron nuevas imágenes de íconos.
  • No se informa el conmutador de SNMP V2 a V1 como una pérdida de SNMP.
  • Se agregó el archivo ivserver.properties a scanner.switch.move.deferral.count para superar problemas de conmutadores incorrectos.
  • Registro de eventos: Se desactivan las opciones que no se implementaron.
  • El botón para navegar a la pestaña de imagen de configuración del dispositivo encontrará archivos de imágenes independientemente del caso.
  • El gráfico de umbrales múltiples se mejoró para mostrar varios dispositivos con error de ping al 100 %.
  • La visualización de la escala de tiempo del gráfico de umbrales múltiples se igualó a los gráficos de Umbral de línea de conexión.
  • El gráfico de umbrales múltiples agregó puntos de dato “0” para las veces faltantes.
  • Se comprueba si se eliminaron códigos de claves basadas en la unidad del instalador.
  • Los comodines * y ? ahora se admiten en la búsqueda.


2.0.2, 30 de noviembre de 2007

  • Se mejoraron los métodos de obtención de datos de SNMP de conmutadores y enrutadores para reducir el tráfico y mejorar los tiempos de análisis.
  • Se muestra un mensaje de advertencia en el navegador si los datos del umbral son anteriores a 3 minutos.
  • El nuevo diálogo de búsqueda realiza búsquedas en todos los nombres para mostrar y direcciones MAC.
  • Se mejoró la visualización de dispositivos en los nodos insertados automáticamente.
  • La información del usuario y la cantidad de dispositivos detectados se muestran en la pestaña General de Configuración del sistema.
  • Se muestran los nombres del dispositivo además de la dirección IP en el Registro de eventos y los Umbrales de dispositivos múltiples.
  • Se puede configurar el diálogo Línea de umbrales múltiples para establecer la cantidad de dispositivos que se debe mostrar.
  • Además, el diálogo Línea de umbrales múltiples convierte los datos del ancho de banda en bytes transmitidos y recibidos.
  • No es posible cambiar la ubicación de la copia de seguridad.
  • Se implementó una concesión de licencias del sitio que no requiere el uso de una llave USB.
  • Las VLAN de Cisco pueden limitarse opcionalmente a una lista de números de VLAN.
  • Mejoras en el instalador.


2.0.1, 4 de septiembre de 2007

  • Detección de nombres NetBIOS.
  • Se mejoró el control de puntos de acceso inalámbrico.
  • Es posible configurar la ubicación y el tamaño de los archivos de registro del escáner.
  • Se agregó un botón para enviar un correo electrónico de prueba.
  • Los ajustes en el archivo ivserver.properties permiten la configuración de un ping del escáner y consultas SNMP.


2.0, 11 de mayo de 2007

  • Gran disminución en el uso de recursos informáticos del host.
  • Gran disminución en las consultas de SNMP a dispositivos.
  • Control automático de VLAN de Cisco.
  • Integración con el servidor web Apache Tomcat eTomcat.
  • Todas las funciones del administrador pueden realizarse de manera remota, incluidas la restauración y la configuración de red.
  • Gráfico del umbral para varios dispositivos al mismo tiempo.
  • Se mejoró ampliamente la funcionalidad del registro de eventos.
  • El anterior “Mostrar estado” como enlace web en el modo Definido por el usuario 3 ahora es un elemento regular del menú en todas las vistas llamado “Datos de SNMP...”.
  • Configuración del sistema.
  • Mejor selección de principal superior.
  • Visualización sencilla del registro y la información de registro.
  • Se implementó la documentación con tecnología de WIKI para que los usuarios puedan editar y agregar información.
  • Nuevo método para seleccionar dispositivos.
  • Configuración del sistema.
  • Copias de seguridad automáticas.
  • Correo electrónico: botón para enviar correo electrónico de prueba.
  • Configuración de dispositivos.
  • Pestaña única para editar todas las miniaturas y los íconos.
  • Pestaña única para editar todos los enlaces web.
  • Pestaña única para editar todos los nombres para ver.
  • Las propiedades del dispositivo tendrán todos los enlaces web para todas las vistas.
  • La cantidad de nodos de licencia se basará en los nodos detectados con direcciones IP, no en todos los nodos.


Para acceder a los archivos de ayuda, visite panduit.com/intravuehelp.
Para comunicarse con el soporte técnico, envíe un correo electrónico a techsupport@panduit.com o llame al 866-405-6654.