globe LATAM | Español
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
Comprenda qué efecto tiene la infraestructura física en su entorno informático.

Servicios de evaluación del centro de datos

Ya sea que esté implementando tecnologías nuevas, como informática para telefonía celular o en la nube, virtualización o consolidación de sus centros de datos, o que tenga problemas de rendimiento, es imperativo que entienda perfectamente cuál es el efecto que tiene su infraestructura física en el entorno informático.

 

El rendimiento de su centro de datos depende de una compleja interrelación entre la optimización de la refrigeración, la administración de la electricidad, la utilización del espacio y la transmisión de datos de alta velocidad, que son factores esenciales para lograr el máximo rendimiento y tiempo de actividad en sus aplicaciones y sistemas elementales.

 

Le ofrecemos una línea completa de evaluaciones de infraestructura física que ayudan a resolver los problemas del centro de datos y constituyen la mejor base para iniciativas nuevas.

 

Reseña tecnológica

Consulte nuestra nueva reseña tecnológica para conocer los beneficios de usar la dinámica de fluidos computacional (Computational Fluid Dynamics, CFD), Análisis de CFD o monitoreo en tiempo real, para manejar mejor el entorno térmico de su centro de datos.

Nuestras ofertas de evaluación incluyen:

  • Comprender el estado general del centro de datos.

    Esta evaluación le brindará un análisis profundo de los aspectos clave de la infraestructura física. El servicio incluye un informe que destaca la capacidad de su centro de datos para responder a las necesidades actuales y futuras. También se realiza una comparación con puntos de referencia, que incluye una clasificación de decenas de facetas específicas de su infraestructura física en cuanto al cumplimiento de los estándares de la industria y las prácticas recomendadas.

     

    El resultado final es información confiable que le permite tomar decisiones a fin de saber cómo optimizar las operaciones actuales del centro de datos y preparar su infraestructura física para responder a futuras implementaciones tecnológicas. Más información.

  • Ahorre hasta un 30 % en eficacia energética y capacidad de desbloqueo.

    Mantener la temperatura adecuada dentro de sus equipos informáticos es fundamental para su funcionamiento ininterrumpido. Las crecientes densidades de potencia y limitaciones de espacio hacen que manejar los problemas de refrigeración sea más complejo. Muchos de los problemas que contribuyen a una gestión ineficaz de la temperatura se pasan fácilmente por alto.

    Durante la inspección local, Panduit toma lecturas del flujo de aire, de la presión del aire y de la temperatura del centro de datos. A partir de esta información, podemos desarrollar un modelo virtual de su centro usando modelos de dinámica de fluidos computacional (CFD). Los modelos de CFD nos permiten analizar las condiciones térmicas actuales que degradan la eficacia en la refrigeración e identificar las causas específicas de la ineficacia en la gestión térmica, como zonas activas, falta de flujo de aire, recirculación del aire y mala distribución de los equipos. A partir de esto, se hacen recomendaciones para mejorar el rendimiento en materia de refrigeración y brindar oportunidades para ahorrar costos. Más información.

  • En vista de los crecientes costos operativos y energéticos, los profesionales de los centros de datos se enfrentan a la necesidad de establecer iniciativas para ahorrar energía. Estas iniciativas también deben equilibrar la necesidad de maximizar la potencia, el espacio y las capacidades de refrigeración de sus instalaciones. 

     

    Nuestra práctica de ahorro de energía se centra en optimizar la infraestructura física para abordar los principales desafíos energéticos. A partir de evaluaciones iniciales de la capacidad de refrigeración en salas del centro de datos, se amplían los servicios para incluir el análisis de la cadena de electricidad y refrigeración a fin de determinar la eficacia en el uso de la energía en un momento dado o de forma constante con medidas dinámicas que brindan monitoreo y análisis permanentes.

     

    Los servicios de optimización para la eficacia energética ofrecen a los gerentes de centros de datos la capacidad de analizar el sistema de refrigeración y potencia a fin de resolver problemas de capacidad, asegurarse de estar preparados para un futuro crecimiento y no olvidarse de entender en qué medida se está utilizando la energía con eficacia. Más información.