La gestion des risques électriques sur les sites industriels
Avis d’expert
Paris, le 7 avril 2020 — Chaque accident de travail est un accident de trop... C'est le diktat de base de Panduit, comme de ses clients industriels. Même si ceux liés à l'électricité sont en légère diminution, ils restent encore trop nombreux, graves et souvent mortels.
Frédéric Kalb, Senior Development Manager OEM chez Panduit, vous donne les avantages de la solution VeriSafe pour allier sécurité et vitesse, tout en protégeant les intervenants qui travaillent sur les tableaux électriques.
Son expertise : « Les testeurs de tension portables sont soumis à de trop nombreux facteurs de hasard. La sécurité de l’opérateur ne peut dès lors être assurée en toutes circonstances. Le testeur d’absence de tension VeriSafe de Panduit présente un double avantage : l’un en termes de sécurité et l’autre de vitesse.
Les éventuels problèmes de sécurité avec les instruments de mesure portables peuvent survenir à cinq niveaux : l'appareil peut tomber en panne ; une erreur humaine est toujours possible (utilisation inapropriée du testeur, distraction, ...) ; le système utilisé n'est pas adéquat ; exposition au danger pendant le test de l'appareil ou celui de la tension effective ; erreur de processus en sautant une étape ou en les effectuant dans le mauvais ordre, pour gagner du temps.
La raison d'être de la solution VeriSafe est qu’il n'est plus nécessaire d’ouvrir le tableau électrique avant d’être certain à 100 % qu’il est hors tension, tant pour les tensions alternatives que continues. Outre la mesure de la tension électrique, le module effectue également un autotest à chaque utilisation. Cela permet de s’assurer que l’instrument de mesure fonctionne correctement, qu’il est installé correctement et qu’il est en contact direct avec le circuit au moment du test.
Tout cela se déroule en moins de 10 secondes, alors que le temps nécessaire pour tester l'appareil à l'aide d'un instrument de test portable pour vérifier la tension et réinitialiser l'appareil est, en général, de 10 à 20 minutes. Autant de minutes pendant lesquelles l'intervenant est exposé à un risque.
La solution VeriSafe peut être installée dans un tableau en place ou sur un simple rail DIN, donc aussi bien sur des installations existantes que nouvelles.
Depuis 1955, la culture de Panduit, empreinte de curiosité et de passion pour la résolution des problèmes, consiste à faciliter le lien entre les objectifs commerciaux des entreprises et leur succès. Panduit conçoit des solutions ultraperformantes d'infrastructure physique, électrique et de réseaux pour les environnements professionnels, les datacenters et les salles télécom, depuis les bureaux jusqu’aux ateliers de production. Panduit est basé à Tinley Park, près de Chicago, aux États-Unis et ses opérations commerciales se développent sur 112 sites partout dans le monde. La qualité de ses solutions et son leadership technologique, conjugués à un écosystème de partenaires de confiance, permettent d’accompagner, maintenir et dynamiser la croissance des entreprises dans un monde connecté.