L'Ethernet à paire unique : de nouvelles opportunités dans la connectivité industrielle
Panduit dévoile sa solution d'Ethernet à paire unique au salon Rockwell Automation Fair 2020
TINLEY PARK dans l'Illinois — (10 novembre 2020) — Panduit présentera une nouvelle gamme de solutions de connectivité Ethernet à paire unique au salon Rockwell Automation Fair 2020. L'Ethernet à paire unique (SPE, Single Pair Ethernet) est une technologie de communication nouvellement normalisée qui étend l'Ethernet à 2 et 4 paires aux appareils pour le contrôle industriel et l'immotique. Cette technologie offre une évolution de la connectivité des appareils en normalisant la façon dont ils peuvent s'intégrer dans des plateformes logicielles existantes sans passerelle. Cette solution de connectivité consiste à étendre les outils de sécurité Ethernet aux systèmes périphériques d'OT et à intégrer de façon révolutionnaire l'alimentation et les données dans la même connectivité.
La solution SPE de Panduit comprendra une connectivité pour des applications IP20 et IP67, avec une solution de câble qui offre une portée complète de 1 000 mètres comme indiqué dans la norme IEEE 802.3cg. L'offre SPE se concentre sur la fiabilité industrielle et la simplicité de raccordement sur site. De cette manière, un déploiement et une testabilité rapides ainsi que des reconfigurations simples seront garantis, tout en minimisant le risque d'erreurs de polarité et les problèmes de débogage de couche physique. D'après Lindsey Parker, responsable du développement commercial chez Panduit : « Le lancement de la connectivité Ethernet à paire unique de Panduit offre à l'industrie un point de départ pour explorer la possibilité d'une convergence Ethernet jusqu'au dernier capteur. Nous sommes vraiment ravis de faire partie de cette aventure. »
Découvrez comment distribuer plus de 50 watts de puissance à des appareils connectés sans alimentation électrique dans le panneau. Saisissez l'occasion de fournir une distance 10 fois supérieure à celle de l'Ethernet traditionnel sur le site de fabrication. Rejoignez-nous lors du salon Rockwell Automation 2020 pour découvrir la solution SPE de pointe de Panduit pour vos réseaux d'automatisation. Pour plus d'informations sur le SPE, consultez la page www.panduit.com/singlepairethernet.
A propos de Panduit
Depuis 1955, la culture de Panduit, empreinte de curiosité et de passion pour la résolution des problèmes, consiste à faciliter le lien entre les objectifs commerciaux des entreprises et leur succès. Panduit conçoit des solutions ultraperformantes d'infrastructure physique, électrique et de réseaux pour les environnements professionnels, les datacenters et les salles télécom, depuis les bureaux jusqu’aux ateliers de production. Panduit est basé à Tinley Park, près de Chicago, aux États-Unis et ses opérations commerciales se développent sur 112 sites partout dans le monde. La qualité de ses solutions et son leadership technologique, conjugués à un écosystème de partenaires de confiance, permettent d’accompagner, maintenir et dynamiser la croissance des entreprises dans un monde connecté.